Loading

FEED

长期成功始于开端
FEED hero image
咨询和集成服务

数十年来,我们的全球领域专家已实现了技术与行业专业的正确平衡。我们在石油和天然气、化工、采矿和金属等重工业中提供了前端工程和设计 (FEED) 服务。我们还在食品和饮料以及生命科学等轻工业中提供了这些服务。我们的使命是降低您的风险以及最大限度地提高您的投资回报。


在前端工程和设计的引领下取得成功

成功取决于正确的规划

FEED 对于项目的成功至关重要。FEED 不仅仅是成本估算,它还包括项目范围、预算、总体拥有成本、实施时间表及风险评估。所有这些因素结合在一起有助于在详细工程设计和调试阶段降低风险和不确定性。这种更低的风险可帮助在整个生产生命周期中创造价值。

通过 FEED,您能够:

  • 降低生命周期成本
  • 降低项目技术、时间表和成本风险
  • 缩短实现工厂启动与周转的时间
  • 降低环境健康安全与合规性风险
  • 改进风险识别并降低风险

FEED 有助于识别风险并设定明确的范围、预算和时间表。FEED 研究有助于在实施、启动及之后阶段实现更大的成功,从而最大限度地降低总体项目风险。

前端工程和设计宣传册
Main Image
宣传册
前端工程和设计宣传册

适用于过程、安全、机械、质量、仪表、电力/电气、控制和网络、信息和包装设备的 FEED 能力。

立即下载

一家大型石油和天然气运营商通过 FEED 取得了成功
Main Image
案例研究
一家大型石油和天然气运营商通过 FEED 取得了成功

石油和天然气运营商改善并升级了运营

Total E&P UK Ltd. 请求 Rockwell Automation 派遣工程师并提供组件和支持,对其平台进行系统升级。取得了如下成果:

  • 并发安装和高效利用计划内停机时间,这意味着对生产的影响可忽略不计
  • 远程平台控制
  • 各现场均采用共通的备件、维护和供应商
  • 使用现有设备,例如安全系统基础设施和机柜
  • 从人体工程学角度出发,改善了操作员的体验
  • 项目期间无 LTI 的出色记录
  • 获得了 HSE 安全奖的提名
立即阅读
Gold Fields 利用 FEED 降低了风险
Main Image
案例研究
Gold Fields 利用 FEED 降低了风险

无缝集成帮助 South Deep 金矿提高了效率

我们的工程师帮助实现了客户长期愿景:成为可持续金矿开采行业的全球领先者。该愿景是南非的一个旗舰增长项目。取得了如下成果:

  • 全面的工厂可视化以及根据预定义的关键绩效指标进行报告
  • 集中化过程控制
  • 业务决策更加明智
  • 功能得到改善
  • 最大限度地减小向后不兼容的风险
  • 缩短控制系统交付时间
立即阅读
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left FEED