Loading

工业网络安全服务

工业网络安全解决方案
 工业网络安全服务 hero image
网络安全

网络连接越紧密,网络安全威胁的风险就越高。从恶意的黑客攻击到善意的错误,威胁的形式多种多样。网络安全事件会影响网络可用性、中断运营和停止生产。您需要一支由可靠的专家组成的团队,可以出色地防御安全威胁,以便您可以继续进行创新和取得成功。我们的工业信息安全服务可以帮助您保护基础设施和资产并维护网络可用性。


网络安全:采用主动方法

在事件发生之前、发生之时和发生之后提供帮助的服务

是否在寻求改善您的安全状况? 我们提供了值得您信赖的全方位服务,可以帮助您采取更积极的网络安全姿态,以便于保护您的资产。我们的方法提供了 IT 和 OT 解决方案,可在事件发生之前、发生之时、发生之后覆盖整个攻击范围。

从安全评估和资产持续监控(更好地了解互联工厂基层)到威胁检测以及响应和恢复规划,我们可以帮助您确保基础设施安全,操作高效。

  • 确定关键资产和风险,并在潜在威胁发生前防患未然
  • 实时检测威胁
  • 制定威胁发生后的应对和恢复计划
积极维护网络安全
Main Image
概览
积极维护网络安全

随着 IT 和 OT 的融合,网络安全成为一个快速变化的问题。我们的全方位主动方法可以提供针对网络攻击发生之前、发生之时、发生之后的解决方案与服务。

了解更多信息

识别和保护

安全评估:识别您的风险领域

要管理安全态势,需要采取的第一项措施是评估现状。不可能完全没有风险,但是,我们可以帮助您针对操作环境确立可容忍的风险级别。其中包括了解软件、网络、控制系统、策略与过程以及员工行为的安全态势。

我们的团队拥有 IT 学科和工业自动化领域专业知识,具备识别工业资产网络安全风险的必备专业知识和技能。

防御威胁

评估当前的安全状况并确定风险后,应针对宏观威胁形势制定操作防范措施。我们的可靠工业信息安全服务团队可以帮助您开发和实施网络安全解决方案,通过纵深防御安全方法帮助保护您的工业控制系统。

我们利用最新的安全技术实施如身份验证、访问控制、数据安全和修补程序管理等保护措施。我们部署符合 NERC CIP、NIST 800-53 和 NIST 800-82 等现行治理标准的解决方案。这些措施可以帮助您管理风险并保护关键业务信息,以便于您可以专注于使命即业务。


检测威胁

持续监控风险并检测工业网络面临的威胁

即便有了可靠的安全方案,仍然需要时刻保持警惕,以帮助保护工业网络免受网络威胁的侵扰。我们的威胁检测服务可帮助您监控和检测这些越来越复杂的威胁。我们与 OT 可见性和威胁检测软件的领先提供商 Claroty 密切合作,提供全面的网络安全解决方案。

这些服务可以识别正常的网络行为,然后使用监控功能进行检测,并就不符合该预期模式或基准的活动向您发出警示。我们可以帮助您更快地识别可能会给系统带来风险的活动,甚至在其发生之前就可以识别。

我们集成了了解工业协议中运营功能的提供商提供的工业信息安全软件,可以帮助保护和优化您的工业控制网络。这些服务使您可以了解所有级别的 OT 环境。这不仅意味着可以实现威胁检测,而且意味着可以实时监控和通过网络深入了解您的资产。

威胁检测服务
Main Image
宣传册
威胁检测服务

我们致力于帮助您识别您的工业资产的网络安全风险,并找到可使您保持高生产力的解决方案。

立即下载
Rockwell Automation 和 Claroty:全面的 OT 网络安全
Main Image
概览
Rockwell Automation 和 Claroty:全面的 OT 网络安全

Rockwell Automation 与 Claroty 合作提供为您量身定制的全面 OT 安全解决方案,帮助您解决最棘手的挑战。

立即观看

响应和恢复
制定响应行动计划和恢复生产

当安全事件发生时,能够立即响应并解除威胁至关重要。我们的工业信息安全服务团队具备网络和安全专业知识,能够帮助您制定行动计划,使用行之有效的方法控制事故并尽可能减少损害。我们还可以随时在此类响应过程中为您提供支持。

在与安全相关的停机事件发生后,您的首要任务是尽快恢复生产。我们的备份和恢复服务可以保留您的生产和应用数据的近实时记录,使您可以快速恢复生产。系统恢复后,我们的工业信息安全服务团队还会对事故进行调查,找出潜在的根本原因并加强您的运营弹性。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业网络安全服务