Loading

现代化服务

从转换服务到自定义现代化解决方案
两个人站在塔的栏杆边上
工业维护和支持服务

现代化升级可以从根本上改变您的业务。通过升级到最新的控制和信息系统,您可以发挥信息的强大威力,调整运营以适应未来环境。更重要的是,升级可以解决您当今面临的最顽固的问题 - 从设备老化、安全挑战到劳动力转型。


为您的项目选择合适的合作伙伴

升级系统看似存在风险。为确保顺利过渡,您需要一个了解您行业的合作伙伴,并制定能够实现您的目标的计划。作为全球最大的工业自动化和信息公司之一,我们在以下方面值得您信赖:

  • 在整个生命周期中提供长期支持的优良传统
  • 全球覆盖,在世界各地 80 多个国家(地区)设有分支机构
  • 智能制造和工业物联网战略领域的领导者
  • 在众多行业拥有帮助实现全厂最优化、机器制造商业绩和可持续生产的丰富经验
  • 综合性合作伙伴网络,拥有产品、技术、应用专家及分销系统,可以帮助打造完善的解决方案

我们可以评估、规划和执行您的自动化系统现代化升级项目。我们首先在所有相关站点对现有的硬件和软件执行现场装备量评估。这有助于识别风险和提高速度、质量和灵活性的具体机会。我们还可以帮助您以您喜欢的方式实施升级项目,例如,在预定的停机时间或分阶段实施项目。我们的模块化自动化方法及向后兼容性使您可以在升级自动化系统的各个部分时保持生产力。

相关的工具和服务

  • 升级支持
  • 早期产品支持和生命周期延长
现场装备量评估
Main Image
能力
现场装备量评估

Installed Base Evaluation™ 让您能够轻松地采集和分析工厂及整个企业内的关键绩效信息。

了解我们的能力

现代化和转换服务

将您的老化系统现代化
The Endress+Hauser Process Training Unit (PTU) on May 21 and May 22, 2018 in Greenwood, IN.
宣传册
将您的老化系统现代化

评估您的旧设备解决方案选项:我们采用工程项目管理和域专长,以帮助您的工厂设计和实施最佳生命周期策略。

立即下载

交钥匙工程服务简化了现代化流程

随着设备的使用年限变长和可靠性越来越差,维护成本越来越高,无法提供您所需的增强诊断、分析、安全和连接。

我们的现代化和转换服务可以帮助您评估处理旧硬件的选项。我们的工程专长可帮助您根据业务成果和需求,帮助您对工厂访问、计划和执行最佳生命周期策略。如您需要生产线现代化、最新技术迁移支持,或正在从第三方系统移至 Rockwell Automation,我们都能为您提供解决方案。

无论您需要个更新低电压还是中电压驱动器、控制系统、软件和通信技术或联网,我们都能帮助您:

  • 通过利用最新技术功能,实现传统硬件的现代化,以改进应用程序功能,增强安全性
  • 通过移至最新技术,迁移旧硬件以移除过时风险,减少您的维护成本和停机时间。
  • 通过硬件平台的标准化,转换第三方设备,以最大程度减少复杂性,减少运营成本

为何在现代化或转换项目中与 Rockwell Automation 合作?

  • 域专长和功能帮助您开发现代化路径,以解决最大的风险,并支持实现所需业务成果
  • 我们的足迹遍及全球,利用本地资源和长期支持
  • 如您想要按计划、预算和指定需求提交项目,则需要使用 Rockwell Automation 最佳标准。

自定义现代化升级解决方案

我们深知,在各个行业和过程中,盈利、安全和可持续的运营方式始终是您的目标。作为您的合作伙伴,我们会为您提供相关行业和技术的专业知识,帮助您实现这些目标和应对您的独特挑战。了解您的要求后,我们的全球解决方案团队会利用丰富的内部专业知识与合作伙伴资源,根据您的特定挑战打造可重复、可扩展和可维护的解决方案。

我们的现代化服务可帮助您按照合适的速度采用更新的技术。我们的解决方案旨在最大限度地缩短停机时间和提高运营成功率,以及减小维护旧设备的风险。最重要的是,现代化服务将推动系统生命周期成本节约。

在进行前端工程和设计 (FEED) 调查时,我们的客户预见到了最大的成功。FEED 不仅仅是成本估算,它还包括项目范围、预算、总体拥有成本、实施时间表及风险评估。

智能精炼利用 PlantPAx™ 过程自动化系统
智能精炼利用 PlantPAx™ 过程自动化系统
应用案例
应用案例
智能精炼利用 PlantPAx™ 过程自动化系统
领先的制糖厂商使用 PlantPAx 取代早期的分布式控制系统,以便获得并集成锅炉控制来执行重要的操作。
立即阅读

现代化服务协议

现代化服务协议简介
Main Image
宣传册
现代化服务协议简介

利用现代化服务协议,您能够通过分阶段方法以固定的费用逐步更新较旧的自动化设备。

立即下载

适合您预算的分阶段升级方法

如果旧设备的现场装备量很大,但您可能没有预算升级它们,我们可提供一份现代化服务协议。该选项有助于最大限度降低自动化资产老化的运营风险,让您能够按设定的时间表升级到最新技术。使用分阶段升级方法,您可以最大限度减少和合理安排停机时间。该协议包括按固定费用提供支持、现代化升级和项目管理。

准备好咨询罗克韦尔自动化顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 现代化升级
  4. Chevron LeftChevron Left 现代化服务