Loading

工作指导

培训结束后也继续学习
工作指导
工业维护和支持服务

我们的经验表明,有精心设计的过程步骤可供遵循的话,在工厂基层发生的绝大部分错误就可以消除。备受赞誉的工作指导提供了基本的工作任务信息,能够最大限度地减少最不合时宜的错误的发生。


便捷的在职绩效支持

无论培训多么高效,长期不常使用的信息也可能会忘记。随着技术的复杂性不断增加,记住关键信息对于长期绩效提升来说至关重要。

我们能满足您的需求。我们的工作指导提供基本工作任务信息。有多种指导可供选择,包括步骤指南、故障处理指南和参考指南,涉及各种技术和工作职能。我们提供多种语言版本,可以帮助尽量减少不合时宜的错误的发生。

正确的工作指导能够使生产时间和停机时间之间以及最大性能和最小运行之间产生巨大差别。

如欲购买或者了解定价信息,请联系您当地的分销商或销售办事处。

工作指导
Main Image
宣传册
工作指导

我们广泛的工作指导选择包括步骤指南、故障处理指南和参考指南,并且涵盖多种技术和工作职能。

立即下载

工作指导的类型

快速参考指南

快速参考指南提供用户在配置 Rockwell Automation 设备时能够快速参考的软硬件特定信息。参数特定的信息通常可以在快速参考指南中找到。

请参阅可用的快速参考指南

步骤指南

我们的步骤指南针对最常见的软硬件相关工作任务提供详细的分步说明,帮助用户对我们的控制设备进行编程、配置、故障处理和测试。

请参阅可用的步骤指南

故障处理指南

我们的故障处理指南中包含的流程图可供您了解系统中可能发生的故障。这些指南专供工厂基层使用,其袖珍型设计便于携带。故障处理指南中包含相关的操作过程、错误代码信息和状态指示灯列表,同时提供建议的操作、参考图表以及硬件/软件图示。

请参阅可用的故障处理指南
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 员工队伍支持和培训
  4. Chevron LeftChevron Left 工作指导