Loading
能力

上锁挂牌年度审计服务

我们可以帮助您验证上锁挂牌程序是否符合职业安全与健康管理局标准
身穿安全背心的女士在工厂车间准备进行上锁挂牌年度审计
解决方案

上锁挂牌年度审计对于维持程序功能性与合规性至关重要,这是美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 的重点要求。职业安全与健康管理局要求至少每年对设施中的每个节能规程进行审核,以确认其准确反映设备能源。同时,职业安全与健康管理局要求授权员工进行抽样审计,以确认其完全理解个人职责并正确遵循上锁挂牌规程。

上锁挂牌程序年度审计

您准备好进行年度检查了吗?

截至 2021 年,违反上锁挂牌规定是制造行业最常引用的职业安全与健康管理局规定

作为上锁挂牌服务行业的全球领导者,上锁挂牌工程师可以帮助您完成上锁挂牌年度审计– 避免职业安全与健康管理局指控和员工伤亡。

职业安全与健康管理局要求按年审计各项机器特定规程。年度审计的目的在于验证上锁挂牌规程的准确性和有效性,确保妥善更新可能影响规程的各类设备或机器调整或改动,确认授权员工了解如何正确遵循上锁挂牌规程及锁定设备。不仅需要按年实施程序审计,还要记录审计信息:审计员、审计时间、审计机器和员工。

但是,准备上锁挂牌审核并不一定要占用您的时间和资源。

聘请我们的团队协助进行上锁挂牌年度审计,获得出色的投资回报。我们可加快您的审核过程,减少停机时间和从工厂基层抽调员工的需要,令您的运营受益。

上锁挂牌程序年度审核检查表
两名男士在制造工厂进行上锁挂牌年度审计
宣传册
上锁挂牌程序年度审核检查表

使用该检查表来确保您的上锁挂牌程序符合要求。在“规程”、“授权员工知识与实践”以及“总体程序和政策合规性”下的框中打勾。

立即下载

规程年度审计

上锁挂牌工程规程
上锁挂牌工程规程
能力
能力
上锁挂牌工程规程
我们的安全工程师团队可以帮助您制定清晰、直观的上锁挂牌规程,从而增强工人安全性、简化合规流程以及提高生产率。
了解有关上锁挂牌规程的更多信息

审核所有机器特定规程

规程审计的目的在于确定当前规程是否存在任何偏差或缺陷。上锁挂牌工程师需考虑以下几点:

  • 规程及相关能源隔离标签是否张贴且清晰易读?
  • 是否综合考虑所有能源?
  • 规程是否准确描绘相关机械?

对上锁挂牌程序进行年度审计是雇主发现程序中可能存在的弱点的绝佳机会。如果全面进行审核并重视安全性,雇主将能够纠正可能存在的缺陷,避免造成严重后果。

授权员工年度审计

审核员工的上锁挂牌规程知识

对员工的上锁挂牌规程知识进行年度审计是衡量主体和程序优势与劣势的好方法。包括规程效率、实施方法、程序管理和员工培训有效性。

以下是我们要求员工评估员工熟练程度的几个示例问题:

  • 上锁挂牌的重要性是什么?
  • 何时需要锁定机器?
  • 关闭和启动步骤是什么?
  • 员工是否了解如何隔离每一种能源?
  • 员工是否了解如何正确应用设备、锁和标签?
  • 何时需要执行集体上锁?

雇主将可透过这些问题了解授权员工对上锁挂牌的理解程度,确保他们正确使用程序。如果发现任何缺陷,建议接受进一步培训。另外也可以选择参加年度进修培训,Rockwell Automation 可提供相关培训。

上锁挂牌培训要求
上锁挂牌培训要求
能力
能力
上锁挂牌培训要求
我们可以帮助您开发和部署根据您需求定制的成功上锁挂牌培训程序。
了解有关上锁挂牌培训要求的更多信息
需要上锁挂牌帮助?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持

让上锁挂牌专家与您联系

内容推荐

工业物联网时代的安全和风险管理
Main Image
白皮书
工业物联网时代的安全和风险管理

本电子书就安全的商业价值给予了新的解读。它介绍了采用安全和风险管理最佳范例与运营优势之间的明确关系。

立即下载
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌程序服务
  4. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌年度审计服务