Loading

机器安全

智能安全自动化的全球领导者
两名戴着黄色安全帽和护目镜的男士在工业环境中手持平板电脑进行讨论
安全解决方案

试想一下确实可提高生产率和运营绩效的机器安全方法。采用全方位的方法来利用智能设备提高机器安全的公司可以显著提高整体设备效率 (OEE)。这些公司经历更少的计划外停机时间,且工伤率不到业界平均水平的一半。无论您是制造机器还是使用机器,智能安全都意味着提高生产率、保护人员和实现互联企业。了解这是如何实现的。


使用我们的智能安全产品,提高生产力和安全性

智能安全
智能安全
交互宣传册
交互宣传册
智能安全
我们的智能安全产品是 The Connected Enterprise®(互联企业)不可或缺的组成部分。了解它们如何在优化生产和维护的同时帮助提高安全性。
了解更多信息
智能安全提高新常态下的生产率和运营弹性
红色 450L Guardshield 安全光幕上部 1/3 区域特写照片,灰色终端盖侧装在一台黄色金属机器上,采用灰显模糊背景。光学镜头端朝向右侧。
白皮书
智能安全提高新常态下的生产率和运营弹性

数字化转型的加速正在推动对智能化安全解决方案的需求。这类解决方案现在已经成为制造商和加工商运营恢复力战略的一部分,并且是实现当前新常态下蓬勃发展所需要的生产率的关键驱动力。为了满足这一需求,Rockwell Automation 对其丰富多样的智能化安全解决方案系列产品进行了进一步增强,以帮助其客户加快他们的数字化转型之路。

立即下载
视频
智能安全数据实现的机器正常运行时间动画

在此动画中,生产经理能够从智能安全设备提供的信息中确定生产线上的问题。他能够确定增加安全防护区域内设备的必要访问次数。


机器安全原则我们提供了有关机器安全、相关标准和安全实施方法的指导。我们的机器安全手册包含有关 ISO 13849-1 的更多信息,并提供性能等级计算方面的应用示例。了解我们如何减少计划外停机时间,并使工伤率不到行业平均值的一半。

机器安全手册
男士在加工机器前检查黄色药片
手册
机器安全手册

这本免费图书提供了有关机器安全原则、相关标准和安全实施方法的指导(重点介绍 IEC 62061 和 ISO 13849-1)。

立即下载
安全系统设计延长了正常运行时间
在传送带旁工作的男士,传送带上正在移动黄色瓶盖的瓶子,背景是安全挡板
白皮书
安全系统设计延长了正常运行时间

在设计阶段采用的集成化安全技术能够提高机器可用性、降低平均修复时间并提高生产率。

立即下载
采用替代措施减少停机时间
红色安全锁定和危险警告标签
博客
采用替代措施减少停机时间

传统上锁挂牌规程的替代方案为制造商提供了提高工人安全性和生产力的机会。

立即阅读

缩短开发时间并提高合规性的工具

将安全与我们的工具包集成,可为您提供一致可靠并且有据可查的功能安全生命周期管理。

我们全面的安全配置工具套件具有

  • Safety Automation Builder — 一个免费的软件工具,可以帮助您简化机器安全设计和验证,并缩短时间和降低成本。
  • 预制的安全功能 — 这些安全功能将风险降至最低,并加快开发速度,包括设置、配置和布线
  • SISTEMA 库 — 帮助自动计算从机器控制系统的安全相关部件中获得的性能等级。
安全系统开发工具
安全系统开发工具
安全系统开发工具
The Safety Lifecycle methodology can dramatically reduce safety system development time and improve compliance.
了解我们的能力

可扩展的工业自动化产品组合

基于现代技术构造

在着手打造互联企业时,您需要一个自动化和控制系统,其中所有设备都应无缝集成,而不是一系列单独的产品。我们对自身的产品、软件和服务进行了革新,帮助您打破设备级系统与企业系统之间的隔阂,从而提高决策能力。

我们提供面向未来的可扩展解决方案,其基于现代技术构建,可帮助您打造实时、安全的基础设施,从而交付最具影响力的结果。

集成控制和信息
一幅黑白架构图,显示罗克韦尔自动化智能电机控制系统的连接方式
概述
集成控制和信息

了解集成架构如何通过智能制造帮助实现互联企业 (The Connected Enterprise®)。

了解更多信息
集成设计环境
仪表盘视图有 4 个灰色和白色的图标,图标上方有锁,左上角有一个锁定符号,右上角有两个人,一个人有解锁符号,另一个人有锁定符号,左下角设置了三台计算机,并带有一个检查标记,右下角是带一个锁定符号的不可读数据
概述
集成设计环境

了解 Studio 5000 集成设计环境如何帮助您实现互联企业 (The Connected Enterprise®)。

了解更多信息
探索工业智能设备的价值
一条灰色的生产线,叠加了红线,突显了各种智能设备之间的联系,并说明了数据的流向
概述
探索工业智能设备的价值

我们的智能设备采用可扩展集成解决方案,可以提高效率并降低总持有成本。智能设备有助于提高产品质量,缩短停机时间,确保您的智能机器投资满足未来需求,让制造更智能。

了解更多信息

智能设备和智能安全研讨会
图标呈现带有安全光栅、安全紧急停机的智能安全,一名佩戴安全帽的男士在带有警告报警的电脑仪表板前
智能设备和智能安全研讨会

今天就来申请研讨会。Rockwell Automation 销售代表将与您联系,安排您自己定制的一组研讨会。这些研讨会是提供智能机器的原始设备制造商的理想选择,可以将工厂与企业和终端用户无缝连接。这些研讨会将帮助您解锁新的价值,降低成本,并优化资产利用率。

马上注册
Main Image

机器安全法规和标准

安全法规是有助于防止发生工作场所事故、伤害和疾病事件的关键。这项法规详细介绍了违反这些标准的后果。这些法规概述了雇主、员工和主管的职责,以帮助确保员工在工作场所的安全和福祉。

机器安全标准概述
两名穿戴着红色安全帽和穿着黄色反光安全背心的男士站在工业机器人前,注视着平板电脑
手册
机器安全标准概述

使用此文档可快速查看与危险、环节和技术相关的安全标准。

立即下载
工业安全法规和标准
不同深浅蓝绿色多层轮廓显示工业环境中的制造设备
文章
工业安全法规和标准

针对全球法规合规性和标准的最新变更提供咨询和指导。

立即阅读

世界一流的安全

降低风险并提高生产效率

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。工业安全标准和技术的实施不仅有助于促进风险管理和减少伤害,它们还可以大幅提高制造生产率和效率,并显著增强员工和客户的信心。

了解我们的安全系统集成商计划
安全服务
一名男士和一名女士戴着护目镜检查生产设备。男士拿着一台上面有 Rockwell Automation 标志的笔记本电脑
能力
安全服务

工业安全标准和技术的实施不仅有助于促进风险管理和减少伤害,

了解我们的能力
上锁挂牌程序服务
两名男士在办公环境中讨论,其中一人拿着平板电脑和触摸笔
能力
上锁挂牌程序服务

我们经验丰富的工程师和专家团队可帮助您创建简单、成功的针对您的需求量身定制的上锁挂牌 (LOTO) 程序。

了解我们的能力
了解我们的智能安全产品
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

专注智能安全产品

2 根红色安全光栅杆,一端带有插件
硬件
450L-E GuardShield™ POC 安全光栅

450L-E GuardShield™ POC 安全光栅,帮助保护手指和手部。  每台收发器可以通过一个插件模块作为变送器或接收器使用。450L-E 现在有更多的功能,包括遮隐、静音和以太网/IP 连接(将于 2021 年 1 月上市),以实现互联企业的智能安全。

了解更多信息
红色安全锁开关在每一侧都配有 2 个拉出的执行机构,说明不同的键类型和入口点
硬件
440G-LZ 防护锁开关

当使用机器人、移动危险设备或被围栏和门包围的机器工作时,安全至关重要。我们的 440G-MZ 安全锁开关是一种智能解决方案,具有嵌入式 GuardLink® 技术,帮助确保您的工人的安全,同时提供实时数据和诊断,从而可提高效率。

了解更多信息
两件式矩形红色互锁开关,一个带有银色圆形靶标,另一个带有银色感应面,在底部有黑线伸出
硬件
440G-EZ 电磁互锁开关

使用新型 Guardmaster® 440G-EZ 电磁互锁开关,帮助保护您的人员、机器和环境。此安全开关提供了防护门的物理联锁,只有在区域安全时才允许进入潜在的危险区域。安全开关适用于所有类型的防护门,获得防护定位最高安全级别认证。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 机器安全