Loading
智能设备
  • 智能电机控制

    从您的应用投资中获得更多

    图标拼贴图,其中包含电机和计算机上的用户,并在计算机屏幕上显示警报
  • 工业智能设备

    Allen-Bradley 智能设备是一种可扩展集成化解决方案,可以提升效率和降低总拥有成本。 

     

    智能设备可提高产品质量,缩短停机时间,并为您在智能机器方面的投资提供未来保障,让制造更加 智能。

  • 高效率电机控制 推动着工业水平的进步。

    电机照片

    从运动系统、通风机和输送机到泵和压缩机,电机在多种应用中均可以保持工业运转。由于它们是制造和工业性能的核心,电机故障的影响可能是巨大的,每小时将损失数千甚至数十万的生产成本。最昂贵的电机不一定是最关键的:一个小型的、单一的搅拌器电机的故障就足以对工厂的生产力造成重大影响。

  • 不可预见的电机故障会给您带来多大的损失?

    一堆硬币的图标

    电机成本

    • 电机是工业领域最大的能源消耗者
    • 占行业能源消耗的 50% 以上
    • 每年运行电机的成本可能是其初始购买价格的 10 倍
    • 将电机的速度降低 20% 可以节省多达 50% 的能量
    电机图标

    为什么电机会出现故障

    电机故障的最常见原因是:

    • 热过载
    • 单相工作
    • 轴承故障
    • 转子故障
    • 定子故障
    • 污染物
    向下箭头图标

    停机成本

    • 生产损失
    • 生产报废率
    • 确立故障原因(机械/电气)
    • 电机和系统维修费用
    • 安全问题
    • 对其他设备的影响
    维护工人图标

    维护选项

    • 高级诊断信息
    • 用预防性维护取代被动式维护
    • 可实现计划停机
    • 掌控您的设备
    • 降低维护成本
    向上箭头图标的图表

    提高生产效率

    • 减少意外停机,提高生产率
    • 掌控生产过程
    • 降低能源成本
    • 使用高级诊断信息,做出基于事实的决策
  • 工作中的智能电机控制

    电机用于许多工业应用中,这对于企业的生产率至关重要。

     

    采用智能电机控制解决方案,可以监控每台电机的运行状况和性能,以帮助提前发现可能导致意外停机或降低生产率水平的潜在问题。

  • 智能电机控制设备

    该图说明了互联企业中智能电机控制设备的优势以及其互联方式

    单击图片放大

    智能电机控制可为您的设计环境、可视化系统、信息软件和 Logix 可编程自动化控制器提供有价值的过程和诊断数据的连续流程 - 促进智能制造,帮助提高生产力,最大程度缩短停机时间,同时降低总拥有成本。

  • 智能电机控制使智能机器实现智能制造

    带有标注的电机图,说明了智能电机控制的特殊优势

    Allen-Bradley 智能电机控制解决方案的集成有助于缩短编程时间、简化启动和调试,并精简诊断过程。通过在 Studio 5000 工程环境中提供统一的编程、设备和系统配置、操作和维护,可以最大程度地减少复杂性和潜在的错误。

     

    智能电机控制提供关键的诊断信息,使您可以通过实时访问操作和性能趋势来优化性能。

  • 今天的智能做法

    带有标注的电机图,说明了智能电机控制的特殊优势

    •  无缝通信和系统可见性,提高性能和灵活性

    •  通过智能设备和网络,控制 & 维护电机性能

    •  通过警报和高级诊断信息减少计划外的停机时间

    •  监控能耗

    •  简化故障排除,并减少启动时间

    Studio 5000 软件启动时,监控电脑屏幕的人员的照片

    使用 Studio5000® 软件对智能电机控制解决方案进行编程

    监控电脑屏幕与开发环境的人员的照片

    配置和编程在同一环境下进行

    用户自定义配置文件界面的屏幕截图

    用户自定义配置文件可简化机器开发、操作和维护

  • 应用场景 1(共 14 个)

    电机欠载

    帮助检测并通知机械故障



    降低与生产损失相关的成本



    可以通过控制停机来最大程度地减少维修成本



    缩短了维修和重启过程的时间



    允许对最大效率进行基准测试和监测

  • 应用场景 2(共 14 个)

    过程优化

    可以帮助提高生产量



    减少不必要的等待时间
     



    帮助提高产品质量



    优化能源的利用效率

  • 应用场景 3(共 14 个)

    电机过载

    提供预警和诊断功能



    最短的生产停机时间
     



    帮助保护您的关键资产免遭重大损失
     



    使用实时诊断信息进行基于事实的决策



    预测性而非反应性维护

  • 应用场景 4(共 14 个)

    接地故障电流检测

    电机健康的预测性监控



    可以实现主动维护
     



    缩短关键设备的停机时间

  • 应用场景 5(共 14 个)

    网络问题

    在发生网络通信问题时对过程进行本地管理



    DeviceLogix™ 允许分散化智能,并减少不必要的网络流量



    可以确保关键资产的健康状况



    可以完成批量生产,减少清理和清洁问题

  • 应用场景 6(共 14 个)

    能源浪费检测

    自动识别可能的问题



    有助于降低能源消耗成本
     



    最小化电机和机械设备上的应力
     



    减少维护时间和成本

  • 应用场景 7(共 14 个)

    设备健康和诊断

    无论身在何处,您都可以汇总、分析和显示设备中的数据



    自动发现 EtherNet / IP 连接的设备 



    自动生成的仪表板监控控制系统并执行分析



    当发生需要注意的情况时,提供处理单


     

    语音激活功能可请求联网设备并与之交互



    无需建立云连接和开发仪表板。

  • 应用场景 8(共 14 个)

    自动设备配置

    从控制器自动下载设置



    最大限度地缩短停机时间并简化维护



    只需最少的专业知识,即可快速更换设备



    降低配置错误的风险


     

    设备配置本地存储在控制器中

  • 应用场景 9(共 14 个)

    单一的编程环境

    单一的编程环境有助于最大限度地减少编程错误



    易于访问和编辑信息



    诊断、故障、报警和事件信息已集成到 Studio 5000® 中



    帮助缩短多达 70% 的开发时间

  • 应用场景 10(共 14 个)

    预防性维护

    预防性维护功能可预测何时更换关键驱动器组件



    基于实时运行条件的预测



    多种功能可供监控



    可以通过HIM、软件工具和 Studio5000® 工程环境配置和检索数据

  • 应用场景 11(共 14 个)

    能源管理

    使用网络访问来配置和排除设备故障,而无需打开 MCC 机柜门



    MCC 中的智能电动机控制技术可以在故障发生之前发出警告
     



    网络设备已预先配置了节点地址,因此您可以通过网络配置设备参数
     



    IntelliCENTER 软件包括手册,接线图和备件的电子版本

  • 应用场景 12(共 14 个)

    Application Code Manager

    利用罗克韦尔自动化提供的库



    灵活的库创作,以您想要的方式组织可重复使用的内容



    轻松批量生成标准化的应用程序代码以配置项目



    用户无需了解库对象的依赖关系结构;该工具根据库管理员的规则管理相关性



    开箱即用的集成使工艺对象库和机器生成器库的批量部署变得简单而快速。

     



    促进 IP 的连续重用并有助于执行标准

  • 应用场景 13(共 14 个)

    汽车 - 自适应整定

    负载观测器 - 减少整定所需的工作,缩短启动时间

    通过预测扭矩需求自动监控并补偿惯量变化,及电机与负载的一致性

     



    补偿正常的机器磨损



    提供一致的动态行为

    自适应整定 - 帮助增强机器的可靠性和 性能

    监控变频器性能特性,并在 必要时进行调整

     



    跟踪陷波滤波器可自动抑制潜在的有害共振和振动条件。PowerFlex 755T 变频器使用四个跟踪陷波滤波器,能够识别出多达四个共振。



    可用于提示机器的磨损情况

  • 应用场景 14(共 14 个)

    汽车 - 预见性 维护

    预见性维护参数可自定义,足以适合多种机器应用



    跟踪维护项目,例如电机轴承、电机润滑、机器轴承和机器润滑



    配置系统组件并确定何时需要定期维护



    多种功能可供监控

     



    可以通过人机接口模块 (HIM)、软件工具和 Studio5000 工程环境配置和检索数据

  • 高效率电机 推动着工业性能的进步。

    从定速和变速控制到精确的扭矩和位置控制,罗克韦尔自动化为您提供应用知识、
    行业经验以及完整的智能电机控制解决方案组合,为您提供所需的控制。

    Allen-Bradley 固定速度控制产品的照片拼贴画
    固定速度控制

    电动机起动器和保护

    为了对应用进行固定速度控制,直接在线起动器、电子过载和软启动器的全面产品组合具有嵌入式保护功能,可让您实现所需的控制、保护和集成。 

    通过集成到 IntegratedArchitecture® 中的电子过载保护和通信功能,可实现传统解决方案无法提供的系统可见性、保护和诊断。

    Allen-Bradley 可变速度控制产品的照片拼贴画
    可变速度控制

    PowerFlex® 交流变频器

    提供从低压到中压变频器的全面产品组合,包括可满足您特定需求的配置版本选项。 

    PowerFlex 系列交流变频器具有内置的特定功能,可使许多应用受益,并可无缝集成到罗克韦尔自动化集成架构中,无论您的需求如何,PowerFlex 系列都能为您提供强大的性能和灵活的控制。

    Allen-Bradley 运动控制产品的照片拼贴画
    运动控制

    Kinetix® 集成运动

    Kinetix 为您提供硬件、软件和应用知识,以实现罗克韦尔自动化集成架构内的逻辑和运动控制的完全集成。

    通过与伺服电机相匹配的运动变频器的全面组合,集成 Kinetix 可以简化应用,而不影响所需的控制。

    Allen-Bradley 状态监测产品的照片拼贴画
    状态监测

    检测和保护解决方案

    状态监测产品可通过检测潜在的设备故障,帮助您使工厂基层保持高效运行。 

    智能状态监测解决方案包括实时保护模块、传感器、便携式仪器和监控软件。

  •  

    现在就采用智能电机控制解决方案

    了解更多信息

    高效的马达能够优化运营绩效,而马达故障则可能造成重大影响。借助智能电机控制设备,您可以采用集成的数据驱动方法提高生产效率并帮助避免电机故障。

     

    我们的智能产品包括:

    •  固定速度控制

    •  可变速度控制

    •  运动控制

    •  状态监测

     
    Main Image