Loading
博客 | Fiix 软件
Recent ActivityRecent Activity

Fiix CMMS:一种更简单的维护管理方法

不要在过时的维护管理软件上浪费时间。我们可以简化您的维护数字化转型之旅。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
戴着白色安全帽的女性在看手机

许多公司正在投资使用基于云的人工智能计算机化维护管理系统 (CMMS) 对现代运营进行维护数字化转型。在远程、混合和分布式世界中,基于云的应用程序使维护团队能够访问基本信息和工作流程,从而提高生产力和正常运行时间。

公司在实施标准化流程、最佳范例和持续改进计划方面面临着越来越大的压力。CMMS 软件解决方案适用于许多行业的组织,包括制造、石油和天然气、公用事业、批发、分销、运输、物流、商业办公、医疗保健和公共部门。

我们的 Fiix CMMS 专为企业维护团队打造,使公司能够改进其工作方式,包括组织资产、实现关键设备的性能以及让维护团队专注于正确的任务。成千上万的公司正在制定数据驱动的决策,以通过我们的 Fiix CMMS 提高维护效率并提供更好的业务成果。它是最开放的 CMMS 平台之一,能够连接数千个端点,并能够无缝集成跨业务系统和团队。


商业价值亮点

工作人员组

44%

更高效的设施和维护团队

用黑色勾勒的记录清单图标

78%

减少填写工单的时间

时钟的黑色轮廓

27%

减少平均失效时间

生产线箱子

10%

降低生产成本

一位男性正在查看库存清单的黑色轮廓

22%

更高效的检查团队

来源:IDC 解决方案简介,赞助方:Fiix,衡量 Fiix 维护管理软件的业务影响,文档编号 US47612021,2021 年 4 月。

 


在 IDC 解决方案简介中,公司报告称,Fiix 的分析和资产可见性使管理资产和制造运营变得更加容易。客户发现的主要优势包括:

  • 为管理和维护组织有形资产的团队提供更好的可见性
  • 易用意味着易于管理
  • 通过标准化运营提高效率
  • 平台可扩展性以符合组织的增长

CMMS 资产管理工具让公司能够在一处查看、分析和处理所有设备信息。使用我们的 Fiix CMMS,公司可以通过更好地了解不同地点的资产、标准流程和透明度来实现运营成功。公司可以按班次、区域或站点管理用户、设备、库存、采购和任务。他们可以通过拖放功能创建资产层次结构,并将相似资产进行分组,以便维护团队仅需一次性计划、分配和跟踪任务。

我们的 Fiix CMMS 还为技术人员、IT 和运行技术 (OT) 集成以及应用的人工智能提供移动应用程序,以改善维护结果。

减少停机时间是关键优势。当资产发生故障或失效而无法运行时,必须对其进行维修或检查,就会出现停机时间。设备故障始终无法避免。但是,如果维修和预防性维护 (PM) 效率低下,则会延长停机时间。这些低效率可能会导致生产损失,并使工厂花费大量时间和金钱。

使用我们的 Fiix CMMS,可以更轻松地修复和检查资产,从而将停机时间减少到最低限度。技术人员可以从任何位置登录移动应用程序。接下来,他们可以查看资产的历史记录、图表、备件位置等,从而可以更快地执行工作。CMMS 软件还可以帮助组织找到耗时过长的工单,找出延迟的原因并快速修复。

另一个重要功能是消除过时的工作请求方法,例如通过电话、便签、白板或口耳相传。这些过时的流程迫使维护团队花费不必要的时间来创建工单和输入数据。CMMS 通过自动化工作请求流程消除了许多额外的步骤。员工可以记录工作请求、设计 PM 触发器或连接到传感器,以根据资产的实时状况创建工单。无需浪费时间转换工单、追踪操作员或翻阅文件柜。

使用我们的 Fiix CMMS 简化您的现代维护之旅。我们将与您合作,为您提供评估、购买、实施和集成维护软件的工具。

使用 Fiix CMMS 将停机时间减少了 54%

作为珀斯县配料公司的维护经理,Tom Dufton 知道,每次机器出现故障时,企业都会损失时间和金钱,而这种情况经常发生。他决心找到一种方法来计划和安排维护,而不是对紧急情况做出反应。Tom 在 Fiix CMMS 中找到了答案。

实施 Fiix CMMS 三年后,Tom 和他的团队实现了自动化预防工作,将被动式维护减少了 54%,并将下班后的工作请求减少了 42%。

“我们设施内的自动化基本上让我们能够从一个位置运行多个操作,”Tom 谈到 CMMS 的优势时说,“设施的运行情况始终掌握在我们的手中。”

阅读 Tom Dufton 的完整故事

立即行动

  • 阅读预防性维护电子书的简明指南
  • 观看点播网络研讨会,了解 Rockwell Automation Fiix CMMS 的介绍

发布时间 2021年9月27日

主题: FactoryTalk MaintenanceSuite Fiix CMMS

Sandy D'Souza
Sandy D'Souza
Director Strategic Alliances, Fiix
联系:
EmailEmail
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客