Loading
博客| 网络安全
Recent ActivityRecent Activity

HMI 软件帮助确保运营安全的五种方法

使用现代化 HMI 软件中提供的许多安全功能来限制对您的生产系统和知识产权的访问权限。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
HMI 软件帮助确保运营安全的五种方法 hero image

今天的 HMI 不仅提供了对生产系统的访问,还提供了越来越多的敏感生产信息。所以,必须绝对确保它们的安全。

远程或亲自访问 HMI 的不良行为者可能会对生产系统进行更改,这可能会危及产品质量,甚至会给工人造成不安全的条件。他们还可以访问包含知识产权的 HMI 组件,例如显示器、配方和趋势信息。

当然,安全威胁并不总是恶意的。好心的工人也可以改变生产系统,这可能导致产品浪费和停工。

为了降低这些事件在您的生产设施中发生的风险,请考虑使用现代 HMI 软件,该软件可以在几个方面帮助保护您的人员、流程和知识产权。

HMI 软件:推动更好的决策
Main Image
宣传册
HMI 软件:推动更好的决策

了解现代 HMI 如何帮助您改变运营现状,同时帮助您保持生产和知识产权安全。

立即下载

发布时间 2020年7月15日

五个关键的 HMI 安全功能

现代 HMI 软件提供了广泛的安全功能,如果使用,可以帮助加强您的安全性。关键功能包括:

访问控制:HMI 软件中的用户身份验证和授权服务可以帮助确保只有正确的人才能在正确的终端执行正确的操作。您甚至可以根据操作员对机器的视线等因素,确保特定的生产资产只能从特定的终端访问。

移动安全:移动 HMI - 笔记本电脑、平板电脑或智能手机 - 越来越多地被用来将工人从固定终端上解放出来。移动 HMI 软件可以向移动设备提供与固定终端相同的基于角色的访问控制。该软件允许您限制特定用户的特定显示和交互,例如,限制没有机械物理访问权限的远程工作人员只能查看 HMI。

电子签名和变更确认: 带有电子签名的内置变更确认功能可以让您更加确信,只有经过授权的个人才能访问您的生产系统并执行某些操作或进行变更。您甚至可以要求指定“批准人”用户组中的员工提供第二个电子签名。如果生产过程中出现问题,您可以查看所做的更改和系统中记录的电子签名,以帮助确定事件的原因。

电子签名还可以帮助您遵守受监管行业的标准,例如 FDA 21 CFR第 11 部分。

集中管理:与您现有的 IT 系统集成的现代 HMI 软件,例如 Windows Active Directory,可以帮助您更轻松、更安全地管理您组织中的用户和组。

例如,员工可以使用与检查电子邮件相同的用户凭据登录 HMI 软件。这有助于降低安全风险,例如共享登录凭据,最终会被共享到计算机上的便笺上,让任何人都能看到。此外,如果员工离开,只需在一个地方删除他们的登录凭据。

备份和恢复:当您将现代 HMI 软件与资产管理软件集成时,您可以自动备份您的 HMI 配置。这允许您检索最新版本的配置,以便在发生安全事件时可以快速恢复。

与资产管理软件集成后,您还可以创建操作员行为的审计跟踪。因此,如果警报响起或发生停机事件,您可以查看操作员正在做什么来了解发生了什么。借助适当的趋势分析和故障排除工具,您甚至可以查看操作员操作和覆盖有过程数据的报警条件,以全面了解情况。

寻找将您的安全牢记于心的供应商

在为您的操作选择 HMI 软件时,请确保供应商将安全性放在首位 - 不仅在产品的功能中,而且在产品的整个生命周期中。

例如,他们在开发的每个新特性或功能中是否都考虑并实现了安全性? 他们是否执行内部测试来查找软件中的漏洞,并与外部安全专家合作进行类似的第三方测试? 如果在他们的产品中发现了潜在的漏洞,他们是否对客户透明?

主题: Cybersecurity FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk OperationSuite Human Machine Interface

Michael Szentkiralyi
Michael Szentkiralyi
Product Manager, Rockwell Automation
联系:
EmailEmail
订阅

订阅 Rockwell Automation,从您的收件箱直接获得最新消息、思想领导力和信息。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客