Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

您所用的开关设备和电机控制中心在设计上能否确保安全?

本文列出了罗克韦尔自动化HiLINE 800智能低压动力中心在设计上确保安全性的三大特点。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Finger pointing screen, showing connected data.

如果开关设备内发生不受控的弧闪,可能导致停车、财产损失,以及用户最为担忧的员工受伤问题。在美国,每天都会发生五到十起电弧爆炸事件,其风险切实存在。

对于制造业而言,时间就是金钱,停车可能会对企业最终收益产生灾难性影响。在过去三年中,约有 82% 的公司都发生过停车。据估计,每停车一小时,公司遭受的损失可高达 26 万美元。加上更换受损设备的成本,此类故障会对公司造成巨大的经济损失。  除此之外,还会对公司员工这一最宝贵的资产带来安全风险,而这种影响不能单纯从经济角度来衡量。仅美国一个国家的相关数据显示:

  • 每年平均有 1952 人因触电而受伤 ;
  • 2012 至 2016 年间,共有 739 名工人因触电而死亡。也就是说,在这五年间,平均每周有将近 3 人丧生。

那么,如何才能提高开关设备和 电机控制中心(MCC) 的安全性?本文列出了罗克韦尔自动化HiLINE 800智能低压动力中心在设计上确保安全性的三大特点:

母线设计:水平电源母线的设计及其在开关设备中的位置会对设备安全产生重大影响。HiLINE 800 中的水平母线位于配电箱顶部,便于从后侧操作,可避免因接触主母排而产生的电气风险。在拆除单元时,自动挡板会立即隔离垂直母线,从而最大限度地避免操作人员与通电母线接触。HiLINE 800坚固、维护需求低的设计特点则能够降低出现热点或产生故障的可能性。

能够在柜门关闭的情况下切断电源:如果能够在不打开柜门的情况下接通或切断独立 电机控制中心(MCC) 插入式单元的电源,即可大大降低操作人员面临的电气风险。借助 HiLINE 800 中的 SecureConnect 多点验证系统,操作人员可在打开柜门之前确认电源是否已经断开。如此一来,操作人员可以更为安全地在单元上执行作业或拆除单元,而无需让整个系统离线。不同于传统的机架系统,使用 SecureConnect 技术切断设备电源十分简单快捷。此方法的操作速度比机架系统更快,也就降低了在连接或断开电源插头时发生电弧故障的风险。

智能 MCC 管理:如果能够在设备级集中监控电机控制中心( MCC) 并获得预测性信息,即可显著降低维护和操作人员面临的电气风险。HiLine 800 可搭配智能 MCC 管理系统,可提高设备安全性和效率,并能使 电机控制中心(MCC) 与 DCS 系统或任何自动化系统无缝集成。

该系统具有以下功能:

  1. 可视化智能电机控制平台:状态显示、故障报警和指示、故障排除支持、实时和历史趋势等    
  2. 智能监测系统:设备累计运行时间、设备运行异常提醒、报警状态、设备运行专家数据库
  3. 设备预测性维护:设备运行累计负载、设备日常维护提醒、设备定期维修提醒、设备寿命提醒、备件库存等
  4. 电力管理系统:总功耗、各设备功耗,日间和夜间功耗分析,电力报告(具体到单个设备),电源质量管理(谐波、功率因数等)
  5. 故障记录:故障记录是一款有效的故障根源分析工具
  6. 移动报警:移动报警功能可将实时报警发送至手机和电子邮件

 

准备好选择一款更安全的电机控制中心了吗?敬请深入了解有关 HiLINE 800 智能低压动力中心的更多详情。

深入了解有关 HiLINE 800 智能低压动力中心的更多详情

发布时间 2022年3月10日

主题: Cement Chemical Food & Beverage Life Sciences Metals Mining Oil & Gas Power Generation

Diego Wilches
Diego Wilches
Global Product Manager, IEC LVMCC
联系:
EmailEmail
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客