Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

冶炼厂案例实证:不升级老化控制系统将付出高昂代价

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

全球第四大锌生产商的每小时计划外停机成本高达 10 万美元,这使他们面临运营和财务风险。

从矿石的其他矿物和材料中提取和分离纯锌并不容易,但如果您的传统控制系统缺少备件、技术资源有限且没有通信能力,那就更难了。

这些是 Nexa Resources 公司位于秘鲁利马附近的锌冶炼厂面临的一些技术难题。其大部分过程控制设备和自动化技术已有 15 到 20 年历史,其中有许多过时部件需要备件和专业技能维护,这些资源不是无法获得,就是费用高昂。

根据 Nexa Resources 高级自动化工程师 Daniel Izarra 的说法,获得部分备件的成本就几乎占到项目总成本的 50%。

Nexa 采用一种混合控制系统,其中 50% 的部件来自罗克韦尔自动化,另外 50% 的部件来自另一家 DCS 制造商。除了面临报废风险外,他们原先还为各套控制系统配备了连接服务器却无法相互通信,并且只能允许在一个 HMI屏幕 上通过 60 种不同的操作员画面显示 1700 多个信号。

Nexa 原来还采用了两种不同的工程师站,无论是培训用户、保留两种工程站的专业知识还是寻找相关备件都难度不小。这表示预防性维护并非可行方案。

克服不兼容性

面对这些挑战,Nexa 显然需要用现代技术取代不兼容的控制系统,同时不能影响到生产运营。完成移植所需的停运时间限制为每周 不超过2 小时且每月不超过 4 小时。

在如此紧张的时间框架下,他们需要利用过时的系统图纸和有限的技术资源进行摸索。操作员和冶炼厂员工非常熟悉旧式控制器,担心系统接线和程序的变更可能导致生产过程失效。

Izarra 在报告中提到 Nexa 决定以原有的 ControlLogix® 和 CompactLogix™ 扩展系统为基础开展移植,并将其剩余的过程控制器集成到一个统一的 PlantPAx® 分布式控制系统中。

项目范围包括用冗余以太网升级通信网络、更新工作站和服务器、安装两个远程 I/O (RIO) 机柜以及加入冗余 CPU。他们仍可使用原有的 ControlNet 协议。

Izarra 解释道,移植项目为期两个月,需要尽可能降低风险和进行最优的时间规划。为此,他和他的团队事先确定了冶炼厂的信号、接线和端子块,并在每周 2 小时 / 每月 4 小时的时间框架下精细安排工厂停运。

此外,他们还在现有的控制室中开展预演,与 Nexa 的技术人员一起执行工厂验收测试 (FAT),初步连接新的罗克韦尔自动化平台,并移植各功能区的控制回路。

他们让新旧控制系统并行运行了 2 到 3 个月,以便员工逐步熟悉新的解决方案,并共享反馈信息。他们从非关键回路和信号开始,依次为每台泵机执行移植。通过预先识别信号和接线,他们能够在设备运行时完成大部分移植工作,因此他们不必完全依赖工厂停运。

 

实现优化

随着控制系统完成移植和升级,Nexa 实现了多项改进,包括:

  • 湿法冶金应用控制系统的可靠性达到 100%
  • 因DCS系统停机导致的安全事故降至零
  • 获得技术支持
  • 冶炼厂拥有所需的备件
  • 移植后的系统集成能力的增强,使成本保持在低水平

Nexa 认为,以下因素对于棕地移植项目取得成功至关重要:

  • 精细的调度安排
  • 操作员和维护人员从项目一开始就参与其中,在所有关键区域不断沟通和协调工作,以便顺利规划、控制和执行此类项目
  • 为避免干预过程中出现延误,必须对技术文档进行验证
  • 开始移植之前,应制定应急计划并将其分发给各区域

本文依据出自《Control》杂志的一篇文章撰写。

发布时间 2019年9月11日

主题: Food & Beverage

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
联系:
EmailEmail
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 博客 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose