Loading
博客 | 汽车与轮胎行业
Recent ActivityRecent Activity

您的轮胎企业是否正在经历数字化转型?

通过可扩展且可持续的解决方案成就低成本致胜之路。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
特写照片 (车辆通过沙地时留下胎印)

您可还记得:以往一般轮胎厂家完全有能力连续数天甚至数周生产同型号轮胎? 虽然将产线切换至其他品类需要好几小时,但这种情况只是偶尔发生,并且可以提前做好预测,因此不会对生产率造成巨大影响。

当然,这样的日子早就一去不复返了。作为一家轮胎制造商,您必须进一步拓展生产品类,以满足汽车制造商不断变化的需求。同时,轮胎售后市场希望尽量压缩交付周期,并要求您的分销网络能够可靠供货。

为提升制造敏捷性和应对当下挑战,轮胎制造商无一例外都在进行数字化转型。尤其是旧款设备安装基数庞大的成本敏感型制造商,他们该如何完成数字化转型这项艰巨任务?

数字化转型并非只有一条路可走

作为一名汽车和轮胎行业顾问,我在工作中发现,任何轮胎企业开启数字化转型征程的方式都是独一无二的,就像其工厂中面临的挑战一样。他们需要解决以下问题:

  • 哪些环节存在瓶颈?
  • 鉴于始终存在的时间和预算限制,数字化要从何处入手,具体如何实施,才能获得最佳效益?

在管理复杂性和响应市场需求方面,制造执行系统 (MES) 可以满足所有要求。从原材料到混合、备料、装配、硫化、抛光、测试和仓储,MES 平台可以为您协调和管理整个制造过程。

安装 MES 平台后,工厂整体运营都会得到显著改善。MES 平台基于工程主数据安排和协调不同品类轮胎的生产,包括机器设置和材料要求,并全程提供全面的控制、定序、监测、追溯、警报和数据归档功能。其有助于实施制造标准和工作指令,方便管理人员根据员工技能和实际生产需求动态调配劳动力。

凭借强大的控制和组织能力,任何工厂环境下都能大大减少过期库存、在制品和废品。MES 平台能够提升制造生命周期的整体敏捷性,帮助您快速高效地调整生产计划,以满足市场需求和提高整体运营效率 (OEE)。

尽管 MES 平台对于实现可持续的端到端优化至关重要,但部分轮胎制造商似乎很难迈出第一步。坦率地讲,全方位实施 MES 平台要求整个企业致力于内部变革,并且需要打破组织壁垒和摒弃传统流程的坚定决心。这势必需要投入大量资源,尤其对于那些已经逐渐发展壮大但组织结构协调性不足的轮胎工厂。

因此,在初期侧重于采用可扩展物联网 (IoT) 技术来优化机加工中心性能,往往会使轮胎企业的数字化转型之路更简单一些。

可扩展物联网技术以可视化和数据分析为开端

轮胎制造势必是一个复杂的过程。但是由于工厂中配备了大量类型相似的机器,轮胎制造商可以通过机器性能瓶颈优化获得可观的增量价值。

虽然每天与机器打交道的员工能够敏锐地觉察出瓶颈所在,但如果机器实时性能的可见性受限,就很难精确定位相关问题。此外,不少机加工中心的生产设备属于新旧并存,自动化水平和性能可见性参差不齐。

那么,如何才能知道哪些生产设备满足设计生产周期要求,或者哪些生产设备在拖后腿? 如何从全局角度分析机加工中心的运行情况,如何精确定位系统瓶颈,如何优化设备性能?

为提升过程可见性,不少轮胎制造商均采取侧重于可扩展数据分析软件的 IoT 举措,该软件可以采集和聚合不同来源的数据,并将其置于有意义的上下文环境中。

基本数据分析工具将原始数据转换为清晰详实的报告和仪表板,帮助您识别性能问题并做出明智决策。具体而言,他们可以告诉您发生了哪些事情,以及为什么会发生这样的事情。

借助科学数据方法,您还能进一步进行预测性分析和规范性分析,了解何时还会发生这样的事情,以及该采取什么样的预防措施。这些先进的分析方法通常基于机器学习和人工智能,能够提供非凡的洞察力和性能提升:

  • 预测性分析可以识别和学习设备故障或生产异常发生前的数据模式,并提醒工作人员主动调查或执行维护。
  • 规范性分析不仅可以预测可能发生的问题,还能给出建议措施避免停机事故、缩短生产周期或确保产品质量。

“机器学习控制”策略进一步利用了规范分析的力量。规范操作直接与控制系统相关联,并实时自动执行,以实现机器优化的自动化。


令轮胎制造更具敏捷性
轮胎
宣传册
令轮胎制造更具敏捷性

了解数字技术如何帮助您转变轮胎生产中的可能性。

立即下载

向数字孪生体迈进

数字孪生体软件是提升操作可扩展性的另一条路径。数字孪生体即实体资产的虚拟副本,它能模拟仿真资产的实际效能。

数字孪生体始于机器设计,在整个生命周期内提供价值,可在现场部署之前执行虚拟测试和调试。

有了数字孪生体,您便可在虚拟机上开展员工培训,确保他们“一上手”即可学会操作和维护设备。另外,您还能在虚拟环境中测试各类假设性场景,从而确定过程中的变化如何影响机器的性能和产出。

保证可扩展性、可支持性和可持续性

通过侧重于物联网技术的解决方案开启轮胎数字化制造征程是一回事,但保持并夯实成功却是另一回事。

如何才能把牢成本底线,最终迈向全面集成的数字化企业? 以下几点需要牢记:

  • 愿景和领导力:在踏上数字化转型征程时,不少企业缺少整体愿景或具有凝聚性的领导力。其结果是往往是推行多项缺乏协调性的数字化举措,也没有联系到商业用例,因此难以评估和推广。
  • 可扩展性:为证明自身价值,IoT 试点项目的侧重点不能过于狭隘。相关技术必须能够轻松扩展至其他机器、过程和工厂。
  • 可支持性和可持续性:如果轮胎企业投资易于支持的即用型 IoT 平台,将在未来几年内得到回报。内部人员自行设计的数字化解决方案最初也能解决问题。但是,长期留住能够支持、维护和扩展该解决方案的员工非常困难,而且成本不菲。

深入了解如何创建符合成本效益且能够致胜的轮胎数字化制造路线图。无论您正处于数字化转型的哪个阶段,我们能都为您提供助力。

汽车与轮胎行业资深顾问 Bill Sarver 为本文撰写提供重要帮助,特此鸣谢!

发布时间 2021年4月5日

主题: MES Solutions Automotive & Tire FactoryTalk Analytics

Jordan Konst
Jordan Konst
Global Industry Consultant, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Jordan Konst is an Automotive & Tire Industry Consultant with Rockwell Automation. With 9 years of experience in providing customer focused solutions including Automation Controls, OT Networks & Cybersecurity, he is a certified Cisco Networking Specialist, as well as a TUV Cybersecurity Specialist.
联系:
EmailEmail
订阅

订阅 Rockwell Automation,从您的收件箱直接获得最新消息、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客