Loading
案例研究 | 矿业
Recent ActivityRecent Activity

Newcrest Mining 通过 MPC模型预测控制技术超额完成了项目目标

Newcrest Mining 通过模型预测控制技术,大幅提高两个选矿厂的效率和盈利能力。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Newcrest Mining Limited (OTCMKTS: NCMGY) 总部位于澳大利亚墨尔本,拥有五大运营资产,生产黄金、铜和银。Newcrest 在运营效率和环境管理方面享有盛誉。

挑战
  • 优化磨矿回路以提高效率和产量
  • 优化浮选回路以提高黄金回收率
解决方案
  • Pavilion8 模型预测控制技术
成果
  • 提高磨矿回路的产量
  • 提高浮选回路中的黄金回收率
  • 有信心应对未来项目

挑战

深耕行业多年,Newcrest Mining 亟需满足对优质产品和更高产量的要求,同时处理好原材料差异性、商品价格波动和日益增长的可持续性压力。

应对这些挑战很困难,但目标却很明确。仅仅实现 1% 的提升,就意味着大幅节约成本和自然资源,从而改善经济和环境效益。

Newcrest 自动化主管 Eric Nettleton 指出:“由于整个公司采用的 DCS 和技术系统各不相同,公司需要一个采用开放式架构的先进过程控制 (APC) 平台来支持其自动化策略。” 过程控制与分析经理 Ruchira De Silva 解释说:“为了实现这一策略,Newcrest 部署了一项为期数年的全面过程控制与分析 (PC&A) 提升计划,以巩固其 APC 工作,并提高运营效率和盈利能力。” PC&A 框架要求通过战略性外部协作来补充内部能力发展。

在这个案例中,我们将了解两个不同工厂实施的工作:

工厂一:澳大利亚新南威尔士州卡迪亚

澳大利亚新南威尔士州卡迪亚工厂的 Newcrest 利益相关者们,都很关注从矿石中回收黄金的整个过程,并希望使其更加稳定。为了实现这个目标,他们试图减少选矿过程中变量波动。通过控制变量,进一步提升工厂的运营水平,Newcrest 利益相关者预计有望提高产量和回收率。

工厂二:巴布亚新几内亚的 Lihir 选矿厂

Lihir 选矿厂的 Newcrest 利益相关者希望优化浮选过程。

从矿石中分离出金属,需要经过很多工艺处理过程。将矿石进行粉碎,并研磨成符合选矿的矿物颗粒,并加水和化学药剂形成矿浆。矿浆被送入浮选机中,冲入气泡并搅拌,产生泡沫,然后矿浆表面形成“矿化泡沫层”。这些药剂使金属颗粒附着在气泡上,然后将气泡回收,并收集以进行下游加工。

浮选操作不佳会导致回收率降低、产品品位下降、输入干扰增大、试剂使用量/成本增加以及过程中波动性加剧,导致难以控制和处理。

解决方案

Newcrest 与 Kalypso 工业数据科学团队合作,探讨如何在两个工厂部署 Pavilion8® MPC 技术以实现关键目标。

工厂一:澳大利亚新南威尔士州卡迪亚

Newcrest 要求 Kalypso 通过优化 CON2 浓缩回路来提高产量。Kalypso MPC 团队花了12 个月研究选矿回路的历史数据,以确定可以控制和操纵的关键过程参数。然后,使用 Pavilion8 控制器来预测过程与波动性和外部干扰的关系,并主动调整以达到预期效果。

为了尽可能提高产量,必须根据下游限制尽快尽可能高效地运行研磨回路。这意味着尽可能少地重复研磨回路来研磨所进入的矿石,尽快将其研磨为适当大小的颗粒。

为了确保进入浮选回路的物料粒度合适,Kalypso 团队配置了模型预测控制 (MPC) 研磨应用,以适应原料和其他条件的变化。为了控制半自磨机中矿浆的浓度,模型预测控制 (MPC) 控制器必须同时监视和调整多个变量,包括半自磨机速度、半自磨机中矿石的进料速率以及半自磨机的加水速度等。

工厂二:巴布亚新几内亚的 Lihir 选矿厂

Lihir 的 Newcrest 利益相关者希望优化浮选回路,以改善黄金回收率、提高精矿品位并降低药剂成本。他们要求 Kalypso 开发解决方案,来实现浮选回路的多变量优化,并将回收率的显著提高作为成功的指标。

浮选回路解决方案的开发始于监视和控制过程参数,以降低波动性并实现优化目标。该应用提供对过程管理的实时可见性,并同时控制多个过程参数。根据实际过程观察结果和 Virtual Online Analyzer 持续更新控制操作,同时遵守工厂过程限制,以满足回收率和品位要求。

Pavilion8 控制器基于强大的过程模型,涉及多个影响过程结果的变量。其运行频率很高,能够高效准确地计算控制器设定值并预测内部过程和质量参数。

上游变量可能导致的流速和水平衡干扰会影响浮选回路的生产能力。

成果

Newcrest 和 Kalypso 团队共同努力改进,不仅完成了既定项目目标,更实现了新的超越。

工厂一:澳大利亚新南威尔士州卡迪亚

MPC 研磨回路应用在九个月内完成设计、实施和验证,然后移交给 Newcrest 团队进行持续运营。

在项目启动时制定的商业案例中,Newcrest 和 Kalypso 一致同意,将产量增加作为潜在目标。实施后,应用 MPC 的 Cadia CON2 研磨回路实现了远超挑战目标的成就。

在成功优化研磨回路后,Newcrest 继续将 Kalypso 的专业知识用于后续项目,持续专注于优化浮选回路。

Cadia 技术与创新经理 Jason Nitz 表示:“该项目让 Cadia 有信心利用 Kalypso/Rockwell 的综合能力,在工厂继续寻求额外的过程控制改进机会。” Cadia 的 PC&A 主管 Jason Cravino 补充道:“Kalypso 与工厂 PC&A、冶金和运营团队携手合作,已成功实施了一种控制解决方案,该解决方案不仅稳定了 CON2 研磨回路,还促进了产量的增长。”

工厂二:巴布亚新几内亚的 Lihir 选矿厂

MPC 浮选回路应用经过 12 个月的设计、实施和验证,然后交给 Lihir 的 Newcrest 团队进行持续运营。

在项目启动时确定的商业案例中,Newcrest 和 Kalypso 将(浮选时)黄金回收率的提高确定为潜在的挑战目标。实施后,应用模型预测控制 (MPC) 的 Lihir 浮选回路实现了远高于这一挑战目标的成就。

工厂运营过程经理 Robert Gordon 表示:“在 Lihir 浮选回路上实施模型预测控制 (MPC) 后,显著提高了性能并提高了下游工艺流程的稳定性。Lihir 运营团队、过程控制团队和冶金团队通力协作,共同设计了这一模型预测控制 (MPC) 解决方案,构建了能够支持我们未来扩展模型预测控制 (MPC) 计划的核心能力。”

Lihir 高级过程工程专家 Gareth Peachey 指出:“Lihir 的新技术旨在改进现有的监管控制。实施技术时,正值新冠疫情管控期间,可用资源有限。多亏了与 Kalypso 团队的紧密合作,才能够应对这些挑战,交付超越我们设定的挑战性绩效目标的成功项目。”

为增长做好准备

凭借在模型预测控制方面的投资,Newcrest Mining 已获得战略优势,能够满足对优质产品和更高产量的需求。我们的支持使 Newcrest 能够妥善处理成本、能耗、原材料波动性等限制条件,同时恪守他们对可持续性和环境管理的承诺,从而提高运营效率。

发布时间 2023年12月13日

主题: Optimize Production Mining Model Predictive Control
订阅 Rockwell Automation

从收件箱直接获取最新资讯、思想领导力和信息。

立即订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Newcrest Mining 通过 MPC模型预测控制技术超额完成了项目目标 Chevron RightChevron Right