Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

一条智能传送带。承载无限可能性

基于磁悬浮小车技术的新 KS BOLT 系统解决了装配缓冲方面的难题,并具有非凡的灵活性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一条智能传送带。承载无限可能性 hero image

挑战

  • 为当代装配工厂设计能够提高可维护性、性能以及适应未来需求的悬挂式智能积放式输送系统

解决方案

  • MagneMotion QuickStick 系统

成果

  • 简化了多车型装配方法
  • 借助预制的解决方案简化了设置
  • 最小化组件数量,维护得到简化
  • 模块化设计提高了灵活性

在任何一个汽车车身车间中,能够将部件从A点准确高效地转移到B点至关重要。但实现最佳吞吐量不仅仅是速度问题。它需要一种传送策略,能够适应某些系统的停工,而又不会减慢其他系统的生产。

KUKA Systems 高级技术组主管 Kevin Laurence 说:“制造过程并不会顺畅无阻,你永远不会让一个零件以同样的速度进入一个码头,又从另一个码头出来。有太多事情可能会出错。”

缓冲区解决了这个问题,能使工厂在可能遇到障碍的情况下仍实现产量目标。基于累积式传送带,缓冲区允许一个系统以稳定的速率给另一个系统供料,并在消耗减缓或停止时存储一个生产系统的输出。

但近年来,随着车身车间转向混合车型装配,并开始承担更多子系统的生产任务,传统的缓冲方法经常出现不足。

Laurence 解释说:“这些缓冲系统的发展完全超出了它们的初衷”。“本应保持工厂的正常运行,但却不具备必要的灵活性,而且自身很容易停机”。

为了解决当代装配厂的实际问题,KUKA Systems 北美公司近期开发出了 KS BOLT 悬挂式智能积放式输送系统。KUKA Systems 北美公司是世界领先的汽车行业生产系统供应商“德国 KUKA AG”的分公司。

KS BOLT 系统与传统的传送结构形成鲜明对比。

与使用摩擦式传送的传统缓冲不同,KS BOLT 依赖于罗克韦尔自动化公司 MagneMotion® 的磁悬浮小车技术。该系统以 QuickStick® 智能传送系统为特色。

QuickStick 系统由线性电机和内置电机控制器构成,采用集成的位置感应技术,能够独立控制环形轨道上的单个载体。加速度、减速度、速度和位置均可进行编程。

Laurence 说:“线性电机技术使得 KS BOLT 成为高度智能化的系统,“由于位置传感器嵌入到电机中,您随时都能准确地知道每个载体和每个部件的位置”。

相反,传统的传送带依靠外部接近传感器来监控皮带上的托盘移动,但无法控制或跟踪单个有效负载。而且,传统的传送带只朝一个方向运行,但 KS BOLT 是双向运行。

Laurence 说:“当生产和消费系统不同步时,双向功能尤其有用。因为智能系统始终知道所有部件的位置,所以它可以根据需要自动独立地输送适当的型号”。

KS BOLT 也是可简化多车型工厂中正确排序的有效解决方案。为了帮助实现每辆车的正确零件装配顺序,许多工厂建立了线性缓存区,用单独的传送系统传输每种车型的零件。

Laurence 说:“鉴于卓越的跟踪能力,装配工厂可以将线性缓存区和单独传送带替换为一个 KS BOLT 系统”。

KS BOLT 系统采用模块化设计,还具有维护简单的优点。

Laurence 说:“从本质上看,KS BOLT 系统由于组件极少,所以很少会出错”。

KS BOLT 中包含一个挤压式铝轨、固态 QuickStick 线性电机技术、零维护载体和滚轮组车轮总成。

Laurence 说:“线性电机的健康状态可独立监测,了解功率消耗变化,以启动预测性维护。在极少数情况下,必须更换电机,KS BOLT 通过控制系统发出警报”。

如果一个滚轮组或轮子需要维修,系统会精确地指出问题出在哪个载体上。与摩擦式系统相比,更容易从轨道外操作可维修组件。

也许,KS BOLT 的真正优点在于它能够适应各种工业应用以及未来的制造要求。

Laurence 说:“记住,这个系统并不局限于汽车装配工厂,它也是多种应用场合的理想选择”。

无论在哪个行业,模块化、预制设计都允许客户轻松地添加更多轨道区段或更改轨道配置,以适应不同应用项目的需求。

Laurence 说:“从历史上看,缓冲传送带属于消耗性资产,即每个新工厂或应用项目都需要一个新的系统,我们已经改变了这种心态。我们认为,KS BOLT 将会成为您需要的最后一条传送系统”。

 

如需了解更多信息:

 

KUKA Systems 北美公司

电话:586.795.2000

网址:www.kuka.com

 

KUKA BOLT QuickStick 2.jpg 的图像标题: 模块化的 KS BOLT 悬挂式智能积放式输送系统实现了智能、灵活的性能。

罗克韦尔自动化组件的图像标题:

MagneMotion QuickStick 系统

 

商标说明:

MagneMotion、QuickStick 和 Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司的商标。出版号:OEM-AP703A-ZH-P

发布时间 2019年8月31日

主题: Automotive & Tire
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究