Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

Petroecuador 利用新的自动化控制系统优化管理

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Petroecuador 利用新的自动化控制系统优化管理 hero image

挑战

  • 开发自动化控制系统,优化 EP Petroecuador Balao 码头的管理

解决方案

  • PlantPAx 现代分布式控制系统
  • PowerFlex 7000 中压变频器

成果

  • 船舶装卸能力提高两倍
  • 减少货船停运时间,给公司带来了极大的成本节约
  • 优化到埃斯梅拉达斯精炼厂的交付,提升燃料加工和配送能力

EP Petroecuador Balao 码头监管机构决定执行完整的泵站运营更新项目,其中包括开发用于海运码头管理的自动化控制系统。

运输管理是 EP Petroecuador 的一个部门。该部门负责管理运输系统管道 TRANS-Ecuadorian 系统、SOTE 以及管道、仓库和石油成品分销,这些都是 Balao 码头的特色业务。

在 Balao 海运码头,他们监督接收成品和与油轮(负责在埃斯梅拉达斯精炼厂装卸碳氢化合物的衍生产品)的通信。

位于厄瓜多尔(南美洲太平洋沿岸国家)埃斯梅拉达斯省的 Balao 码头的主管办公室每年平均要为 450 艘国际及沿海船舶提供服务。这一数字考虑到了对促进船舶和港口设施运作的海运服务的影响。

前段时间,Balao 码头主管对码头进行了技术检查,并决定对其设施(包括该站点的总体改造)进行优化。“我们制定了机电工程、电气、物料采购以及站点施工和组装的草案。我们只需要自动化部分。”Balao 码头主管 Luis Montaño 回忆道。

出于这一原因,用于管理海运码头的自动化控制系统开发项目正式上马。EP Petroecuador 运输管理部门举行了一场公开招标活动,Rockwell Automation Ltda.Ecuador 因技术评分最高且给出了在所有合格投标企业中最经济的报价而中标。

“他们给我们提供了解决方案、高品质的设备和高素质的人才。而且,他们还免费提供了一些改进原有项目的提案,这可以说是非常好的附加值。”Montaño 补充道。

具体来说,该码头的泵机已服役 35 年之久,且在此期间几乎没有接受过新的投资和维护。这些设备的可靠性非常低,经常引发一系列的运营问题。更不用说,从船上卸货花费的时间非常长。

挑战

这个从 2015 年初开始运营的项目有一个非常有趣的地方:几乎所有的 Rockwell Automation 业务部门都参与了进来。在这期间,自动化和软件业务部门发挥了突出的作用。他们负责提供自动化控制系统、过程控制网络和信息以太网 IP 及软件,以记录可变管理工具,并对泵机进行状态监测。电力系统部门负责提供用于驱动泵机的中压变频器。

业务部门负责管理和监督分包商完成设备和工具的组装、线缆和网络的铺设以及动力、控制和仪表接线等一切工作。此外,业务部门还负责中压变频器的测试和调试。

最后,由系统和解决方案部门完成项目的管理和全面集成。架构设计、控制策略的制定以及运营站点的逻辑和部署配置都是该部门完成的。此外,他们还负责与 Balao 码头主管及其他方联系、协调。

Rockwell Automation 的系统和解决方案团队在技术方面领导了从制定提案到详细设计、施工、测试和培训再到调试和启动整个项目的所有阶段。系统和解决方案部门(在 Rockwell Automation 内部简称为 SSB)按照最初在提案中设定的时间表制造、运输、安装和运行所有设备和组件。

实施的控制系统 PlantPAx 现代分布式控制系统不仅包括过程变量的监控或用于泵送适当产品的控制阀的管理,而且还与 PowerFlex 7000 变频器进行了集成。

这能够优化泵系统的控制和管理。Montaño 表示:“这让我们能够精确地控制燃料的压力、温度和流量,并测量泵轴承的振动和温度以及关键点,从而保护和提高泵机的可靠性。”

该项目最重要的任务之一是根据工程师的要求开发和配置应用程序,因为这是一个双向站点,即从埃斯梅拉达斯精炼厂排放和回收。“该系统应负责控制所有生产线和泵的一切操作。Rockwell Automation 完全满足了吸入和排放难题。”他说道。

值得一提的是,Rockwell Automation 不仅接管了系统的配置,而且还负责整个项目中所有自动化、仪表和中压变频器的组装、安装和调试。从这个角度看来,这是个了不起的壮举,因为该项目是在 EP Petroecuador 签订的合同所规定的期限之前完成的,并且没有给最终客户 Ecuadorian State 带来任何额外费用。

成果

随着这一系统的实施,该港口码头的船舶装卸能力提高了两倍。Luis 说:“我可以举一个我亲眼看到的实例,以前,载油 20 万桶的船舶需要 120 个小时才能卸完货,现在只需要 35 到 40 个小时。”

这表明该解决方案通过减少货船停运时间提供了极大的收益,给公司带来了极大的成本节约。此外,这还有助于优化到埃斯梅拉达斯精炼厂的交付,提升燃料加工和配送能力。

“我们可以看到所有操作参数。例如,船只的流量和压力可使我们明确针对这些船舶和实现站点正常运行所要满足的目标。”Montaño 说道。

现在,操作非常安全可靠,因此可以满载使用泵。借助 Rockwell Automation 实现的一些控制算法,他们可以确定减速的理想时间,因而减少了泵流量。最终,运营还能以尽可能低的风险优先转运优质燃料。

之前,所有过程都是手动执行的,例如不同产品线和泵机的处理。现在,它们是自动执行的,这可实现减少产品中有害混合物等优势。

“每当轴承或叶轮发生损坏时,我们都需要停止操作来解决这些问题。现在,我们可以调节泵马达的转速,延长设备的使用寿命。”Luis 解释道。作为 EPP 合同的一部分,Rockwell Automation 为码头的操作和维护人员提供了培训。此外,他们还执行了所实施技术的完整转移,这将进一步提升该项目的长期效益。

“这个项目很成功,不管是人力资源合作方面,还是所提供的设备方面,成果都一目了然。Rockwell Automation 提交了满分答卷。”Montaño 总结道。

上述结果是该客户将 Rockwell Automation 产品和服务与其他产品配合使用实现的。具体结果可能因客户而异。

发布时间 2016年6月27日

主题: Oil & Gas
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究