Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

实际应用中的解决方案:Newfoil Machines Limited

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
实际应用中的解决方案:Newfoil Machines Limited hero image

解决方案

  • Allen-Bradley Kinetix 5500 伺服驱动器
  • Allen-Bradley PanelView Plus HMI

Newfoil Machines Limited 成立于 1982 年,业已成为辊式进给烫金箔标签印刷和加工机器领域的全球领导者,在全球 90 多个国家或地区实施了 1500 多个安装项目。早期客户包括多家全球化的标签印刷厂,后者主要服务于红酒、白酒及电子设备行业。

自从在 1982 年英国伯明翰举办的标签世博会上推出第一台机器以来,Newfoil 系列机器和选件经历了持续的开发和扩展,现已被视为高质量整饰和加工领域的行业标准。事实上,Newfoil Machines 是第一家生产自粘全息图标签(在 1986 年德鲁巴展览会上发布)的公司。

技术发展随着该公司 Servo 系列印刷机的推出而达到顶峰,该系列印刷机采用了最新的伺服技术,提供了集成运动和安全控制系统(在一个套件内汇集了机器的各种动态和控制元件)。通过使用 HMI 触摸屏控制面板,操作员可在最少的时间内设置和优化标签参数,并存储数据以便重新使用。

所有 Newfoil 机器都是在该公司位于英国的占地 2000 m2 的工厂内设计和建造的。该工厂装备了最新的 CAD 设计系统、CNC 机床和生产设备。机器工程内容的内部生产率达到了 95%,高级伺服控制系统由 Rockwell Automation(运动控制技术领域的市场领导者)提供。Newfoil Machines 具有掌控整个制造过程的能力,这使得其在可靠性和质量方面享有无与伦比的盛誉。

Servo 系列包含七种机器衍生品类,卷料宽度从 175 mm 到 330 mm 不等。除了成品标签倒带和矩阵删除功能以外,每种型号都采用了电子伺服卷料进给控制,每小时可完成 18000 个周期。在操作过程中,机器将空白或经过预先印刷的材料成卷放在进料口后,经由七个步骤(再定位、热烫印、压印、层压、模切、拼接和倒带)在出料口交付成品、不干胶标签、烫金箔、压印品。

机器的核心是 Rockwell Automation 的 Allen-Bradley® 控制套件,在 EtherNet/IP 网络上运行。主控制通过 Allen-Bradley CompactLogix™ 可编程自动化控制器 (PAC) 提供,后者控制四轴或六轴伺服索引系统(受 Allen-Bradley Kinetix® 5500 伺服驱动器控制)。Allen-Bradley PowerFlex 可调速变频器负责控制运动元件,Allen-Bradley PanelView™ Plus HMI则负责提供操作员界面。

Newfoil Machines 总经理和所有者 Derrick Evans 认为:“我们的机器旨在为优质产品生产超值的标签,所以我们必须采用自动化解决方案,以提供所需的精度和品质水准。Rockwell Automation 能够通过关键设计和开发周期为我们提供完整的支持,为不寻常的问题提供实际的解决方案。”

“Allen-Bradley 解决方案使得我们减少了设计时间及编程工作,简化了故障处理。此外,灵活性的提升也有助于我们付出最少的工程努力来不断改进设计。”他继续说。

最后,他总结道:“除了更容易维护和处理故障以外,我们的客户还能获得员工素质提高、机器安全性提升等收益。事实上,融入 Rockwell Automation 产品还大幅提高了生产力,投资回报率也提升了 80%。”

上述结果是该客户将 Rockwell Automation 产品和服务与其他产品配合使用实现的。具体结果可能因客户而异。

Allen-Bradley、CompactLogix 和 PanelView 是 Rockwell Automation Inc. 的商标。

发布时间 2016年5月10日

主题: Print & Publishing
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究