Rockwell Automation 和 Endress+Hauser 致力于帮助满足您对完整的过程自动化解决方案的需求。凭借两家公司的核心能力,我们能够提供经过预设计、预测试、享受支持和维护的集成仪器仪表以及控制和信息解决方案。通过我们的联合解决方案,客户可以受益于工厂范围的高级诊断功能和全面的过程系统生命周期管理功能。我们与许多行业的最终用户、过程 OEM、系统集成商和工程公司合作,提供集成、灵活、可扩展的过程系统来实现增值差异化。
 
                    
                
            
        在过程中访问关键数据
连接生产资产时,数据收集是物联网 (IoT) 过程中的第一步。仪表收集信息并通过分布式控制系统集成到您的工厂车间和业务系统。通过我们两家公司的联合解决方案,可以全方位了解您的生产状况并提供改善生产过程的见解。
整合一流专业知识
从仪器仪表到过程控制系统全面集成
Endress+Hauser 和 Rockwell Automation 强强联手,使用了一流的仪器仪表、软件和控制系统。我们优势互补,合作开发解决方案,使我们的专业知识能够为您所用。我们与许多行业中的最终用户、过程 OEM、系统集成商和工程公司合作,以提供功能齐全、灵活且可扩展的过程系统,该系统具有经过测试的互操作性和增值差异性。
设备集成工具
通过预先配置的指南节省时间和成本
降低风险、实施时间和集成成本。Endress+Hauser 和 Rockwell Automation 将联合开发具有极大灵活性、可更快进行故障处理并有助于做出更明智决策的集成工具。只需几分钟便可将 Endress+Hauser 仪器仪表与 Rockwell Automation 控制系统集成,无需特殊培训。
过程培训动手练习
过程培训单位可提供实际经验
Endress+Hauser 和 Rockwell Automation 认识到一些技能很难在教室内学习。我们两家公司一起通过全球可用的 Process Training Units®(PTU,过程培训单位)帮助您在工业环境中学习。PTU 是“微型过程工厂”,可以在此体验到真正过程工厂中存在的操作、诊断和故障处理作业。这些功能齐全的过程工厂配备了 Endress+Hauser 仪器仪表,这些仪器仪表与 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 过程自动化系统集成。PTU 将理论和手动练习方法相结合,在更加安全且处于运转状态的工作过程环境中为您提供实践经验。如果您正在为参加学位课程的员工或学生寻找合适的培训场所,那么 PTU 就是您的理想选择。