Loading

医疗设备制造

面向医疗设备制造领域的自动化和软件解决方案
生命科学工作者将一系列医疗设备放入用于运输的保护性包装之中。
生命科学

竞争市场需要更高的产量、更卓越的品质和更大的吞吐量。这会导致装配系统复杂性增加、合规性成本提高以及系统负担过重。我们提供的集成自动化和信息解决方案可满足您的医疗设备制造需求。


提高质量和合规性并缩短产品上市时间

巨大的压力推动着医疗设备制造公司在整个生产过程中努力确保安全性、准确性和法规合格性。这些制造商日渐转向实施自动化流程,从而提高他们的竞争地位。

我们为医疗设备制造商提供完全集成的自动化和信息解决方案。我们帮助他们减少人工工作量,从而提高生产量、改善质量并降低成本。主要优势包括:

  • 通过集成系统提高效率
  • 可见性更高,可完全追溯
  • 合规成本更低
  • 循环周期更短

想要符合各项标准并实现日益重要的制造智能,就需要采用更灵活迅速的医疗设备制造系统。对此,我们能够助您一臂之力。

改变医疗设备
一系列顶部伸出管子的患者监视设备整齐摆放以备使用。
白皮书
改变医疗设备

实现过程自动化,帮助确保产品质量并满足不断变化的市场需求。

立即下载

适用于生命科学行业的 MES 解决方案
背景中的外科医生正在实施手术,前景中的患者监视设备显示生命体征。
宣传册
适用于生命科学行业的 MES 解决方案

PharmaSuite 制造执行系统提供了制造运营管理,可帮助您实现法规合格性、实现卓越运营、提高供应链效率并实现您的目标。

立即下载

在整个企业中推动对卓越的追求

医疗设备制造过程中的效率是缩短总体产品上市时间的关键因素。有助于消除文书工作、减少错误并保持高质量标准的解决方案将提高工厂的生产量。同时,采用这些解决方案可以避免执行不必要的任务,从而节省资源,减少材料浪费。

我们的 PharmaSuite® 制造执行系统 (MES) 提供从企业资源规划到车间基层的无缝集成、实时质量仪表板等功能。基于 S88 和 S95 标准的 PharmaSuite 软件包括订单管理和电子设备历史记录 (eDHR) 支持,有助于确保跟踪和记录每台医疗设备的装配过程。返工和维修功能可为需要执行此类工作的设备简化任务。

了解有关 PharmaSuite 制造执行系统的信息

Advanced Scientifics 实现制造智能

作为全球领先的一次性生物技术系统的生产商,Advanced Scientifics Inc.(ASI) 意欲改进一些医疗仪器生产过程的数据采集和报告功能。他们实施了我们提供的医疗制造智能解决方案,并且:

  • 改善了客户体验
  • 采用新的报告方法缩短了停车时间
  • 提高了自己的竞争地位
ASI 优化数据采集
Advanced Scientifics Inc. 的代表检查用于生命科学制造的大型设备。
案例研究
ASI 优化数据采集

ASI 优化医疗设备制造过程的数据采集和报告,与 Automated Control Concepts 携手通过 Rockwell Automation 获得制造智能。

了解更多信息

医疗设备制造商实现无纸化
生命科学工作者在仓库里来回走动,仓库里有等待包装的医疗设备,还有堆满大箱子的货架。
案例研究
医疗设备制造商实现无纸化

制造智能战略将多个数据源结合起来,为医疗设备制造商提供监管和实时运营报告。

了解更多信息

改进生产率和质量

为应对婴儿潮一代人口的不断增长,领先的医疗设备制造商必须扩大生产能力。通过采用包括我们的 FactoryTalk® 软件套件在内的制造智能战略,这家公司:

  • 与之前的系统相比,将其生产力提高了 20%
  • 建立了无纸化报告流程
  • 实施了端到端跟踪和追溯系统,以加强质量控制

灵活和可扩展的包装解决方案

我们的 iTRAK® 智能跟踪系统是一个模块化、可扩展的线性电机系统,可对直线或曲线路径上的多个动力机实现独立控制。iTRAK 将硬件替换成简单、高效的软件配置文件,这些配置文件可提高自动化速度和灵活性,使您能够:

  • 将生产率提高 50% 或以上
  • 缩短转换导致的停机时间
  • 减少定期维护作业
iTRAK 智能轨道系统
iTRAK 智能轨道系统
产品
产品
iTRAK 智能轨道系统
iTRAK 集直线运动与旋转运动于一身,彻底颠覆了包装和物料运输领域的轨道式工业运动控制系统的设计和构造。
了解更多信息

优化性能、生产率和盈利能力

竞争市场需要更高的产量、更卓越的品质和更大的吞吐量。我们提供综合性解决方案产品组合,可满足医疗设备制造需求。我们能够帮助您提高质量和合规性、增加产量、缩短批量生产时间,并让您的复杂流程实现自动化。

相关产品和解决方案

  • 批次管理
  • 信息解决方案
  • 过程系统
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 医疗设备