Loading

生命科学的质量与合规性

让整个组织真正互联以提升运营绩效并降低患者风险
医院的一位医务人员站在一名老年病人的床边,将静脉留置针插到病人的手臂上。
生命科学

实时质量监测和简化合规性

我们与您密切合作,助力您实现目标,提供各种解决方案,让您可以在确保合规性和质量的前提下完成组织的数字化转型。借助合适的工具,您可以在供应链的每个环节之间建立可靠的联系,从而做出明智的决定:

  • 通过从实验室到生产的数字化程序,减少人为错误的风险
  • 降低质量成本,缩短审核时间
  • 降低供应链每个阶段的风险
  • 使用数据来加速批次放行和减少浪费
  • 简化合规性报告,以满足不断增长的动态审计的需求
了解制造执行系统 (MES) 如何推动改进

与书面记录分离

“EBR 解决方案是制造运营的 GPS。它指引用户前往所需的目的地,找出最短的行程,提醒用户避开危险并实时向他们提供反馈。”

- Jerome Repiton (Ferring Pharmaceuticals)

EBR 系统可以为您做什么?

指向下方以显示下降的箭头

将批次审核循环周期缩短

80%

检查表图标

将调查减少

50%

空白纸张图标

将手工输入减少

70%

笔记本电脑上有条形图的图标

将输入错误减少

90%

供应链流程图标

库存周转增加

50%

Main Image
在互联的环境中优化批次的演示
工作人员正在查看生物反应器
视频
在互联的环境中优化批次的演示

MES 与 DCS 的集成简化了工作人员的查看和操作,改善了生产、合规性、审核、追溯等。

立即观看

MES:数字化转型的核心

只有全方位的数字化转型才可以帮助您在当下繁荣并为将来做好准备。以恰当的制造执行系统 (MES) 为基础,您的项目将有一个良好的开端。

选择在 MES 级别(而不是机器或企业级别)设计系统时,您可以向上无缝集成 ERP 系统和云,并向下集成生产线。我们的 FactoryTalk® PharmaSuite® 软件提供了这种能力,因此成为了生命科学制造领域所有学科广为采用的制造执行系统解决方案。

使用 MES 开启面向生命科学的数字化转型

领先的 API 制造商通过连接不同的系统,让审核时间缩短了 30%,并提供对实时信息的可见性和访问,从而更快地做出决策。

 

Main Image

启用实时发布和问题解决

希望降低质量成本并缩短审核时间? 我们可以与您合作,将数据用作加速批次放行和减少浪费的商业驱动力。提高产品质量与合规性,同时能够:

  • 与设备、操作员和主管交流最新信息
  • 自动分析生产数据和异常审核,显著缩短主管和 QA 批次产品的审核时间
  • 当关闭功效要求或容差时,深入了解受影响的批次,以避免丢弃达到质量标准的产品
使用质量仪表板提前捕获不合格产品
平板电脑上的质量仪表板
网络研讨会
使用质量仪表板提前捕获不合格产品

质量是否变得更像是一种猜谜游戏,而不是一门科学?

点播观看

通过集成所获取的设施和系统,一家全球制药公司在 50 个设施中将生产率提高了 65%。

箭头指向上方、中间位置有美元符号的图标

每个设施可能节约成本

1000 万美元

促使缩短时间的时钟图标

验证时间从 2 周缩短到

2 小时

箭头指向下方、中间位置有美元符号的图标

大幅减少批次丢失达

80%

Main Image

通过在企业范围内实施的标准,推动操作的一致性

工业物联网 (IIoT) 的快速发展意味着您可以朝着数字化运营迈出具有显著意义的一步。但是,这种更重要的连接性与复杂性让验证、质量与合规性面临风险。

领先的生命科学制造商已经通过标准化和良好生产规范 (GMP) 解决了这一问题,从而能够:

  • 利用 MES,在其工厂内实施一致的质量流程和程序
  • 实施导致在一定规模上对流程进行实时更改的规则
  • 实时监控和实施车间内的在制品
医疗器械制造商通过制造智能将产量增加了 230%
Delta 机械手在传送带上移动医疗器械
应用案例
医疗器械制造商通过制造智能将产量增加了 230%

集成控制和信息系统还有助于减少废品和缩短循环周期。

了解这是如何实现的
超越数据完整性
身穿工作服的制药公司工作人员站立在仪表板监视器前
博客
超越数据完整性

数据语境化增强了批次记录的总体完整性,并提高了实时业务成效。

了解更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

MES 已经消亡。MES 的生命力长久不衰。
工厂内戴着眼镜和白色安全帽的工程师正在查看平板电脑上的信息
博客
MES 已经消亡。MES 的生命力长久不衰。

许多人认为,数字化的未来已经远超对制造执行系统 (MES) 的需求,但事实并非如此。

立即阅读
Cytiva:使数字化制造成为现实
实验室一名女性技术人员正在使用显微镜查看结果,然后使用记号笔将信息写在测试试管上
案例研究
Cytiva:使数字化制造成为现实

帮助生物制药制造商利用数字流程、共享数据并缩短产品上市时间。

立即阅读
一个订单的生产实录
一名女员工正在使用自己的平板电脑查看车间
视频
一个订单的生产实录

FactoryTalk InnovationSuite 提供了更敏捷、更快发布新产品和在竞争中脱颖而出所需的技术。

立即观看
Lonza 优化了数字化时代的运营
Lonza 正在构建
杂志
Lonza 优化了数字化时代的运营

全球领先的集成医疗解决方案供应商 Lonza,最近将他们的运营数字化,开辟了运营效率的新纪元。

立即阅读
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 生命科学的质量与合规性