Loading

在线学习课程

自主学习在线工业自动化和控制培训
我的培训门户
一个人正在使用平板电脑进行在线学习
在线学习课程

在线学习课程是自主学习、自我指导课程,因此,您可以随时随很方便地学习。我们的在线学习包含各种基本主题及产品特定的主题,有助于培养自动化和控制系统方面的专业技能。每个学习模块都包含活动、软件仿真和演示视频,可帮助您加强学习概念。

这些模块可使用 Chrome、Safari、IE、Edge 或 Firefox 在任何平板电脑或电脑上呈现,所有内容都进行了叙述,并带有可查看的成绩单。此在线培训课程目前只有英文版、法语版、西班牙语版和葡萄牙语版。

如何购买

若要购买在线学习课程,请访问我们的在线门户或者联系您当地的销售办事处或分销商。

如何访问

可以通过 Rockwell Automation My Training 门户访问购买的在线学习课程。

如何获取支持

如果您需要帮助或对在线学习课程有疑问,请通过 trainingservices@ra.rockwell.com 与我们联系


Condition Monitoring Courses

Vibration Analysis Fundamentals - Course Number: EK-ICM101-EL

Overview

This course (EK-ICM101-EL) is designed for the new user of vibration analysis or predictive maintenance instrumentation or for the individual that desires to become more familiar with the basics of vibration. The relationship between the mechanical condition of machinery and vibration is presented. This background helps show how vibration detection and analysis can be used in a cost-effective program to identify machinery problems and schedule repairs to avoid costly machine downtime.

Prerequisites

There are no course prerequisites.

Who Should Attend

Maintenance supervisors, mechanics, technicians, engineers or analysts involved in the maintenance or operation of plant machinery should attend this course.

Objectives

  • Introduction to Vibration Technology
  • Identifying Vibration Characteristics
  • Identifying Instruments for Vibration Detection and Analysis
  • Performing Vibration Analysis
  • Introduction to Dynamic Balancing
  • Implementing a Predictive Maintenance Program

Course Length: 3 hours

设计软件课程

Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000 系统基础知识 - 课程代码:CCP146-EL

概述

本课程 (CCP146-EL) 将让您学习如何执行基本的 Logix 5000™ 和 Studio 5000 Logix Designer® 任务,例如:

  • 创建和配置项目
  • 与控制器进行通信

本课程将帮助您运用 Logix 5000 系统的基本知识形成和奠定坚实的基础。在本课程中,您将了解 Logix 5000 的基本概念和术语。

课前要求

为了成功学完本课程,您必须能够执行基本的 Microsoft Windows 任务。

谁应该参加本课程

对 Logix 5000 系统或其他可编程控制器的工作经验甚少或毫无经验的人员应参加本课程。

目标

  • 了解控制系统
  • 查找和识别 Logix 5000 系统组件
  • 查找和识别 Studio 5000 Logix Designer 应用程序组件
  • 创建和修改 Studio 5000 Logix Designer 项目
  • 在 Logix 5000 系统中识别和连接到工业网络
  • 下载、上传和联机到 Logix 5000 控制器
  • 识别 Logix 5000 系统中的 I/O 标签和设备
  • 配置 Studio 5000 Logix Designer 项目中的模块
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中创建标签和监视数据
  • 为 Studio 5000 Logix Designer 例程起草基本梯形图逻辑

课程时长:7 小时

Studio 5000 Logix Designer 2 级:基础梯形图逻辑编程 - 课程代码:CCP151-EL

概述

本课程 (CCP151-EL) 为您提供了对 Logix 5000™ 控制器的基本梯形图逻辑指令进行编程所需的资源。您将有机会使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序来执行基本的软件任务,以满足给定功能规范的要求。此外,您将设置定序器以通过预定义的过程运行设备,并将生产过程与设备控制分离。

课前要求

要成功完成本课程,需先完成“Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000 系统基础”课程(课程代码 CCP146)或具备同等经验

谁应该参加本课程

本课程面向对控制器经验甚少或毫无经验、负责使用 Logix Designer 应用程序对 Logix 5000 控制器进行编程以及需要了解如何为任何应用程序起草梯形图逻辑的编程人员。

目标

  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中对比较指令进行编程
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中对移动指令进行编程
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序记录和搜索梯形图逻辑
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中复制和填充数组
  • 开始绘制 Studio 5000 Logix Designer 项目的梯形图
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中处理表达式
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中对程序进行编程
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中将过程与设备控制分离

课程时长:4 小时

Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障处理 - 课程代码:CCP153-EL

概述

本课程 (CCP153-EL) 旨在介绍如何排除以前运行的 ControlLogix® 系统故障,并恢复至正常运行。本课程介绍了新的任务,如:连接至网络;解释项目执行;在线编辑梯形图逻辑等。

我们将向您演示关于诊断和排除各类常见系统错误故障的系统性策略:

  • 控制器、输入/输出及其他硬件问题 
  • 噪音相关问题
  • 软件配置问题

课前要求

要成功完成本课程,需先完成“Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000™ 系统基础”课程(课程代码 CCP146)或具备同等经验。

谁应该参加本课程

需维护和排除 ControlLogix 或其他 Logix 5000 系统故障者应参与此次课程。

目标

  • 计算机联网
  • 解释项目组织与执行
  • 定位和编辑标签值 
  • 解释频繁使用的参数显示
  • 解释数组 
  • 解释用户自定义数据类型标签 
  • 搜索项目组件
  • 强制输入/输出和切换位
  • 排除数字输入/输出模块的故障问题
  • 排除模拟输入/输出模块的故障问题
  • 排除远程输入/输出问题
  • 更新 Logix5000 固件
  • 排除控制器故障问题
  • 排除电源故障问题
  • 通过趋势图分析和排除系统故障
  • 在线编辑梯形图逻辑
  • 管理工程文件
  • 记录和打印项目组件
  • 排除噪声相关故障问题

课程时长:8 小时

Studio 5000 Logix Designer 3 级:基础梯形图逻辑解释 - 课程代码:CCCL21-EL

概述

本课程 (CCCL21-EL) 是技能培养课程,让您可以更详细地了解 Studio 5000 Logix Designer® 梯形图逻辑指令和术语。本课程还提供了解释任何 Logix 5000™ 控制器的梯形图逻辑指令所需的资源。您将有机会使用 Designer 应用程序来执行基本的软件任务,以满足给定功能规范的要求。除了梯形图逻辑的用法外,我们还将向您介绍梯形图逻辑技术、既定的标准以及解释梯形图逻辑的常用规则。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 完成“Studio 5000 LogixDesigner 1 级:ControlLogix 系统基础”课程(课程代码 CCP146)或具备同等经验
  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障处理”课程(课程代码 CCP153)

谁应该参加本课程

需要使用 Logix Designer 应用程序解释梯形图逻辑的维护人员应参加本课程。

目标

  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释程序控制指令
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释计时器和计数器指令
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释数学指令
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释比较指令
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释移动指令
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释复制和文件填写指令

课程时长:4 小时

Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发 - 课程代码:CCP143-EL

概述

本课程 (CCP143-EL) 提供了常见控制器术语及运行方面的其他知识。您可以更深入地了解对所有 Logix5000 控制器都通用的项目开发任务。此类任务包括组织任务和例程、组织控制器数据、配置模块和共享数据。您也将使用生产者/消费者技术实现对输入和输出设备的多信道广播,在控制器之间共享数据,以及控制 Remote I/O。

本课程介绍了以下硬件(全都使用 Logix5000 控制引擎)的常见任务:

  • ControlLogix® 控制器
  • CompactLogix™ 控制器
  • SoftLogix™ 控制器

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000 系统基础”课程(课程代码 CCP146)或具备同等经验
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 2 级:基础梯形图逻辑编程(课程代码 CCP151)

谁应该参加本课程

本课程面向需要为 Logix 5000 控制器开发 Studio 5000 Logix Designer® 项目的人员。

目标

  • 配置 Logix 5000 系统输入/输出模块
  • 通过 EtherNet/IP 网络配置 Logix 5000 系统通信
  • 组织 Studio 5000 Logix Designer 项目数组
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中创建用户自定义数据类型
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中配置其他标签功能
  • 在梯形图中开发用户自定义指令
  • 管理 Studio 5000 Logix Designer 工程文件和组件
  • Studio 5000 Logix Designer 梯形图逻辑提示与窍门
  • 通过 GSV 和 SSV 指示检索和设置控制器状态值
  • 配置 Logix 5000 控制器以生成和使用数据
  • 配置 Logix 5000 消息
  • 在 Logix 5000 系统中分配连接和更新固件
  • 识别和纠正 Logix 5000 系统中的故障

课程时长:9 小时

Studio 5000 Logix Designer 4 级:功能块编程 - 课程代码:CCP152-EL

概述

本课程 (CCP152-EL) 属于技能构建编程课程,让您了解 Studio 5000 Logix Designer® 功能块图和术语。您将学习如何对单个功能块指令执行参数修改,以及创建和开发功能块图程序和例程。您还将获得使用 PIDE 和附加指令等各种功能块指令的经验。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发”课程(课程代码 CCP143)
  • 了解基本的测控理论,包括基本的回路控制

谁应该参加本课程

负责使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序和功能块图来开发、排错并对 Logix 5000 控制器进行编程的人应该参加本课程。

目标

  • 创建功能块图
  • 对逻辑功能块指令进行编程
  • 对计时器和计数器功能块指令进行编程
  • 对模拟量功能块指令进行编程
  • 对设备驱动器功能块指令进行编程
  • 在功能块指令中选择定时模式
  • 对累加器功能块指令进行编程
  • 对 RMPS (Ramp/Soak) 功能块指令进行编程和监测
  • 使用功能块指令控制程序流程
  • 使用功能块指令对 PID 回路进行编程
  • 使用 Active X 控件调整 PID 回路
  • 在功能块图中开发附加指令

课程时长:6 小时

Studio 5000 Logix Designer 4 级:结构化文本/顺序功能图编程 - 课程代码:CCP154-EL

概述

本课程 (CCP154-EL) 将介绍在 Studio 5000 Logix Designer® 中使用结构化文本和顺序功能图编程语言进行编程的技能和知识。您将学习如何选择指令、表达式和构造,然后将这些元素等等输入到例程中。您将有机会将功能规格转换为顺序功能图。另外,您还将学习如何使用强制和步进调试来测试顺序功能图逻辑。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发”课程(课程代码 CCP143)
  • 具有基础 Logix Designer 项目的经验(软件导航、创建标签,创建例程等等)

谁应该参加本课程

负责在 Studio 5000 Logix Designer® 项目中为 Logix 5000™ 控制器编写结构化文本和顺序功能图例程的人员应该参加本课程。

目标

  • 在 Logix Designer 项目中以结构化文本对赋值、表达式和指令进行编程
  • 在 Logix Designer 项目中以结构化文本对构造和注释进行编程
  • 设计顺序功能图
  • 在 Logix Designer 项目中对顺序功能图进行编程
  • 在 Logix Designer 项目中对顺序功能图进行测试
  • 在 Logix Designer 项目中对顺序功能图进行存储和重置
  • 在 Logix Designer 项目中对顺序功能图进行重置和暂停

课程时长:4 小时

Connected Component Workbench 编程 - 课程代码:CMP100-EL

概述

本课程 (CMP100-EL) 向您介绍了“通过 Connected Components Workbench™ 软件添加设备和程序应用程序代码”所需技能。本课程还将向您介绍组件级设备,如:

  • PanelView™ 800 图形终端
  • PowerFlex® 525 变频器
  • Guardmaster® 440C-CR30 安全继电器
  • 通过梯形图、结构化文本和功能块图创建应用程序代码。还将介绍用户自定义功能块概述。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 提前接触可编程控制器语言和工业自动化设备

谁应该参加本课程

本课程针对负责编程和处理 Micro800™ 系列控制器、PanelView 800 HMI 和/或任何支持 Rockwell Automation® PowerFlex 变频器的工作人员。

目标

  • 在 Connected Component Workbench 软件中发起项目
  • 将设备添加至 Connected Components Workbench 项目
  • 将 Micro800 梯形图逻辑和结构化文本代码添加至 Connected Components Workbench 项目
  • 将 Micro800 功能块代码添加至 Connected Components Workbench 项目
  • 通过 Micro800 模拟器测试 Connected Components Workbench 项目
  • 在 Connected Components Workbench 项目中修改 Micro800 代码
  • 通过 Connected Components Workbench 软件开发 PanelView 800 应用程序
  • 通过 Connected Components Workbench 软件配置 PowerFlex 变频器
  • 通过 Connected Components Workbench 软件配置 Guardmaster 440C-CR30 安全继电器

课程时长:4 小时

信息软件课程

FactoryTalk View Site Edition Programming - Course Number: CCV207-EL

Overview

This course (CCV207-EL) provides guidance on how to organize and develop FactoryTalk® View Site Edition (SE) applications. You will have the opportunity to practice the skills used to create an application and build graphic displays. You will learn how to configure alarms and security, trend data, and test your application using FactoryTalk View SE Client. You will also work with FactoryTalk Linx communications software and the FactoryTalk Diagnostics system.

Prerequisites

To successfully complete this course, experience operating a personal computer within a Microsoft Windows 7 environment is recommended.

Who Should Attend

This course is intended for individuals who need to develop FactoryTalk View SE local (stand-alone) or network distributed applications.

Objectives

  • Getting Started with FactoryTalk View SE Software
  • Creating and Configuring a Local FactoryTalk View SE Application
  • Creating a Graphic Display and Adding Basic Objects in a FactoryTalk View SE Application
  • Adding Interactive Objects to a Display and Creating a FactoryTalk View SE Client
  • Animating a Graphic Display in a FactoryTalk View SE Application
  • Creating and Managing Tags for a FactoryTalk View SE Application
  • Creating, Modifying, and Viewing a Data Log Model in a FactoryTalk View SE Application
  • Creating Trends and Trend Overlays in a FactoryTalk View SE Application
  • Using Tag Placeholders in a FactoryTalk View SE Application
  • Configuring Global Objects and Global Object Parameters in a FactoryTalk View SE Application
  • Adding VBA Display Code in a FactoryTalk View SE Application
  • Creating a Derived Tags File and an Events File in a FactoryTalk View SE Application
  • Creating Macros, Symbols, and Keys in a FactoryTalk View SE Application
  • Configuring HMI Tag-Based Alarms in a FactoryTalk View SE Application
  • Configuring FactoryTalk Alarms and Events in a FactoryTalk View SE Application
  • Planning and Configuring Basic FactoryTalk Security in the FactoryTalk Directory
  • Configuring Security in a FactoryTalk View SE Application
  • Displaying a FactoryTalk View SE Application in FactoryTalk ViewPoint Software
  • Creating and Configuring HMI Servers in a Network Distributed FactoryTalk View SE Application

Course Length: 9 hours

FactoryTalk View ME and PanelView Plus Programming - Course Number: CCV204-A-EL

Overview

This course (CCV204-A-EL) provides guidance on how to produce an operational application. This application will run on a PanelView™ Plus 7 terminal using a computer with FactoryTalk® View ME software and a PanelView Plus 7 terminal.

Prerequisites

To successfully complete this course, the following prerequisites are required:

  • Completion of the Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals course (Course Number CCP146) or basic experience with ControlLogix® tags and architecture

Who Should Attend

This course is intended for individuals who need to create FactoryTalk ME applications for use on a PanelView Plus terminal.

Objectives

  • Configuring a PanelView Plus 7 Terminal
  • Creating and Customizing a FactoryTalk View ME Application
  • Configuring FactoryTalk Linx Communications in a FactoryTalk View ME Application
  • Configuring FactoryTalk Security for a FactoryTalk View ME Application
  • Creating and Modifying Tags for a FactoryTalk View ME Application
  • Adding and Configuring FactoryTalk View ME Graphic Displays
  • Creating and Manipulating Graphic Objects in FactoryTalk View ME Graphic Displays
  • Creating and Configuring Interactive Controls in a FactoryTalk View ME Application
  • Configuring Security for FactoryTalk View ME Displays
  • Creating and Managing FactoryTalk View ME Runtime Files
  • Configuring Basic Animation for FactoryTalk View ME Objects
  • Creating and Configuring Alarms for a FactoryTalk View ME Application
  • Creating and Configuring Macros for a FactoryTalk View ME Application
  • Configuring Recipes with the RecipePlus System in a FactoryTalk View ME Application
  • Configuring Language Switching in a FactoryTalk View ME Application
  • Creating Data Logs and Trends for a FactoryTalk View ME Application
  • Creating Tag Placeholders and Parameter Files for a FactoryTalk View ME Graphic Display
  • Creating and Configuring Information Messages for a FactoryTalk View ME Application
  • Adding Global Objects to a FactoryTalk View ME Application
  • Inserting Faceplates in a FactoryTalk View ME Application

Course Length: 9 hours

FactoryTalk AssetCentre 系统设计与实施 - 课程代码:FTAC-EL

概述

本课程 (FTAC-EL) 为您提供使用 FactoryTalk® AssetCentre 软件所要求的技能,以最大化您的控制系统投资并有效管理资产。在本课程中,您将了解如何:

  • 设计 FactoryTalk AssetCentre 系统
  • 安装和配置 FactoryTalk AssetCentre 软件
  • 配置和组织资产树
  • 管理资产配置文件
  • 备份和恢复运营资产配置
  • 追踪用户操作
  • 安全访问控制系统
  • 使用 FactoryTalk AssetCentre 软件进行系统故障处理

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 了解您的生产环境
  • 大致了解工业网络

谁应该参加本课程

需要使用 FactoryTalk AssetCentre 软件来安全、集中地管理自动化生产环境的人员应参加本课程。

目标

  • FactoryTalk AssetCentre 系统入门
  • 建立 FactoryTalk AssetCentre 系统架构
  • 为 FactoryTalk AssetCentre 系统安装必要软件
  • 在 FactoryTalk AssetCentre 软件中配置和组织资产树
  • 在 FactoryTalk AssetCentre 软件中存档和管理文件
  • 配置灾难恢复和资产库存
  • 备份和恢复重要软件配置
  • 使用 FactoryTalk AssetCentre 日志查找系统事件
  • 规划 FactoryTalk 系统安全
  • 在 FactoryTalk Directory 中配置应用层安全
  • 在 FactoryTalk AssetCentre 软件中配置安全
  • 从 FactoryTalk AssetCentre Web 客户端查看系统信息
  • 使用 FactoryTalk AssetCentre 软件进行系统故障处理

课程时长:7 小时

运动控制课程

运动控制基础知识 - 使用 Kinetix 5700 (CIP) 伺服驱动器 - 课程代码:CCN132-EL

概述

本课程 (CCN132-EL) 让您能够说明对所有 Rockwell Automation 运动控制系统通用的基本运动控制概念。本课程旨在让您了解运动控制的概念、术语、功能及应用。本课程还将帮助您奠定必要的基础,以便于您今后学习运动控制系统的维护和编程所需的技能。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 基本电学、电子学和计算机概念方面的背景
  • 以下课程之一:
    • Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 基础和故障处理(课程代码 CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer 1 级:CompactLogix 基础和故障处理(课程代码 CCP298)

谁应该参加本课程

本课程面向需要了解基本运动控制概念才能开展工作的人员,或者作为其他运动控制课程的前置课程。

目标

  • 识别运动控制系统
  • 追踪连到伺服驱动器的电源
  • 识别伺服驱动器硬件及问题
  • 识别电动机类型和组件
  • 识别电机反馈元件
  • 识别和测量负载
  • 跟踪通过伺服驱动器的信号流
  • 创建运动曲线
  • 识别并应用伺服驱动器参考
  • 使用 Logix 5000 控制器识别集成运动控制系统的元件
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 软件识别运动控制模块和轴标签

课程时长:6 小时

Kinetix 5700 故障排除与项目解释 - 课程编号:CCN202-EL

概述

本课程 (CCN202-EL) 为您提供维护与故障排除技术,以诊断和纠正 Kinetix® 5700 伺服驱动器系统可能发生的常见问题。在本课程中,您将学习如何运用诸如网页、系统发光二极管和 Studio 5000 Logix Designer 状态指示灯等工具来识别与硬件、软件和运动网络相关的故障。 

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 使用 Kinetix 5700 (CIP) 伺服驱动器课程(课程编号:CCN132)完成运动控制基础的学习,或具备伺服驱动器、反馈元件、速度和位置环系统的同等知识或经验
  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础”课程(课程编号:CCP146),或具备 Logix 5000™ 平台与基本梯形图逻辑的同等知识或经验

谁应该参加本课程

需要对 Kinetix 5700 运动控制系统进行维护和故障排除的人士应参加此课程。

目标

  • 识别 Kinetix 5700 伺服驱动器系统的物理组件
  • 使用 Kinetix 5700 伺服驱动器硬件检索系统状态信息
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目检索系统状态信息
  • 对 Kinetix 5700 伺服驱动器系统通信失败的问题进行故障排除
  • 测试 Kinetix 5700 伺服驱动器系统的接线和信号
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目确定 Kinetix 5700 伺服驱动器系统的状态信息趋势
  • 访问 Kinetix 5700 伺服驱动器网页
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的运动状态和运动移动指示
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目对集成运动应用代码进行故障排除
  • 拆除与更换 Kinetix 5700 伺服驱动器

课程时长:4 小时

Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 5700 (CIP) 编程 - 课程代码:CCN144-A-EL

概述

本课程 (CCN144-A-EL) 将教您使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序配置、测试和调整 CIP Motion™ 轴并进行编程。

在“Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发”课程中获得的技能基础之上,您将学习如何将 Logix 5000™ 架构应用于多轴 CIP™ 运动控制系统。您还将练习将机器规格文档转换为可靠的梯形图逻辑代码所必需的有效编程技能。由于所有 Logix 5000 产品具有相同的功能并使用相同的操作系统,因此您能够将本课程中所学的运动控制配置和编程技能应用于具有运动控制功能的任何 Logix 5000 控制器。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 运动控制基础知识课程(课程编号 CCN130)
  • Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发(课程代码 CCP143)

谁应该参加本课程

需要对 Logix 5000™ 运动控制系统进行配置和编程的人员应参加本课程。此外,只有已经熟悉 Logix 5000 系统和常规运动控制的学员才应参加本课程。

目标

  • 启用时间同步
  • 创建运动组
  • 创建用于 EtherNet/IP 网络上的集成运动的伺服轴
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 软件添加和配置驱动器
  • 将伺服轴与其变频器相关联
  • 配置轴
  • 运行连接测试
  • 测试数字量输入
  • 调整用于 EtherNet/IP 网络上的集成运动的轴
  • 为运动应用程序创建用户自定义数据类型
  • 使用运动方向命令
  • 在集成运动应用程序代码中使用步骤顺序逻辑
  • 编写打开运动伺服 (MSO) 指令
  • 编写关闭运动伺服 (MSF) 指令
  • 编写运动轴复位 (MAH) 指令
  • 编写运动轴停止 (MAS) 指令
  • 编写运动轴移动 (MAM) 指令
  • 编写运动轴点动 (MAJ) 指令
  • 编写运动轴关闭 (MASD) 指令
  • 编写运动轴故障复位 (MAFR) 指令
  • 编写运动轴关闭复位 (MASR) 指令
  • 编写组运动指令
  • 编写运动动态调整 (MCD) 指令
  • 为运动移动指令编写合并功能
  • 将虚轴添加到工程中
  • 编写运动轴齿轮 (MAG) 指令
  • 编写运动轴位置凸轮 (MAPC) 指令
  • 编写运动轴时间凸轮 (MATC) 指令

课程时长:6 小时

网络课程

工业网络架构:基础 - 课程代码:INA201-EL

概述

本课程 (INA201-EL) 为管理员和 IT 工程师提供了相关知识,让他们可以协同设计计算机或过程成套设备网络。IT 和 OT 专家可从头开始学习如何针对他们的操作设计逻辑和物理网络基础设施。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 学完 EtherNet/IP 配置与故障处理 (CCP183) 或拥有同等经验

谁应该参加本课程

负责设计、部署和维护工业自动化网络的工程师或 IT 人员。

目标

  • 定义网络架构
  • 局域网 (LAN) 技术
  • 网络拓扑结构
  • 管理型和非管理型交换机
  • 系统设计
  • EtherNet/IP
  • CIP Motion 应用程序
  • 规划物理基础设施
  • 铜物理层设计实践
  • 光纤物理层设计实践
工业网络架构:中级 - 课程代码:INA202-EL

概述

本课程 (INA202-EL) 为管理员和 IT 工程师提供了相关知识,让他们可以协同设计计算机或过程成套设备网络。了解如何设置无线架构、弹性协议的价值,以及如何保护单元/区域地带。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 工业网络架构:基础

谁应该参加本课程

负责设计、部署和维护工业自动化网络的工程师或 IT 人员。

目标

  • 无线概述
  • IACS 无线 LAN 设计
  • 分段方法
  • 逻辑分段设计
  • 逻辑分段部署
  • 网络地址转换
  • 弹性协议
  • 保护单元/区域地带
  • 单元/区域地带审查
工业网络架构:高级 第 1 部分 - 课程代码:INA203-EL

概述

本课程 (INA203-EL) 为管理员和 IT 工程师提供了足够的知识,让他们可以协同设计融合型多服务工厂级网络。本课程将帮助您成为由职务相当的人领导的多功能团队中值得信赖的领域专家。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 工业网络架构:基础
  • 工业网络架构:中级

谁应该参加本课程

本课程面向负责设计、部署和维护工业自动化网络的工程师或 IT 人员。

目标

  • 工业区域概述
  • 第 3 层网络功能
  • 生产线集成
  • 高可用性网络
  • 网络服务
  • 网络和服务器安全集成
  • 生产管理软件和服务器
  • 工业区域安全
  • 融合型无线架构
  • 区域分布物理层
  • 工业区域审查
工业网络架构:高级 第 2 部分 - 课程代码:INA204-EL

概述

本课程 (INA204-EL) 为控制人员和 IT 工程师提供了相关知识,让他们可以采用云技术协同设计智能工业自动化控制系统。了解虚拟化和工业数据中心如何帮助您部署强大的网络基础设施。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 工业网络架构:基础
  • 工业网络架构:中级
  • 工业网络架构:高级 第 1 部分

谁应该参加本课程

本课程面向负责设计、部署和维护工业自动化网络的工程师或 IT 人员。

目标

  • IT/OT 集成概述
  • 工业隔离区技术
  • 语音、视频和流数据服务
  • 虚拟化
  • 工业数据中心
  • 安全远程访问
  • 远程资产
  • IPv6
EtherNet/IP 配置与故障处理 - 课程代码:CCP183-EL

概述

本课程 (CCP183-EL) 提供了有关如何对 EtherNet/IP 网络进行配置和故障处理的指导。其中包括设置 EtherNet/IP 网络地址,根据网络要求配置管理型交换机,以及监视管理型交换机性能。本课程中的示例、活动和演示将以 Stratix 5700 管理型交换机为主。

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础”课程(课程代码 CCP146)或具备同等经验
  • 完成“Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障处理”课程(课程代码 CCP153)

谁应该参加本课程

本课程面向必须部署和维护工业自动化和控制系统 (IACS) 网络的技术人员和工程师。

目标

  • 了解 EtherNet/IP 网络寻址基础知识 为 EtherNet/IP 网络分配计算机的 IP 地址
  • 对管理型交换机执行初始配置
  • 在自动化设备上配置 EtherNet/IP 设置
  • 在 Stratix 5700 交换机上创建和分配 VLAN
  • 为 Stratix 交换机配置 DHCP 持久化
  • 为 Stratix 5700 交换机配置网络地址转换 (NAT)
  • 为 Stratix 5700 交换机配置端口安全和流通监视
  • 监视 EtherNet/IP 网络和设备状态
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目管理 Stratix 5700 交换机
  • 解决 EtherNet/IP 网络问题
  • 处理 Stratix 5700 交换机故障
  • 更新 Stratix 5700 交换机固件

课程时长:6 小时

控制系统的网络基础 - 课程编号:CCP184-EL

概述

本课程 (CCP184-EL) 旨在协助您在控制系统的网络知识方面打下坚实的基础。本课程会讲解基本的网络技能、术语和概念。本课程的主题包括:

  • 以太网架构与设计
  • 数据传输类型
  • 网络与 InterVLAN 路由
  • IP、子网掩码与 MAC 地址
  • CAM 与 ARP 表
  • VLAN 标签与网络分段

您还将了解如何:

  • 配置终端设备的 IP 地址
  • 配置 Stratix 交换机设置
  • 配置 Stratix 交换机上的网络地址转换 (NAT)
  • 配置 Stratix 交换机上的安全性
  • 监控 Stratix 交换机上的流量

课前要求

本课程不需要您满足任何先决条件。

谁应该参加本课程

负责对以太网上的工业设备进行配置和维护的人士应该参加此课程。

目标

  • 识别媒体类型的优点与限制
  • 定义带宽、速度和双工
  • 讲解 MICE 评估标准
  • 描述单播、多播和广播数据
  • 解释连接路由和静态\动态路由的区别
  • 识别 IP、子网掩码与 MAC 地址
  • 定义 CAM 与 ARP 表的用途
  • 解释 VLAN 标签与网络分段
  • 配置终端设备的 IP 地址
  • 配置初始 Stratix 交换机设置
  • 配置 Stratix 交换机上的 VLAN 和智能端口
  • 配置 Stratix 交换机上的网络地址转换 (NAT)
  • 配置 Stratix 交换机上的安全性
  • 配置 Stratix 交换机上的端口镜像以监控流量 
  • 使用 EtherNet/IP 能力工具配置工业自动化网络
  • 使用 Integrated Architecture Builder 选择工业自动化网络

课程时长:4 小时

PowerFlex 变频器课程

PowerFlex 750 系列配置与启动 - 课程代码:CCA182-EL

概述

本课程 (CCA182-EL) 让您能够正确地安装和启动 PowerFlex 750 系列变频器,并配置变频器参数,以满足应用程序特定的要求。在整个课程期间,您将有机会使用各种软件工具,包括:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ 软件
  • DriveExecutive™ 软件

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 具备电学方面的应用知识,以及电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全实践)方面的知识。
  • 学完交流/直流电机和变频器基础知识课程(课程编号 CCA101)或拥有同等经验

谁应该参加本课程

本课程面向需要配置和启动 PowerFlex750 系列变频器的人员。

目标

  • 验证 PowerFlex 750 系列变频器安装环境
  • 验证 PowerFlex 750 系列变频器布线和接地
  • 使用 A6 HIM 查找和修改 PowerFlex 750 系列变频器数据
  • 为 PowerFlex 750 系列变频器配置 EtherNet/IP 通信
  • 使用变频器软件查找和修改 PowerFlex 750 系列变频器数据
  • 启动 PowerFlex 750 系列变频器
  • 解释 PowerFlex 750 系列控制方框图
  • 控制 PowerFlex 750 系列变频器作业

课程时长:2 小时

PowerFlex 750 系列变频器维护与故障处理 - 课程代码:CCA183-EL

概述

本课程 (CCA183-EL) 介绍了一些概念和方法,可帮助您成功进行 PowerFlex® 750 系列(PowerFlex 753 或 PowerFlex 755)变频器维护和故障处理。您将学习如何识别 PowerFlex 750 系列变频器硬件并诊断特定故障。

在本课程中,您将学习各种维护和故障处理工具,包括:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ 软件
  • DriveExecutive™ 软件

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 具备电学方面的应用知识,以及电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全实践)方面的知识。

谁应该参加本课程

本课程面向负责 PowerFlex 750 系列变频器维护和故障处理的人员。

目标

  • 定位 PowerFlex 750 系列变频器硬件
  • 使用 A6 HIM 查找和修改 PowerFlex 750 系列变频器数据 
  • 使用变频器软件查找和修改 PowerFlex 750 系列变频器数据
  • 清除 PowerFlex 750 系列变频器报警和故障
  • 使用 PowerFlex 750 系列变频器参数执行预见性维护
  • PowerFlex 750 系列变频器加载和环境故障处理
  • PowerFlex 750 系列变频器设备故障处理

课程时长:3 小时

适用于集成控制系统的 PowerFlex 750 系列配置 - 课程代码:CCA184-EL

概述

本课程 (CCA184-EL) 指导您如何将 PowerFlex 753 或 755 变频器集成到系统中,包括:

  • Logix5000™ 控制器
  • 运行 FactoryTalk® View ME 软件的 PanelView™ Plus 终端

在整个课程期间,您将有机会使用各种硬件和软件工具,包括:

  • A6 LCD HIM
  • Studio 5000 Logix Designer® 应用程序(原 RSLogix 5000® 软件)
  • FactoryTalk View ME 软件

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 具备电学方面的应用知识,以及电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全实践)方面的知识。
  • 完成 PowerFlex 750 系列启动与配置课程(课程编号 CCA182)
  • 了解 Logix5000 系统基础知识和基本编程技能:
    • 创建新工程
    • 添加 I/O
    • 使用标签
    • 编写和测试包含位、计时器和其他常用指令的梯形图逻辑
    • 通过以下一种或多种方法上载、下载和联机:
      • 完成 “Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础”课程(课程代码 CCP146)
      • 拥有基本的 Logix5000 控制系统或更高版本系统的编程经验
  • 强烈建议之前有使用 FactoryTalk View ME 软件的经验

谁应该参加本课程

本课程面向需要将 PowerFlex 750 系列变频器添加到 Integrated Architecture 系统的人员。

目标

  • 添加 PowerFlex 750 系列驱动器到 Studio 5000 Logix Designer 项目
  • 查找和修改 Studio 5000 Logix Designer 项目中的 PowerFlex 750 系列数据
  • 将 PowerFlex 750 系列驱动器与 Logix5000 控制器集成
  • 添加 PowerFlex 750 系列面板到 FactoryTalk View ME 应用程序
  • 在 Integrated Architecture 系统中运行 PowerFlex 750 系列驱动器

课程时长:3 小时

PowerFlex 525 驱动器启动和配置 - 课程代码:CCA185-EL

概述

通过本课程 (CCA185-EL),您将学会正确地启动 PowerFlex 525 驱动器和配置驱动器参数,以满足应用程序特定的要求。您将学习各种硬件和软件工具,其中包括:

  • PowerFlex 525 键盘
  • Connected Components Workbench™ 软件

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 具备电学方面的应用知识,以及电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全实践)方面的知识。

谁应该参加本课程

需要配置和调试 PowerFlex 525 驱动器的个人。

目标

  • 识别 PowerFlex 525 驱动器硬件
  • 与 PowerFlex 525 驱动器通信并修改参数
  • 准备启动 PowerFlex 525 驱动器
  • 调试 PowerFlex 525 驱动器
  • 监测和修改 PowerFlex 525 AppView 和 CustomView 参数
  • 处理 PowerFlex 525 驱动器故障

课程时长:2 小时

过程控制课程

PlantPAx 系统设计与配置 - 课程代码:PRC201-EL

概述

本课程 (PRC201-EL) 向您介绍 PlantPAx® 分布式控制系统的核心组件,包括系统架构、配置、警报和安全。本课程中,您将学习 PlantPAx 概念和术语,并将显示如何:

  • 定义和采购 PlantPAx 过程自动化系统
  • 通过 PlantPAx 用户自定义指令、面板和过程控制库,创建过程控制应用程序
  • 为操作员工作站创建交互显示,包含警报
  • 保护 PlantPAx 系统
  • 验证 PlantPAx 系统

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix® 系统基础和故障处理(课程代码 CCP146)  
  • FactoryTalk® View SE Programming(课程代码 CCV207)

或 

  • 关于过程应用、ControlLogix 系统和编程、FactoryTalk View SE 应用程序的实用性工作经验

谁应该参加本课程

系统集成商、现场支持工程师、远程支持工程师、分销商、领域专家、PlantPAx 入门级经验工程师,或 PlantPAx 领域的、有自动过程控制经验及 Rockwell Automation 产品使用经验的新人均应参加此课程。

目标

  • 定义和采购 PlantPAx 分布式控制系统
  • 通过 PlantPAx 系统观测器定义 PlantPAx 分布式控制系统
  • 通过 Studio 5000® Application Code Manager 开发 PlantPAx 分布式控制系统应用程序
  • 通过 Rockwell Automation® 过程对象库创建 PlantPAx 应用程序控制策略
  • 为 PlantPAx 应用程序配置基于区域的安全功能
  • 通过 Rockwell Automation 过程对象库和工具,开发 PlantPAx HMI 应用程序
  • 为 PlantPAx 应用程序创建和配置警报
  • 在 PlantPAx 应用程序中配置序列器
  • 通过 PlantPAx 系统清单验证应用程序

课程时长:5 小时

PlantPAx 系统操作 - 课程代码:PRC203-EL

概述

本课程 (PRC203-EL) 向您介绍 PlantPAx® 5.0 分布式控制系统的核心组件,包括运行 PlantPAx 所需的人机界面、警报和安全。本课程中,您将学习 PlantPAx 概念和术语,并将显示如何:

  • PlantPAx 5.0 人机界面系统中的导航界面 
  • 解读 PlantPAx 5.0 应用程序中的过程对象和面板  
  • 在安全的 PlantPAx 5.0 系统下操作 
  • 解读并响应 PlantPAx 5.0 应用程序中的警报 
  • 查看并修改 PlantPAx 5.0 应用程序中的趋势

课前要求

拥有过程应用、ControlLogix® 系统和 FactoryTalk® View 应用程序相关的实际操作经验将所有帮助,但不是必需的。

谁应该参加本课程

操作或维护 PlantPAx 系统应用程序的个人以及有兴趣了解如何操作 PlantPAx 应用程序的个人。

目标

  • 解读 PlantPAx 应用程序中的人机界面系统层级 
  • 解读 PlantPAx 应用程序的安全性
  • 解读 PlantPAx 应用程序中的过程对象和面板
  • 解读并响应 PlantPAx 应用程序中的警报
  • 查看并修改 PlantPAx 应用程序中的趋势

课程时长:3 小时

SLC 500/RSLogix 500 Courses

SLC 500 and RSLogix 500 Programming - Course Number: CCPS41-EL

Overview

This course (CCPS41-EL) builds upon your experience with basic ladder logic programming. In this course, you will learn how to program code using timer, counter, math, data handling, and comparison instructions. You will gain an understanding of project development tasks and be shown how to:

  • Create a new project using RSLogix 500® software
  • Create, assign, and edit addresses and symbols
  • Program ladder logic
  • Upload, download, and go online with a SLC™ 500 processor
  • Edit and verify ladder logic
  • Test an RSLogix 500 project

Since content is shared between this course and the SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting (CCPS43-EL) course, we recommend that you take the course that best fits your job requirements.

Prerequisites

To successfully complete this course, the following prerequisites are required:

  • Experience with basic control and electrical principles
  • Working knowledge of programmable controllers or completion of the PLC-5/SLC 500 and RSLogix™ Fundamentals (Course No. CCP122) course

Who Should Attend

Individuals who are responsible for programming SLC™ 500 applications using RSLogix 500 software should attend this course.

Objectives

  • Identifying SLC 500 System Hardware and RSLogix 500 Software Components
  • Communicating with an SLC 500 Processor 
  • Creating a New Project
  • Determining Addresses and Assigning Symbols
  • Drafting Ladder Logic
  • Programming Bit instructions 
  • Determining Program Flow and Creating Subroutines
  • Programming Timer and Counter Instructions
  • Programming Math and Comparison Instructions
  • Programming Data Handling Instructions
  • Editing and Verifying Ladder Logic
  • Organizing the Data Table
  • Entering and Searching for Documentation
  • Configuring and Previewing a Project Report

Course Length: 8 hours

SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting - Course Number: CCPS43-EL

Overview

This course (CCPS43-EL) provides you with the knowledge to interpret, isolate, and diagnose common SLC™ 500 hardware problems related to noise, power, and discrete and analog I/O. In this course, you will learn how to interpret basic ladder logic and trace through ladder logic instructions for troubleshooting purposes. You will be shown how to:

  • Identify SLC 500 hardware and RSLogix 500® software components
  • Monitor and enter data
  • Document a project and search ladder logic
  • Edit and verify ladder logic
  • Interpret basic ladder logic instructions
  • Troubleshoot processor, I/O, and noise issues

Since content is shared between this course and the SLC 500 and RSLogix 500 Programming (CCPS41-EL) course, we recommend that you take the course that best fits your job requirements.

Prerequisites

To successfully complete this course, the following prerequisites are required:

  • Experience maintaining electrically controlled systems
  • Working knowledge of programmable controllers or completion of the PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals (Course No. CCP122) course

Who Should Attend

Individuals who are responsible for troubleshooting and maintaining SLC 500 systems using RSLogix 500 software should attend this course.

Objectives

  • Identifying SLC 500 System Hardware and RSLogix 500 Software Components
  • Communicating with an SLC 500 Processor 
  • Identifying Memory Layout and SLC 500 System Addresses
  • Monitoring and Entering Data
  • Interpreting Bit and Program Control instructions 
  • Interpreting Timer and Counter Instructions
  • Interpreting Comparison and Data Handling Instructions
  • Configuring and Previewing a Project Report
  • Creating a Histogram
  • Forcing Inputs and Outputs
  • Troubleshooting Noise-Related Problems
  • Troubleshooting Processor and Power Supply Problems
  • Troubleshooting Discrete and Analog I/O Problems

Course Length: 8 hours

FactoryTalk View 课程

GuardLogix Application Development and Troubleshooting - Course Number: SAF-LOG104-EL

Overview

This course (SAF-LOG104-EL) provides you with the ability to create a Studio 5000 Logix Designer® project for a GuardLogix® system and troubleshoot a previously operational GuardLogix system. In this class, you will learn GuardLogic concepts and terminology and will be shown how to:

  • Add and configure CompactBlock™ Guard I/O™ and POINT Guard I/O™ safety modules
  • Generate Safety Signatures and locking/unlocking a GuardLogix controller
  • Program safety instructions
  • Troubleshoot controller and safety module issues

Prerequisites

To successfully complete this course, the following prerequisites are required:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 3:  Project Development (Course Number CCP143)

OR

  • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Course  Level 1 (Course Number CCP250)

Who Should Attend

Individuals who need to create, monitor, and troubleshoot Studio 5000 Logix Designer projects and hardware for GuardLogix systems should attend this course.

Objectives

  • Identifying GuardLogix Controller Functionality and System Hardware Components
  • Configuring GuardLogix Controller Properties and Safety Options
  • Configuring Guard I/O Safety Modules
  • Downloading and Uploading a GuardLogix Project
  • Producing and Consuming GuardLogix Safety Data Over an EtherNet/IP Network and Mapping Safety Tags
  • Programming a Dual Channel Input Stop Instruction
  • Programming a Dual Channel Input Stop with Test and Mute Instruction
  • Programming Sensor Muting Instructions
  • Programming a Configurable Redundant Output Instruction
  • Programming a Five Position Mode Selector Instruction
  • Programming a Safety Mat Instruction
  • Troubleshooting GuardLogix Controller Problems
  • Troubleshooting and Replacing Guard I/O Safety Modules

Course Length: 6 hours

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 培训
  4. Chevron LeftChevron Left 在线学习课程