Loading

设计和组态软件

编程、模拟。组态、可视化。
设计和组态软件 hero image
工业自动化和控制

利用 Connected Components Workbench™ 软件为多个行业简化独立机器开发。作为微控制系统的集成设计软件,我们的 Connected Components Workbench 软件可提供控制器编程与仿真、设备配置与可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器。此软件有助于缩短初始机器开发时间并降低成本。


了解有关 Connected Components Workbench 软件的信息

我们的软件基于成熟的 Rockwell Automation 和 Microsoft Visual Studio 技术而开发。这款使用简便的软件具有以下特点:

  • 易于编程 - 通过示例代码和用户自定义功能块简化编程
  • 易于仿真 - 使用 Micro800™ 仿真器在没有硬件的情况下对应用进行编程和测试
  • 易于配置 - 单一的集成设计软件环境可缩短初始机器开发时间并降低成本
  • 易于可视化 - 在创建人机界面标签时直接引用 Micro800 控制器变量
Connected Components Workbench 软件教程
Connected Components Workbench 软件教程
教学视频
教学视频
Connected Components Workbench 软件教程
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
了解更多信息
微型控制系统
微型控制系统
能力
能力
微型控制系统
我们的微型控制系统专为大型独立设备应用项目设计,为设备制造者提供了经济高效的自定义解决方案。
了解我们的能力
Micro870 可编程逻辑控制器的正面视图
适用于独立设备开发的解决方案

使用微型控制系统快速轻松地为您的单机版自动化应用程序注入活力。为了熟悉完全集成的智能自动化解决方案,所需的所有培训和硬件。熟悉该系统,注册即可获得免费培训和微型控制系统入门包。

立即注册

Connected Components Workbench 软件版本 20 的新增功能

视频
Connected Components Workbench 软件版本 20.01

凭借更高的性能、更优的连接能力和更强的安全性加快上市速度。对 Micro850® 与 Micro870® 2080-Lx0E 控制器进行编程,以实现更高的生产率。

使用最新版本实现更高的编程效率:

  • 凭借更高的性能和新的功能支持新的 Micro850® 和 Micro870® 控制器目录 2080-Lx0E
  • 通过附加的 DNP3 和扩展 DF1 通信选项简化配置
  • 具有更快的数据传输速度,上传和下载性能分别提高了 23% 和 40%,由此节省了时间
  • 通过存储器模块中新的密码设置/验证和用户项目加密/解密功能提高系统安全性

使用一款集成软件简化机器开发

  • 使用类似于 RSLogix 500® 软件和 Studio 5000 Logix Designer® 软件的工作流程快速输入和修改梯形图的行,从而缩短 Micro800 控制器编程时间
  • 在默认的 IEC 和 Logix 主题之间切换,从而在您的首选环境中轻松地进行设计
  • 通过 Logix 主题使用熟悉的控制器项目管理器视图体验
  • 使用全局和局部变量数据网格提高效率
  • 通过用户自定义功能 (UDF)、用户自定义功能块 (UDFB) 和复制/粘贴功能来分享代码
2022 年度 Connected Components Workbench 软件工程师选择奖优胜者
控制工程 2022 年度工程师选择奖优胜者

我们的 Connected Components Workbench 软件版本 13 已成为控制工程 2022 年度工程师选择软件类别的优胜者。

视频
Connected Components Workbench 软件版本 13

使用一款集成设计软件简化机器开发。利用经过改进的预见性维护和增强的动画功能来简化工程。


视频
Connected Components Workbench 软件亮点

Connected Components Workbench 设计与配置软件可以集成控制器编程与模拟、设备配置以及 HMI 编辑器。了解 Logix 主题简化用户体验的方法。

运用数字工程优化生产率

  • 使用 Micro800 仿真器在受控环境中对应用代码进行评估、培训和调试,从而缩短编程时间
  • 使用 PowerFlex® 变频器和 Micro800 趋势功能来捕捉、查看和分析实时数据,从而获取深刻见解
  • 通过增强的运行时性能和工作模式更改 (RMC) 功能缩短设计时间
  • 通过直观的查找功能和易于使用的指示工具栏来丰富用户体验
  • 使用 PanelView™ 800 DesignStation 增强对象动画,以提高可用性

Windows 操作系统要求

最低硬件要求

  • 处理器:Intel Core i5 标准功耗处理器 (i5-3xxx) 或同等产品
  • RAM:8 GB
  • 硬盘空间:20 GB 可用
  • 光驱:DVD-ROM(仅当通过 DVD 光盘安装软件时需要)
  • 定位设备:任何与 Microsoft Windows® 兼容的定位设备

支持的操作系统 - 经测试的版本

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 位
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

所有支持的操作系统需要安装 .NET Framework 3.5 SP1

* 需要 Connected Components Workbench 软件版本 20 或更高版本

Connected Components Workbench 软件电子书
这是一张蓝色渐变未来主义图像,在半空中有一个台式机轮廓,图像中间有多个浮动的不同蓝色阴影的方块
宣传册
Connected Components Workbench 软件电子书

此电子书将提供 Connected Components Workbench 软件的概述、优点和最新功能。

立即下载

下载软件

  • 标准版和开发人员版均提供以下语言版本:英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、简体中文和通用西班牙语
  • 标准版本附带适用于 Rockwell Automation 微型控制系统的易用型通用配置和编程软件,其中包括 Micro800 模拟器的演示版。
  • 开发人员版包括标准版、Micro800 仿真器和 Archive Manager 的完整版本,以及丰富的 Micro800 控制器编程功能,以提供优化的用户体验。

通过产品兼容性和下载中心 (PCDC) 免费下载

  • 下载标准版本

软件订阅门户订单

  • 购买开发人员版本
    • 访问软件订阅门户网站,购买开发人员版年度订阅产品(带配套支持服务)
Connected Components Workbench 软件技巧
一名身穿白色长袖衬衫的男士正在控制一台巨大的平板监视器,这台监视器几乎占据了图像的四分之三。监视器显示多个图标,包括圆、线、图形、饼图等。
宣传册
Connected Components Workbench 软件技巧

获取 Connected Components Workbench 软件技巧。

立即下载
Studio 5000 Logix Designer 软件用户指导手册
这是一幅未来主义的图形图像,代码分散在蓝色、蓝绿色、黄色和橙色的阴影中
手册
Studio 5000 Logix Designer 软件用户指导手册

本指南比较了 Connected Components Workbench 软件和 Studio 5000 Logix Designer 应用程序的术语和工作流程。

立即下载

软件资源

我们完备的教程视频和虚拟演示会提供从对 Micro800 控制器进行编程到配置 PanelView 800 图形终端及相关设备的指导,请由此详细了解 Connected Components Workbench 软件。

通过访问 Micro800 控制器的示例代码库,高效地设计应用。

在办公环境中,一双年轻人的手在黑色笔记本电脑的键盘上打字,并通过 Rockwell Automation 基于云的虚拟培训和演示应用平台探索 Connected Components Workbench 软件的功能。笔记本电脑开启并连接上电源。
软件
浏览 Connected Components Workbench 软件

在您自己的时间通过虚拟应用程序演示和培训实验室,了解 Connected Components Workbench 软件的功能。在我们基于云的培训和演示平台上向当地认证分销商或 Rockwell Automation 销售代表处预约虚拟演示,实时体验数字化工程设计环境。

咨询 Rockwell Automation 顾问

尽量缩短启动时间

观看这些视频,了解我们灵活、经济高效的微型控制解决方案,它们可帮助您尽量缩短独立机器的启动时间。

视频
经济实用的独立机器设计方法

我们可以为从小到大各种独立机器提供简单而经济实用的微型自动化解决方案。我们的集成设计软件可以集成控制器编程与模拟、设备配置以及 HMI 编辑器,方便快速设计和开发机器 

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 设计和组态软件