Loading

微型控制系统

适用于独立设备开发的解决方案
微型控制
工业自动化和控制

随着行业市场需求和应用要求的发展,以及可用技术的改进,我们不断增强微控制系统,使其具备多项扩展功能。我们的微型控制系统专为大型独立设备应用项目设计,为设备制造者提供了经济高效的自定义解决方案。它利用单一编程软件的便利,简化网络连接,从而帮助缩短开发时间,提高生产效率。

视频
微控制系统亮点

我们的微控制系统能提供可扩展性、灵活性和易用性。了解完全集成的智能自动化解决方案的功能。 


立即实现控制现代化

已针对自定义、成本和性能进行优化

紧随技术潮流并保持竞争优势是机械设备制造商面临的挑战。开始将 Micro800™ 控制器视为智能、高产、安全且能贯穿设备生命周期所有阶段的解决方案,这些阶段有:

  • 设计
  • 开发
  • 交付
  • 合作
MicroLogix 控制器到 Micro800 控制器
Main Image
宣传册
MicroLogix 控制器到 Micro800 控制器

了解如何将 MicroLogix™ 1100 和 MicroLogix 1200 控制器升级到更新的、功能更丰富的 Micro800 控制器平台。

立即下载

Micro870 可编程逻辑控制器的正面视图
适用于独立设备开发的解决方案

使用微型控制系统快速轻松地为您的单机版自动化应用程序注入活力。为了熟悉完全集成的智能自动化解决方案,所需的所有培训和硬件。熟悉该系统,注册即可获得免费培训和微型控制系统入门包。

立即注册

编程软件

 

设计和组态软件
设计和组态软件
软件
软件
设计和组态软件
利用我们的 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。
现在开始

简化独立设备开发

扩展您的系统并将所有设备与我们的 Connected Components Workbench™ 软件相连接,该软件可作为一个适用于微控制系统的集成设计环境。Connected Components Workbench 软件可提供设备配置、控制器编程与仿真、可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器,这可以缩短初始机器开发时间并降低成本。Connected Components Workbench 软件可提供控制器编程与仿真、设备配置与可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器,这可以缩短初始机器开发时间并降低成本。

2022 年度 Connected Components Workbench 软件工程师选择奖优胜者
控制工程 2022 年度工程师选择奖优胜者

我们的 Connected Components Workbench 软件版本 13 已成为控制工程 2022 年度工程师选择软件类别的优胜者。

了解原因

寻找合适的产品

您的独立设备的核心

我们的 Allen-Bradley Micro800 PLC 系列具有成本优化、模块化和易于使用的架构,适用于单机项目。您可以仅购买您扩展控制所需要的功能,并使用插件模块为您的特定应用项目定制系统。

微控制系统电子书
基于 EtherNet/IP 的微控制系统架构。从上到下、从左到右显示的产品为:Micro800 控制器系列、笔记本电脑上显示的 Connected Components Workbench 软件、PowerFlex 520 系列变频器、PanelView 800 图形终端、Guardmaster® 440C-CR30 软件可配置安全继电器,以及 Kinetix 5100 伺服驱动器 
宣传册
微控制系统电子书

详细了解使用我们的微型控制系统构建的更简单、更快速、更具成本效益的机器。 

立即下载

详细了解支持微控制系统的产品

  • Micro800 控制系统
  • PanelView 800 图形终端
  • Kinetix 5100 伺服驱动器及 Kinetix TL 和 TLY 伺服电机
  • PowerFlex 变频器
  • Guardmaster 440C-CR30 软件可配置安全继电器
  • Connected Components Workbench 软件
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 微型控制系统