Loading

智能马达控制

采用智能电机控制,实现智能决策
智能马达控制
工业自动化和控制

智能设备组成了智能互联系统。借助从智能电机控制装置接收到的信息,您可以作出明智的决策。了解我们的智能马达控制产品系列提供的信息如何帮助您做出更明智的业务决策、增强系统性能和提高运营效率。


成功的力量

Allen-Bradley 的 PowerFlex® 变频器、Kinetix® 伺服驱动器和 CENTERLINE® 马达控制中心产品组合可为任何需要速度、力矩或定位控制的应用项目提供解决方案。与我们的 Logix 控制架构结合使用时将获得更多优势:缩短设计时间、持续了解运营情况、提高工作效率。

详细了解我们的:

  • PowerFlex 变频器
  • Kinetix 伺服驱动器
  • CENTERLINE 马达控制中心

TotalFORCE 技术
Main Image
TotalFORCE 技术

TotalFORCE 技术集高性能电机控制和先进的自我监控功能于一身,可提供更快速、更精确和响应更快的变频器。

了解我们的能力
智能一体化电源
Main Image
智能一体化电源

利用现代数字技术简化您的运营,消除分散的控制系统。我们的智能一体化电源系统帮助您获得数字技术和以太网连接的优势。这种技术有助于扩展过程控制和供电系统的投资价值。成果是什么? 提升了更好地满足业务要求所需的可见性和控制力。

了解我们的能力
智能电机控制
自动生产线
智能电机控制

高效的马达能够优化运营绩效,而马达故障则可能造成重大影响。借助智能马达控制设备,您可以通过集成式的数据驱动方法提高生产效率并帮助避免马达故障。

了解我们的能力

集成设计环境
集成设计环境的图解
概述
集成设计环境

了解 Studio 5000 集成设计环境如何帮助您实现互联企业 (The Connected Enterprise®)。

了解更多信息
Studio 5000 设计软件
人坐在桌前,电脑屏幕上显示 Studio 5000 设计软件
软件
Studio 5000 设计软件

借助 Studio 5000® 开发环境,可以对市场变化和业务需求作出快速响应,同时降低总体拥有成本。新的设计功能可以增加项目生命周期内的自动化效率、降低成本。Studio 5000 可以从一台控制器延伸到整个系统的开发和设计工具。

现在开始

Automazioni Industriali Capitanio 解决了复杂性和时间问题
Main Image
案例研究
Automazioni Industriali Capitanio 解决了复杂性和时间问题

位于印度的这座新建轧钢机项目部署了最先进的集成控制解决方案,在热试车的几天内即实现了最佳生产率。

立即阅读

变频器系统

最大限度地提高机器可用性并降低项目风险

在复杂机器中协调电机需要具备特定的专业技能。正因为如此,您需要与富有经验的提供商合作,交付能够满足技术要求和项目时间规划的变频器系统。我们拥有针对各行各业的广泛专业技能,可提供全面的变频器解决方案,帮助最大限度地降低项目风险和提高生产效率。我们拥有经验丰富的工程师,他们十分熟悉当地法规、标准和应用项目要求,可以帮助满足您的需求。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 智能电机控制