Loading

现场服务

工程专业知识可在您最需要时提供帮助
现场服务
工业维护和支持服务

我们的全球化现场服务专员网络可以为 Allen-Bradley 产品及其他品牌的产品提供服务。从紧急应急现场到现代化项目,我们拥有工程专业知识,可帮助您增加设备正常运行时间并在整个设备生命周期中优化性能。


为您量身定制的工程支持

通过自定义时间块现场或远程提供

我们拥有经过工厂培训的全球现场服务专员网络,可根据需要在现场或远程为您提供支持。利用与您的应用相匹配的技能,这些工程资源可以帮助您处理故障并解决意外停机事件、影响关键作业的问题以及其他自动化相关问题。我们的现场服务按时间和材料计费,可以帮助您:

  • 全天候故障支持
  • 启动支持、特殊项目和峰值工作负载
  • 产品问题的解决方案
  • 维护过程中的技术支持
  • 可以按时段预购应急现场服务。这样,您可以在需要时灵活地使用服务时间。
了解我们如何能够支持现代化升级项目
时间块简介
Main Image
宣传册
时间块简介

立即购买一组应急现场服务,然后在需要时使用。

立即下载

驻厂工程师服务有助于应对维护挑战

通过高质量的工程指导缩短计划外停机时间

我们经过工厂培训的现场服务专员加入您的员工队伍后,我们可以实现生产力改进,而您可以关注于自己的核心竞争力。

Rockwell Automation 的现场服务专员作为现场的驻厂资源,有能力提供专用工程支持和维护服务。他们经过最新技术和标准的培训,可以补充您现有员工的技能,帮助您获得更高的运营效率、生产绩效和产品质量。

在众多行业中,使用我们的驻厂工程师服务的客户报告称,仅在第一年,其停机时间就缩短了 50% 到 95%。选择综合性计划的客户的生产吞吐量增加了 5% 到 7%。

我们经验丰富、通过工厂认证的资源能够根据您的需求执行各种预测性、预防性和反应性支持服务。我们可帮助您:

  • 通过审计、评估和行动计划提高生产力
  • 提高设备性能和生产绩效
  • 延长设备使用寿命
  • 缩短计划内和计划外停机时间以及对设备故障的响应时间
  • 提高机器操作员技能和内部故障处理能力
  • 协调相关服务,如培训、安全服务、资产管理计划等
客户反馈
“Rockwell Automation 工程师负责领导我们工厂的持续改进。他是一位主题专家和顾问,专注于进行必要的改造和升级,以帮助我们提高生产力。”

轧钢制造商工厂经理

启动支持可满足您的生产需求

通过变频器或变频器系统尽享更流畅的启动体验

经验丰富的现场服务专员可与您携手,帮助您改善设备运行状况并减少性能问题、降低设备早期失效等风险。我们的标准过程可验证是否已满足必要的电气、机械和环境标准。此外,我们还验证是否已采取了相应的步骤,以实现正确的设备操作。

我们执行的典型启动任务:

  • 在通电前进行物理检查,确认正确地安装了驱动器和马达
  • 验证外部控制器布线
  • 确认马达驱动器布线、线路馈电、隔离变压器(如果适用)
  • 输入线和驱动器输出接地检查
  • 根据应用项目对驱动器施加电压、检测、校准和测试
  • 在驱动器和马达设计限制内将运行参数调节到适合应用项目的值
  • 在速度范围内运行驱动器,验证其性能是否正确
  • 在驱动器中加载网络参数
  • 记录驱动器和马达的铭牌信息、应用项目信息、驱动器设置和工作参数

由 Rockwell Automation 启动的驱动器可延长零件保修期:自启动之日起最长为两年,超过制造日期最长 30 个月。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 产品和应用支持
  4. Chevron LeftChevron Left 现场服务