Loading

工业网络

部署安全、可靠、强大的工业网络解决方案
工业网络 hero image
工业网络

为了实现工厂信息化,需要凭借单一工业网络架构来奠定坚实基础。在适当的时间和适当的环境下将数据发送到适当的地点非常关键。在标准以太网和 IP 的基础上构建的网络基础设施可实现数据在您的全球企业中传输。

网络架构
Main Image
网络架构

网络设计与部署指导

部署网络
网络产品
Main Image
网络产品

工业交换机、路由器、无线和物理介质产品

连接您的网络
网络服务
Main Image
网络服务

在 IT 和 OT 领域中的独特专业组合

获取支持

工业通信协议

使用标准以太网和 IP 的面向未来的工业联网

EtherNet/IP™ 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间的安全且实时的信息沟通。使信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 专业人员能够更轻松地实现其业务目标。

我们是 ODVA 成员,该组织为通用工业协议 (CIP) 的部署制定标准和开发工具。CIP 是一系列工业网络、EtherNet/IP、ControlNet™ 和 DeviceNet™ 共享的应用层协议。它提供的工业网络适用于安全、时间同步、运动控制和信息应用。该协议提供 CIP Safety™、CIP Sync™、CIP Motion™、CIP Energy™ 和 CIP Security™ 服务。

Stratix 5400 管理型工业交换机
Main Image
演示文稿
Stratix 5400 管理型工业交换机

观看实际应用中的 Stratix 5400 管理型工业交换机。

了解更多信息
升级陈旧的 IACS 网络
Main Image
技术数据
升级陈旧的 IACS 网络

概述将传统工业自动化和控制系统 (IACS) 网络架构升级到标准以太网和 IP 的具体应用的要求和解决方案。

立即下载
Video
FactoryTalk Network Manager 软件概述

Rockwell Automation 的 FactoryTalk® Network Manager™ 软件通过帮助工厂车间维护人员监控自动化资产的运行状况,提高了工厂的可见性和跨网络的诊断能力。


伙伴协同开发

集成工厂和企业网络

当您设计和部署网络架构时,必须了解 IT 与 OT 如何协同工作。我们与具有这种融合经验、知道如何使系统无缝工作的行业领先者进行了合作。

通过 与 Cisco 合作,我们:

  • 将工业网络连接到企业网络基础设施
  • 开发安全可靠的基础设施
  • 开发经过测试和验证的参考架构、工业网络产品和网络设计培训

通过 与 Panduit 合作,我们:

  • 提供预配置的物理网络基础设施解决方案,包括工业数据中心和区域外壳
  • 将工业网络连接到企业网络基础设施
  • 开发网络设计培训
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力