Loading
博客 | 过程解决方案
Recent ActivityRecent Activity

升级批次管理软件:提升灵活性和运行时间

消费者日益追求多样化的消费选择。通过升级批次管理软件,批量过程和混合过程制造企业可以提高灵活性、控制成本并降低风险。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
升级批次管理软件:提升灵活性和运行时间  hero image

消费者追求多样化的消费选择,并且希望随时买到产品。走进超市逛一圈,琳琅满目的商品令人应接不暇,从零食、饮料、洗发水到药品无所不包。面对激烈的竞争和要求严苛的市场,制造商唯有丰富自身产品线方能博得一席之地。多样化不再只是生活中的调味料,而是保持竞争力的必要条件。

无论是精酿啤酒厂、肥皂厂、制药公司还是食品生产商,都清楚认识到这一趋势从未消减。加入全新的季节性配方,在消费者之间制造轰动效应,无疑是一件振奋人心的事情。

但要做到这一点绝非易事。为此,我们需要全心全力地进行创造和创新,并且借助科技的力量。批量过程和混合过程的制造企业不仅需要提升灵活性,还需要控制成本和降低风险,以满足市场需求并为未来做好准备。

PlantPAx 分布式控制系统
Main Image
能力
PlantPAx 分布式控制系统

在整个工厂生命周期中使用现代分布式控制系统解决行业挑战

了解我们的能力
批次灵活性才是王道

数十年来,制造商已经借助批次执行软件管理生产过程中的自动化部分,可以提供一定程度的灵活性。但如今的制造环境提出了前所未有的灵活性要求,通过中断生产过程执行变更的做法不再可行。

通常,采用老旧系统的制造商都会面临这样的难题:如果想要添加新设备或调整工艺过程,就必须关闭批次服务器或降低其运行速度。这样会中断或限制生产过程,造成产能瓶颈。服务器停机带来的另一个问题是数据和记录采集受到影响,而在特殊的管制行业,数据采集的准确性至关重要。

此外,打造多样化产品通常要求研制不同的配方,这些配方经过相同的一套步骤加工而成,但采用的原料或配料公式略有不同。为此需要额外增加一道配料管理工序,反而限制了打造多样化产品的空间。

如今,在合适的时间向操作员呈现有价值的信息显得日益重要,现代制造系统中就包含了许多宝贵数据。让操作员处理大量毫无价值或不能付诸实施的数据,这势必导致响应延误、理解力下降和出错率增加。

想要快速实现转产? 模块化制造过程可以为您提供帮助 
Main Image
博客
想要快速实现转产? 模块化制造过程可以为您提供帮助 

在这个瞬息万变的时代,无论是转产抗疫物资还是进行配方升级,制造商均可借助模块化的自动化系统轻松实现灵活制造。

立即阅读
升级批次管理软件的益处

现代批次管理软件可以帮助制造商扫清诸多障碍,从而通过灵活制造满足市场需求。下文列举了最新版批次管理软件的三大益处。

  • 延长运行时间:最新版批次管理软件允许您更新和调整区域模型,例如在线更新设备模型和修改功能,无需重启服务器和暂停批次。这给需要调度切换多种配方、又不想中断生产过程的制造商带来了巨大福音。制造商可以灵活添加新设备和提升产量,从而增加更多新产品或变体产品。在生物科技或制药等管制行业,这项优势显得至关重要,因为操作员可以随时对制造系统进行改动或小幅升级,不用担心数据采集受到影响。
  • 简化配方管理:无论您生产的是药物、洗衣液、夹心饼干还是啤酒,能够方便快捷地实现配方复用对于制品多样化日益重要。涉及口感、气味、色泽以及原料方面的微小配方调整并同一工艺过程完成,使其轻松完成既增加了产品的多样性。如果配方管理系统能够借助参数组减少配方数量,制造商便可将一套工艺过程用于制造原料略有不同的各类配方。
  • 简明直观的现代化操作界面:移动设备在日常生活中早已成为主流,其简练实用的操作界面也能给操作员带来快捷舒适的使用体验,而且只要稍加熟悉便可运用自如。首先,此类操作界面具有易于识读、设计简洁的特点,可以帮助操作员提高专注度、快速响应和减少差错。其次,此类操作界面采用上下文驱动的设计理念,可以在合适的时间向操作员提供合适的信息,确保每项内容在操作员最需要的时候清晰呈现。
以现代技术助力企业集成

上文介绍了升级批次管理软件给生产带来的益处,现在我们再从全局角度进行分析。最新版批次管理软件还能让企业的数字化转型更进一步。

部分最新的批次管理软件已加入简明直观的现代化操作界面,采用能够减少系统日常维护量的可持续性技术,支持跨平台运行,并且能够在不同设备和屏幕尺寸上实现可视化。

通过企业集成,制造商可以将批次制造过程连接至基于网络的企业业务系统,从而实现从外部控制并获取实时数据。随着 EPR 系统和 MES 系统在制造业的地位日益提高,将两者相整合的做法也变得更加普遍。

此类技术升级对于企业劳动力也有积极影响:大力推行新技术可以改进用户工作流程和生产效率。引进简明易懂的技术可以有效缩短入职和培训时间,让新老员工都能驾驭自如。最新的批次管理软件还能减少计划内停机维护时间、手工输入配方带来的差错以及配方管理时间,同时工程师也无需花费大量时间维护多种配方。

以灵活性和敏捷性致胜

随着消费需求多样化的趋势不断深化,制造商需要进一步压缩周转时间,以研制并推出更多新产品和配方。将灵活性和敏捷性放在首位,即能够轻松增减设备配置并打造多样化产品的制造商无疑将在竞争中占据有利位置,最终立于金字塔尖。

进一步了解最新版 FactoryTalk® Batch 软件。

发布时间 2020年10月26日

主题: Food & Beverage Life Sciences Process Solutions

Jamey Geer
Jamey Geer
Batch Product Manager, Rockwell Automation
Jamey has been working with Rockwell Automation for over 15 years. He spent several years applying Rockwell Automation technologies and developing automation systems before transitioning into Commercial Engineering. He took over as the Product Manager for Batch Control in December of 2018.
订阅

订阅 Rockwell Automation,从您的收件箱直接获得最新消息、思想领导力和信息。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 博客 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose