概述
FactoryTalk® Batch 能在处理过程中使用同一套控制和信息系统,从而提升产能和产品质量,节约能源和原材料,并减少流程偏差和人员介入。FactoryTalk Batch 在加速产品和过程开发时采取灵活的生产能力并对公司工序进行标准化,支持用户开发现代批次控制策略。
最终的成效是设备利用率得到提升,产品质量有所改善,充分满足可操作性数据的可见性和访问需求,同时降低了成本。
最新版本
版本 14.00
新运行市区模型更新
- FactoryTalk Batch 14.00 版可在批处理服务器运行时部署模型更改
- 此功能使 FactoryTalk Batch 系统更加灵活,更易于适应不断变化的要求,同时仍可提高系统正常运行时间和总体生产率
- 使用当前设计工具编辑区域模型,然后必须对其进行验证并将其明确部署到 FactoryTalk Batch 服务器上的运行时区模型中
新配方
- 可以选择创建配方的功能,以帮助降低配方管理的复杂性,并为季节性或环境变化的产品变化提供更大的灵活性
- 配方功能可创建通用配方,通过更改配方输入参数以生产各种产品
- 您可以创建和保存配方,然后在将批次添加到批次列表时从已保存的配方列表中进行选择
改进 FactoryTalk Linx 的接受度
- FactoryTalk Batch 14.00 现在支持将 FactoryTalk Linx 作为 PhaseManager™ 和 SequenceManager™ 的数据服务器
- 使用 FactoryTalk Linx 代替 RSLinx®Classic,可以与控制器进行更快、更可靠和更安全的通信
改善消息审核
- 如果您启用了审核功能,则可单独或同步将批处理审计消息引导至 FactoryTalk AssetCentre 和 FactoryTalk Diagnostic 的本地记录
- 批处理审核消息生成为两种形式:工程师审核(用于本地记录)和安全审核(用于 FactoryTalk AssetCentre)
更新企业集成 API
- FactoryTalk Batch 14.00 版是第一款包含新 FactoryTalk Batch Enterprise Integration API 附加项的安装程序
- API 置于 FactoryTalk® Batch View™ Web 服务器顶部,提供现代化 API,能让 PharmaSuite® 制造执行系统等基于 Web 的企业系统轻松与 FactoryTalk Batch 集成
改进现代化运行时间用户界面
- FactoryTalk Batch View v2.00 已集成至 FactoryTalk Batch v14.00 版
- 此现代化浏览器用户界面已更新,以支持旧的批处理视图的功能,包括添加对仲裁、绑定、参数表达式、配方注释和材料配方的支持
- 它还包括对快速分组、安全策略间隔尺寸和本地化的改进
- 此外,其支持 FactoryTalk Batch v14.00 的新运行时区模型更新和配方功能
改进嵌入式批次控制
- FactoryTalk Batch View 人机界面控件已集成至 FactoryTalk Batch v14.00
- 此现代化控件置于 FactoryTalk Batch View Web 服务器顶部,旨在将批次控制嵌入至 FactoryTalk View SE 运行时间客户端
- 此新版本实现了其他属性、方法和事件,以便于向旧 Batch ActiveX 控件客户进行迁移,从而在用户控件之间提供了更紧密的集成,并且显着提高了脚本编写功能
- 它还包含一个附加控件,该控件能将 SFC/PFC 直接嵌入至 FactoryTalk View SE 运行时间客户端
- 最后,FactoryTalk Batch View 人机界面控件现在可以从FactoryTalk View SE 运行时间客户端继承本地化设置
产品生命周期状态
- FactoryTalk® eProcedure® 客户端、传统 FactoryTalk Batch View 客户端和传统 FactoryTalk Batch ActiveX 控件已进入产品声明周期的使用寿命到期阶段
- 如果您的生产系统依赖于这些产品,我们建议您过渡到现代的 FactoryTalk Batch View 和 FactoryTalk Batch View 人机界面控件
版本 13.02
与 SequenceManager™ 软件集成
- 排序控制器或服务器级别批次
- 机器制造商以最少的验证和试运转工作即可开发并交付经过完全测试的成套设备,可供最终用户在批处理中集成
- 当制造商由基于控制器的小型批次系统扩展为基于服务器的大型批次系统后,需要最大程度减少返工
与 FactoryTalk Batch View 集成,以用于移动和增强人机界面体验
- 图形可适配所有移动设备,例如 iPhone 和 Android
- 可应用于既有 FactoryTalk Batch 工作站,作为批处理的人机界面可视化接口
- 协助创建直观工作流程,减少工序步骤并且加强协同
- 访问实时信息、流程交互、支持在工厂的任何位置进行安全审批
增强管理工具
- 现代化界面有助于减少信息访问所需的点击量
- 使数据可用于持续改进分析,同时帮助保护数据的完整性,以便将其用于法规和质量控制报告中
优势
资源
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| 成功获得订阅和软件支持 | 宣传册 | GMSG-SP013 | |
| 获取自动化软件变得如此轻松 | 宣传册 | FTALK-BR011 | |
| FactoryTalk Batch 获取结果指导手册 | 手册 | BATCH-GR011 | |
| FactoryTalk Batch 产品简介 | 宣传册 | PROCES-PP017 | |
| FactoryTalk Batch 组件 | 安装和升级指导手册 | BATCH-IN002 | |
| FactoryTalk Batch View 2.0 指导手册 | 快速入门指南 | FTBVS-QS001 | |
| FactoryTalk Batch View人机界面控件指导手册 | 快速入门指南 | BATCH-QS001 |
通过 OperationSuite 提高性能
旨在提供实境化、基于角色的可操作信息,以改进系统或流程。
浏览其他 OperationSuite 产品
准备好下单您的软件了吗?
内容推荐