Loading
案例研究 | 数字化转型思想领导力
Recent ActivityRecent Activity

Cytiva 使数字化赋能生命科学行业

充分利用数字化和自动化技术,为生物制药企业带来灵活性、高效性和信心,最终实现规模经济效益。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
实验室一名女性技术员正在使用显微镜观测结果,然后使用记号笔在试管上进行记录

Cytiva 的客户覆盖了生命科学行业的各个维度,包含从事基础生物学研究、创新型疫苗、蛋白类药物及新型细胞和基因疗法。

Cytiva 旨在为制药企业提供所需的产品和服务,方便制药企业更好、更快、更安全地开展工作,为患者带来更佳的治疗效果。公司在 全球40 个地区拥有 7.000 多名员工,矢志让公众更易获取足以改善人类健康的创新性疗法。

作为数字化转型和工业 4.0 计划的一部分,Cytiva 希望打造一个数字化互联企业,帮助改善内部运营,并帮助最终客户缩短产品上市时间。

赋能生物制造企业

开发新药品和医疗产品需要大量时间和资金,而且每一种新药品专利的保护期很短。缩短产品从构思到上市销售的时间会非常重要,因为这可以让产品享有更长时间的市场份额。

Cytiva 自动化和数字化事业部总经理 Kevin Seaver 表示:“如今,作为生物制药行业,我们需要采用更紧凑、更快速且更具成本效益的方法研发药物、疫苗和疗法。” “通过自动化流程和大数据分析,我们可以重新思考药物生产的每一个环节,赋予灵活性、高效性和信心,实现规模经济效益。”

简化系统部署、减少自动化孤岛以及缩短收集和清洗数据所需的时间,这些都有助于生物制造企业加快上市时间。

“我们的目标是通过提前完成大量工程和自动化工作,帮助相关生物制药企业将药品的商业化时间从 7 年缩短到 3 或 4 年。”Seaver 表示。

实现整个价值链的集成和自动化

Cytiva 的Figurate 自动化平台包括工艺控制和数据互联,可将挖掘的数据见解转化为生产力,从而提高上游和下游的流程效率。

为开发和部署 Figurate 平台,Cytiva 采用罗克韦尔自动化 的PlantPAx® 系统进行整体设计和实施,在某些工艺环节中预留了Uncorn软件进行工艺控制的功能。。MES 的各个功能模块在进行药物生产管理的过程收集的数据,可以形成可追溯的电子批记录、协助排产等其他应用。

该平台旨在显著简化最终客户的系统部署。根据最终用户的具体需求,可以提供罗克韦尔自动化或者其他自动化系统的多种选择。标准化数字化数据库:例如经过测试、记录和验证的产品代码,也可以在整个制造和自动化过程中创建更高效的过程开发。

例如,客户可以使用PlantPAx进行单机操作,也可以根据工艺需求将PlantPAx进行产线级的批次运行。通过集成,客户不仅可以转移药物生产的实际物料,同时也可以将该物料所带有的工艺数据、知识等信息转移。 

“几年前,自动化是驱动力。但现在,它已经成为公司的主要优势之一。”

利用分析和数据的力量

在互联企业中,客户拥有所有需要的电子文档,并可以立即将其发布给生产部门。Figrate 还可以将过程数据上传到云端,并将其与其他运营数据相融合。使用高级数据分析,这些宝贵的洞察信息可用于改善运营,随后可以反馈至系统以优化流程。

“通常,成本、时间和质量这三个要素很重要。通常如果想在其中一个要素上占据优势,就需要有所舍弃,”Seaver 说道。“但是我们可以加快速度。我们可以更具成本效益的方式进行交付,因为我们已经完成了所有前期工作。同时我们还能确保更高的质量,因为我们也已经完成了代码验证。”

Cytiva 自动化实验室和一个名为 The Sandbox 的房间内装有正在开发和测试不同类型应用程序的服务器。这种测试环境允许 Cytiva 在将产品交付给客户之前进行验证。若客户有问题,可以将这些疑问再带回实验室并进行测试,从而创建协作式环境。

提供预验证解决方案

Cytiva 的 FlexFactory 生产线以 Figurate 自动化为特色,包括原液生产的各个环节:培养基和缓冲液制备、细胞培养生产、收获、净化、病毒清除、过滤灭菌和批量配制过程。这些都可以组合在模块化的 KUBio 洁净室集装箱中,并交付给生物制造客户,基本上可以随时投入使用。

“我们的 KUBio 系统可以有效地运输基于集装箱的产品单元,这使我们能在不到 18 个月的时间内建成整个工厂。”Seaver 表示。

除了加快上市时间之外,Cytiva 还实现了 10% 至 20% 的产能利用率和生产人员的效率提升,能源消耗、废品率、批次放行时间以及维护和停机事故诊断时间等指标则下降了 5% 至 30%。

发布时间 2020年12月2日

主题: Digital Transformation Life Sciences FactoryTalk InnovationSuite
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅

内容推荐

数字主线
工厂数字化建设
能力
数字主线

什么是数字主线? 罗克韦尔自动化可以通过统一的企业方法连接关键业务职能并加速数字化转型。

了解我们的能力
适用于生命科学行业的 MES 解决方案
两名坐着的医务人员在互联的设备上查看结果
宣传册
适用于生命科学行业的 MES 解决方案

PharmaSuite MES 制造执行系统提供了制造运营管理,可帮助您实现合规性、卓越运营、提高供应链效率并实现您的目标。

立即下载
辉瑞公司:数字化转型改变生活
客户正在查看药品标签说明
案例研究
辉瑞公司:数字化转型改变生活

辉瑞公司为期多年的数字化转型正在推动生产周期、产量和一次送检合格率等多方面的改善。

立即阅读
“未来工厂”电子书
实验室技术人员将试管放入存放支架中
宣传册
“未来工厂”电子书

您工厂的运营是否发挥了其全部潜力? 下载电子书,了解如何部署智能、快速、灵活的生命科学设施。

立即下载
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究