这是更一般的文本。
Xinhang Zou在此处添加了新测试
我们看到全球对化工产品的需求在增长,随之而来的是新的业务挑战和需求。大多数化工生产商都面临着原料成本波动、复杂的监管环境和老化的基础设施。更难的是,知识渊博且技术娴熟的员工数量正在减少。要在这种情况下找到出路并不容易。
我们可以指导您应对这些情况。无论是审查您的过程控制系统、升级您的既有系统,还是充分利用您生成的数据,我们都可以为您提供建议,帮助您在这个充满活力的行业中保持竞争力。不确定从哪里开始?那么,请查看有关互联化工厂的电子书和视频。它们可能会帮助您确定当前的优先需求。
提高化工厂的能源效率
能源成本高昂,您希望尽可能少地使用能源,同时不对运营产生负面影响。如果您有能源管理计划或更广泛的可持续发展工作,这一点也很重要。无论哪种方式,节约能源都等同于降低运营成本和提高工厂效率。谁不想这样呢?
那么,您是否知道改善能源效率的第一步很简单?首先在您的电机、泵和压缩机上使用变频器(VFD)来减少能源使用。回答几个简单的问题,我们的计算器将计算出预估的成本节约。如果可持续发展对您很重要,我们的计算器还将估算VFD可以提供的碳减排百分比。
试用我们的VFD节能计算器,看看您能节省多少。
如何让您的运营经得起未来考验
Kalypso提供的解决方案
Kalypso于2020年5月加入Rockwell Automation大家庭,为制造商提供全面的数字化转型服务。Kalypso支持许多行业——包括化工行业——提供咨询、实施和托管服务,从评估数字化准备情况和构建业务案例,到实施和集成技术,再到维持变革。
化工过程控制解决方案
化工过程控制,提升运营表现
开放通信平台。实时信息。可扩展,适用于小型和大型工厂。这些是您的三大需求吗?那么,PlantPAx,现代DCS,可能正是您正在寻找的系统。
我们的PlantPAx DCS为您提供更多关于设备和操作员绩效的信息。这有助于解决停机、吞吐量和产品质量问题。该解决方案的更多优势包括:
- 从单一单元到企业范围系统的解决方案
- 符合ISA-88标准,配方IP保护
- 自动化手动操作以减少波动
- 创建可重复和受控的操作,最大化资产利用率
- 管理配方和程序,使您能够专注于产量、吞吐量和产品质量
- 程序模型,助您提升可追溯性、报告和审批控制
可扩展的模型预测控制
Pavilion8®模块化软件平台是我们行业特定解决方案的基础。该平台包括用于控制、分析、监控、可视化、仓储和集成的模块,并将它们组合成高价值应用。Pavilion8可扩展、灵活且易于与现有业务和工厂基础设施集成,优于其他替代技术。
如何规划和实施DCS迁移
尽可能缩短停机时间并最大化您的成功
大多数化工生产商在考虑DCS迁移时都会感到不知所措。其实,情况并非一定如此。当然,我们会帮助您规划、实施和测试新系统。但您也可以从我们帮助数千家其他公司完成类似项目所积累的知识中获益。我们已经帮助客户从旧版DCS、PLC和单回路控制器系统迁移。
我们还可以协助以下方面:
- 已安装基础评估
- 信息和报告需求
- 网络和网络安全审查
- BPCS、SIS和AC&O应用审计
- 电气、仪表和控制评估
- 电机控制和驱动集成审查
- 项目论证和成本估算
- FEED研究
化学品安全:保护您的员工和流程
您的安全仪表系统是否符合当前标准?
这是该行业的本质。大多数化学过程都存在潜在危险。其中一些危险可能会对人员、资产、环境或您的市场认知产生不利影响。正确设计、安装和维护的安全仪表系统(SIS)可以降低这种风险。
无论您是面临扩展、新工艺还是现有SIS、ESD、BMS或TMC的升级,我们都能提供帮助。请向经验丰富的功能安全认证工程师了解事实。他们见证了许多不同的场景,因此能够为过程和机器应用提供指导。我们部署的技术可从小规模扩展到大规模,从单工位扩展到三工位,最高可达到SIL 3。我们提供全生命周期服务,支持您设计、构建、运营和维护化学过程安全解决方案。
化工生产解决方案如何提供帮助
在世界各地的各种化工厂中,我们帮助客户降低成本、最小化停机时间并改善运营。无论您是寻求现代化运营、优化能耗,还是增强化学过程质量控制,我们都能提供帮助。