Loading

生物技术制造

生物技术行业中的自动化、过程控制和信息解决方案
穿戴防护装备的生命科学行业专业人士在与同事一起工作时注入溶液。
生命科学

制造商能够将生物技术制造过程与企业的其余部分相集成,从而克服质量、产量和监管方面的挑战。


将生产数据转变成可执行信息

全球的生物技术公司都面临着史无前例的挑战,包括将产品推向市场的时间和成本、更激烈的竞争、法规合格性、质量以及生产率。对于生物技术方面的每个挑战,都有一个技术解决方案,即建立在集成、灵活、信息化的自动化系统之上的智能互联工厂。这种方法通过以下各项带来商业价值:

  • 产品上市更快
  • 合规成本更低
  • “首次发布”便合格
  • 循环周期更短
改变生物技术生产准则
生命科学设施的工作者带着保护手套擦洗培养皿。
白皮书
改变生物技术生产准则

了解智能互联工厂如何培育创新以提高产出。

立即下载

身穿连体工作服的生命科学工作者一边穿过设施一边检查移动设备上的生产信息。

灵活设施的影响

生物制药公司已经看到了减小规模带来的巨大利益——更小的建筑占地面积、更少的库存、更短的停机时间。通过结合我们的可扩展自动化平台、制造智能和制造执行系统解决方案,我们能够帮助取得这些成果,打造您参与竞争所需的高性能设施。借助灵活的过程设备,包括一次性移动技术,您将能够:

  • 在对工艺进行调整的同时,确保质量和合规性
  • 使用数据驱动的过程控制和预测性指标来管理库存
  • 减少清洁时间并增加有效生产时间
  • 提高您的团队的生产率
  • 实现多产品制造
  • 实现实时可见性和可追溯性

了解关于一次性设备的更多信息


采用集成过程控制系统提高基准

全球性设施制造商 Biopharmax 在中国承接了一项任务:按照严苛的日程计划设计建造一间新的胰岛素生产厂房。通过部署 Rockwell Automation 解决方案,他们节省了时间,减少了工程设计工作量,并提高了过程运营标准。

生命科学公司开发干细胞设施
生命科学设施里的一条走廊展示了将 Rockwell Automation 设备作为其制造运营的一部分
案例研究
生命科学公司开发干细胞设施

领先的制药设施公司利用 Logix 控制器的控制、集成和可扩展性功能来打造最先进的控制解决方案

了解更多信息

生产者窥见停产产品中存在的机遇
在药品生产线上,一颗红色药丸在几颗白色药丸中非常引人注目。
案例研究
生产者窥见停产产品中存在的机遇

生物制药生产者对接近使用寿命的防滑控制系统进行了升级,并提高了过程中操作的可见性和正常运行时间。

了解更多信息

现代分布式控制系统改善可见性和正常运行时间

生物制药商升级了防滑控制系统,改善了过程中的运营可见性和正常运行时间。新的控制系统帮助操作员更快速地配置应用,从而加快生产部署和缩短循环周期。升级后的网络通过远程访问功能实现系统可见性。详细的警报提高了故障处理速度。阅读下文以了解这种全方位的方法如何为他们的运营带来好处。


缩短产品上市时间并提高质量及合规性

在竞争激烈并受法规监管的生物技术行业中,适当权衡对于成功至关重要。您面临着需要一个端到端解决方案的众多挑战。利用 PharmaSuite® 制造执行系统,通过一致、可预测的方式实现您的运营目标和生产率要求。

了解有关 PharmaSuite 制造执行系统的更多信息
生物制药公司将过程时间缩短一半
生命科学设施里的实验室工作者将溶液倒入置于显微镜下的培养皿。
杂志
生物制药公司将过程时间缩短一半

公司通过废除纸质系统,实现批次记录的自动化,并采用现代制造执行系统,使生产的批次数量提高了 56%,并帮助确保了质量和合规性。

了解更多信息

敏捷的生物技术生产过程

为应对生物技术行业的转变,制造系统必须能够敏捷、准确地处理更小、更灵活的复杂生产过程。

我们了解这种模式转变。我们提供一系列出色的解决方案,包括过程、信息、自动化、服务。这些解决方案提供精益六西格玛环境,可实现轻松向上扩展并减少浪费。

使制造过程灵活可扩展

  • 批次管理
  • 面向制药行业的楼宇管理系统
  • 信息解决方案
  • 过程系统
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 生物技术