Loading

市政污水处理

适用于高效、合规的污水处理厂的自动化和电机控制系统
市政污水处理 hero image
水/污水处理

工业和城市污水处理涉及许多电力和过程密集型应用。经过处理的污水被泵回到水体中,这些水必须满足严格的监管要求、必须达到饮用标准。因此,能效和法规合格性对客户和市政当局至关重要。我们的污水处理系统可帮助您的工厂高效运营、保护水质并遵从现行法规。


污水处理厂解决方案

保护水质,降低能耗

污水处理过程中的某些环节需要消耗大量的能源,其中包括:

  • 收集污泥处理产生的 CO2(二氧化碳),并将其转化为甲烷气体,从而为设施中的其他过程提供燃料
  • 使用曝气池鼓风机溶解氧气并促进微生物生长

所有这些过程都受益于监测和控制能源使用的解决方案。

通过采用集成控制和可视化系统以及用于污水处理的 SCADA 系统,污水处理公司有望缩短设计时间并增强过程控制能力。此外,高级联网和诊断功能以及改进对过程数据的访问还能实现更好的预防性和预测性维护。

我们的产品和系统组合、专业知识和经验丰富的解决方案合作伙伴网络可提供您所需的工具。我们的技术能够帮助工业和城市污水处理厂经营者:

  • 降低能源成本
  • 优化工程和实施成本
  • 最大限度地降低生命周期成本
  • 满足法规合格性要求
水行业概述
Main Image
宣传册
水行业概述

涵盖完整水循环过程的产品、技术和解决方案。

立即下载

建立合作关系,帮助实现可持续性和合规性
Main Image
概览
建立合作关系,帮助实现可持续性和合规性

借助成熟的技术和水处理解决方案满足您的水/污水处理业务目标。

可持续性和合规性

适用于高效、符合供水标准的集成系统

我们的自动化解决方案与智能电机控制相集成,可帮助您满足工厂效能要求,并遵从现行法规。

我们的产品组合包括:

  • ControlLogix® 可编程自动化控制器能够提供先进的处理能力,同时持续收集关键的运行数据
  • 紧密集成的 HMI(采用了 FactoryTalk® View SE)允许您即时访问实时信息和操作趋势
  • PlantPAx® 库(包括系统的基本构件)包含针对特定工厂角色定制的 HMI 面板
  • 水/污水处理加速工具包有助于快速部署项目,它包括:
    • 采购规范
    • 快速入门指南
    • 用于常见应用(例如抽水站、加药泵、渠首工程、固体处理等)的样品控制器和 HMI 配置

我们拥有领域专业知识,并提供远程支持服务和资产管理解决方案,可帮助您保持工厂正常运营。


SCADA 系统升级带来了更大的灵活性

城市提高了存储、分析和报告运营数据的能力

汉密尔顿市议会对污水处理厂的监控和数据采集 (SCADA) 系统进行了升级。此次升级增强了决策能力、提高了运营效率并帮助利益相关方满足了法规合格性要求。

汉密尔顿市议会满足合规要求
AA031328
案例研究
汉密尔顿市议会满足合规要求

汉密尔顿市议会升级了其水处理工厂,以提高自身在安全存储、分析和报告运营数据方面的能力。

了解更多信息
客户反馈
“我们实施了旨在提高生产率和减少停机时间的集成系统,以此发掘出提高工厂运营效率的潜力。”

- 汉密尔顿市议会自动化与电气经理 Gary Pitcaithly

产品和功能

用于提高合规性和运营绩效的产品和服务

我们的产品和服务组合为工业和城市污水处理厂提供了改进能耗和质量合规性的解决方案。从 RTU 和泵控制到现代 SCADA 和控制系统,我们为污水处理行业提供了完全集成的解决方案。

我们的产品组合包括:

  • 可视化
  • 过程控制
  • 智能电机控制
  • 远程监控和分析

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 污水处理