我们的工业监视器可提供适用于严峻工业环境的最新 LCD 平板技术。我们的 Bulletin 6186M 工业监视器可更好地适应具有特殊用途的环境,例如 1 类 2 分区以及食品和饮料领域。我们的 Bulletin 6176M 工业监视器是针对不太苛刻但仍必须保持抗温性、抗冲击性和抗振性的环境设计的。

ASEM 6300M 工业监视器
于公历 2021 年底发售
我们的 ASEM™ 工业监视器采用无边缘、全玻璃设计,具有四点多点触摸屏,即使戴着手套也能操作。该触摸屏已经过预校准和优化,可与我们的工业计算机及瘦客户端产品组合搭配使用,以创建可视化、维护、控制或信息计算解决方案。

VersaView 5100 工业监视器
我们的 Bulletin 6200M VersaView® 5100 工业监视器采用时尚的无边框玻璃设计,配备十点式电容多点触摸屏。这些监视器可与 Allen-Bradley® 工业计算机、无显示屏计算机和瘦客户端结合使用,帮助构建高效的计算解决方案。

6186M 高性能监视器
Bulletin 6186M 高性能监视器可承受极端环境条件,如较热或冲击性环境。我们的所有高性能监视器都是平板监视器,适用于 I 类 2 分区危险场所。我们提供铝制或不锈钢面板边框和压感式触摸屏。

6176M 标准监视器
Bulletin 6176M 标准监视器是平板工业彩色监视器,用于不太苛刻的环境。所有标准监视器都具有 USB 和 RS232 触摸屏输入、数字视频接口和 VGA 视频输入以及支持图像旋转、调色板更改和按钮自动复位的屏幕显示 (OSD)。