我们的瘦客户端专门集成了 ThinManager® 软件,是 ThinManager 分布式应用程序的理想选择。瘦客户端用于显示从远程 ThinManager 服务器传送的内容。您可以在工厂或设施中设置多个不同用途的瘦客户端,以便通过 ThinManager 服务器进行维护。所有内容都保留在服务器上,因而在发生故障时可缩短停机时间。

ASEM 6300T 盒式瘦客户端
我们的 ASEM™ 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,使其适用于人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。Atom 分类装置还可用作 ThinManager® 瘦客户端,以在没有板载固态驱动器 (SSD) 的情况下直接启动到 ThinManager 软件。这些装置采用无风扇设计,使其最适用于需要低维护的应用,以及多种安装方法应用需求。

VersaView 5200 瘦客户端
我们的 VersaView® 5200 瘦客户端专门集成了 ThinManager® 软件,是 ThinManager 分布式应用程序的理想选择。瘦客户端用于显示从远程 ThinManager 服务器传送的内容。您可以在工厂或设施中设置多个不同用途的瘦客户端,以便通过 ThinManager 服务器进行维护。所有内容都保留在服务器上,因而在发生故障时可缩短停机时间。