MicroLogix 1400 可编程逻辑控制器系统
我们的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 可编程逻辑控制器系统基于关键的 MicroLogix 1100 功能:EtherNet/IP™、在线编辑和内置 LCD 面板。这些控制器具有更多 I/O、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强网络功能和 LCD 面板的背光源。不带嵌入式模拟量 I/O 点的控制器提供 32 个数字量 I/O 点,而模拟量型号提供 32 个数字量 I/O 点和 6 个模拟量 I/O 点。可以使用最多 7 个 1762 扩展 I/O 模块扩展所有型号。