CompactLogix 5480 控制器
我们的 Bulletin 5069 CompactLogix™ 5480 控制器属于实时控制器,其上并行运行 Windows 10 IoT Enterprise 与 Logix 控制引擎。CompactLogix 5480 使用在 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix 5380 控制器中部署且经过重新架构的相同控制引擎。此 Logix 控制器系列支持嵌入式 Windows 应用程序,例如分析、数据收集和预测计算应用程序。可在设备级收集数据和进行决策的能力有助于为互联企业提供支持,让最终用户和 OEM 同时获益。