Loading

FactoryTalk Logix Echo

借助我们的最新控制器仿真软件改造设计
办公室员工专注于显示器上的信息,手肘支在办公桌上,双手握在一起,握着一支笔,摸着下巴
DesignSuite

凭借适用于 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk® Logix Echo 仿真软件更快速、更高效地进行设计和构建工作。为项目的每个阶段(初始原型开发与设计、测试与评估、以及生产与安装)节省时间和资金。迈出通往全面数字工程的下一步。

视频
我们的下一个仿真器

为升级 ControlLogix 控制器在仿真环境中的操作方式做好准备。了解我们如何将仿真融入每个人的设计过程。

显示时间的时钟图标

节省时间

从设计到运行,循环往复,不需要进行额外的程序更改或重新配置。可加快产品上市!

手持带美元符号的硬币

降低成本

无需实际硬件即可验证、测试和优化控制逻辑。

箭头在高度不断增加的竖条旁边向上倾斜

提升绩效

首次模拟 ControlLogix 5580 平台,并将您的项目加入到最新的控制器硬件中。

一个人在观看电脑屏幕

提高设计灵活性

使用内置 API 连接至数字孪生体、第三方仿真模型、操作员培训软件等。

实践中的 FactoryTalk Logix Echo

在过去的一年中,我们的早期采用者抓住机会,使用仿真的 ControlLogix 5580 控制器创建了自己的数字实验室。各个行业的公司都在利用它实现更具创造性的设计,同时实现资金节约,且加快上市。

两名戴着黄色安全帽的男员工在仓库里针对包装货物进行着交谈。
最佳的设计灵活性

一家物料搬运公司使用 FactoryTalk Logix Echo 模拟了数百种不同的控制策略,并为持续改进奠定了基础。软件帮助公司向其客户证明,他们有能力提供最佳的配送中心设计。

一名女性在商店的过道上推着购物车,正从货架上拿着一件商品查看标签。
节省时间

忘记等待物料抵达现场以进行重要的控制测试。FactoryTalk Logix Echo 帮助世界上最大的包装消费品公司之一在使用实际设备之前,即可先对其控制程序进行模拟。

一名戴眼镜的男性正面带微笑坐在办公桌前,使用笔记本电脑编写文件。
降低成本

在注重预算的同时,要更积极地响应客户。一家主要的系统集成商使用 FactoryTalk Logix Echo 处理支持请求,保存了系统的“快照”。这些快照可以即时恢复,节省了使用实际可编程逻辑控制器重建场景所需的时间和资金。


更好的工作方式

在数字环境中改善您的产品和过程

数字孪生体、高级分析和增强现实正在永远改变自动化系统的设计、操作和维护方式。但是对于许多人来说,这些功能太强大和广泛,因此难以把握其价值。例如,数字孪生体几乎能够以无数种方式改善机器设计或生产过程。

这就是为什么首先了解数字工程如何改变我们今天的工作方式会有所帮助的原因。然后,一旦对技术有了更好的了解,就可以决定哪些技术部署用例适合您。

数字技术可以让工作做得更好
办公室中的两名女员工将电脑屏幕上的内容以半透明形式投射到大屏幕上观看
宣传册
数字技术可以让工作做得更好

了解如何在数字环境中更智能、更快和更好地工作。

立即下载

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

介绍 FactoryTalk Logix Echo
一名员工正在办公桌前用笔记本电脑打字
网络研讨会
介绍 FactoryTalk Logix Echo

通过单击鼠标部署仿真控制器来提高生产率。

加入我们
Emulate
Emulate
软件
软件
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
现在开始
数字工程软件
数字工程软件
能力
能力
数字工程软件
无论您是要设计和调试机器,还是要管理现场生产,数字工程都可以帮助您以创纪录的速度进入市场。
了解我们的能力
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Logix Echo