Loading

智能变频器技术
Allen-Bradley

使用 PowerFlex 变频器提高生产率。实时预测性分析能增大生产量、延长正常运行时间并提高能源节约额。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

使用 PowerFlex 变频器迎接您重大的生产挑战

获取预测性分析、自适应控制等许多功能

具有 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可以提供高性能电机控制、先进的自我监控功能,以及实时操作系统数据。客户利用这项智能技术将有助于:

  • 提高生产效率
  • 延长设备正常运行时间
  • 提高能源和维护的节约额

不论您的行业或应用是什么,PowerFlex 低压和中压变频器都可以帮助您实现生产目标和运营效率目标。

在 Fortune 100 强工业企业中,有 95% 使用 Rockwell Automation 及其合作伙伴提供的产品和服务

使用智能变频器提高生产率

将您的生产线变成战略优势

PowerFlex 变频器通常是您运营的主力,会为您提供实现极佳生产率所需的动力,并提供实时信息,使您的团队快速做出决策,以保持正常运行。

与市场上的其他变频器不同,采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可以:

  • 通过自动变频器调节与自适应控制功能(可以自动适应运行状况并进行调整以维持生产)来缩短启动时间
  • 预测内部组件寿命,监控附属资产,提供提前通知以缩短计划外停机时间
  • 使用提前的信息减少计划外停机事件,以防止生产浪费
  • 使用 XT 腐蚀性气体防护功能针对腐蚀影响提供防护层
视频
实时工业控制系统可提高生产量

智能电机控制系统可以决定盈利还是亏损。PowerFlex 变频器可提供精确的电机控制。此外,实时操作系统数据有助于改善生产率、延长正常运行时间并提高能源节约额

计划外停机每年为工业制造商带来近 500 亿美元的损失 - Forbes

使用预见性维护缩短设备停机时间

采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可主动延长正常运行时间

使用有关系统健康状况的正确信息,可以缩短停机时间、降低维护和备件成本并减少机械磨损。

系统会告知操作员可能损害变频器或电机健康的问题,例如过热、熔断器熔断或组件运行时长。使用预测性分析数据,您可以采取行动、控制停机,并在计划停机期间维修或更换设备。

使用实时数据延长设备正常运行时间:

  • 对设备的预期输出进行建模
  • 在变频器组件达到预测寿命的预设阶段时,通过安全以太网网络接收通知
  • 实时接收电机控制性能数据,持续监控系统健康状况
  • 设置分析模型来测量环境温度、设备速度或其他特性
提高生产率,延长正常运行时间
宣传册
提高生产率,延长正常运行时间

PowerFlex® 755T 交流变频器能针对严苛的工业应用提供灵活、高性能的电机控制功能。

立即下载

使用智能变频器降低能耗成本

智能变频器技术的优势
交互式演示
智能变频器技术的优势

投资使用智能 PowerFlex 变频器的工业自动化,有助于通过以下功能提高工厂生产量并延长正常运行时间:

  • 自适应控制,防摇摆
  • 实时分析,预见性维护报警
  • 谐波抑制和电力再生
了解操作方法

能耗是制造业最大的运营成本之一

高效的 PowerFlex 变频器符合 Ecodesign 的新能耗指令,使您能根据应用的功率需求采用“适当尺寸”的变频器。

  • 可用的 AFE 技术能向进线电源提供再生能量
  • 自适应控制功能有助于实现最佳的变频器调节,以最大限度提高输出电流和电机转矩
  • 能耗暂停功能可降低风扇速度,并将 PowerFlex 755T 变频器或供电设置为低能耗状态
  • 谐波抑制和功率因数校正功能可减少能量的使用
  • 降低电机速度可将其使用的能量最多降低 50%
  • 确保高能效运营。测试并验证生产率极高的 PowerFlex 变频器与电机组合
  • 使用 PowerFlex 6000T 变频器的同步传送系统降低峰值能耗费用。通过顺畅的同步向上及同步向下转换,使功率输出与公用事业线路功率相匹配

提高生产率、延长正常运行时间并增大能源节省

具有 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器能提供实时工业控制系统信息

轮胎和橡胶

使用高效的 PowerFlex 变频器将非生产时间缩短至少 10%

详细了解我们的汽车与轮胎行业

冶金

高能效,能在不到 6 个月的时间内收回技术变革的投资

详细了解我们的金属行业

矿业

在多项应用和操作中的能源节省超过 30%

了解更多关于我们采矿行业的信息

石油和天然气

与传统变频器的空间相比,空间优化超过 50%

了解更多关于我们的石油和天然气行业的信息
了解更多信息

具有 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器可解决行业问题

  • 汽车与轮胎行业
    在轮胎制造厂里,轮胎正沿传送带移动。在整个制造流程中,使用能对电机进行控制的智能变频器来增强操作
    宣传册
    汽车与轮胎行业

    多达 200 种不同的原材料与化学、物理和工程相结合,以实现具有出色舒适性、性能、可靠性和安全性的轮胎。PowerFlex 变频器几乎可以用于整个生产流程。

    立即阅读
  • 石油和天然气
    海上石油钻塔依赖工业电机控制设备(例如 PowerFlex 变频器)来提高生产率并延长正常运行时间。石油和天然气中央处理平台在日落时的全景图,在该平台会对产生的碳氢化合物进行处理,然后发送到精炼厂、石油化工厂、能源生产厂和供出口的油轮驳船。
    宣传册
    石油和天然气

    石油和天然气行业的竞争性质要求组织不断改进其运作以保持盈利能力。因此公司在系统升级中指定智能生产技术。

    立即阅读
  • 矿山
    五辆黄色的大型采矿卡车正在运送从地下运输露天矿开采的煤炭或另一种黑色矿物。
    宣传册
    矿山

    性能不佳的设备与停机时间会降低您的竞争优势。更好的解决方案依赖于智能设备。智能变频器能提供实时数据,以帮助提高生产率,延长正常运行时间,并降低能源和维护成本。 

    立即阅读
  • 冶金
    明亮的白色和黄色热钢水从铸钢车间的大桶中倾泻而出。活动四周环绕着白色的火花和橙色的烟雾。
    宣传册
    冶金

    智能电机控制设备能提供实时运作数据,以预测、快速解决或消除生产问题。PowerFlex 变频器技术有助于避免出现每小时损失数千美元的计划外停机。

    立即阅读
  • 纸浆和造纸行业
    放在造纸厂地板上的大白纸卷
    宣传册
    纸浆和造纸行业

    要想在竞争激烈的国际市场上取得成功,公司必须采用创新的生产技术。低效的劳动和流程会削弱您的竞争优势。采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器便是您需要的解决方案的组成部分。

    立即阅读

智能变频器选择


视频
PowerFlex 755TR 变频器可提供回馈解决方案

观看视频,了解模块化硬件和内置组件的优势。

视频
用于公共母线解决方案的 PowerFlex 755TM 驱动器系统

了解有关 PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统的更多信息。

视频
具有 XT 腐蚀性气体防护功能的 PowerFlex 755T 变频器

了解采用 XT 腐蚀性气体防护技术的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息 了解带 XT 的 PowerFLex 755T 变频器如何帮助您为腐蚀性气体应用环境中使用的设备提供保护。

愿(Total)FORCE 与你同在

在“ROK Talk on Drives”第 5 集中,请与 Jim 和 Neal 一起深入探讨 Jim 非常关心的话题,也就是 TotalFORCE 技术。TotalFORCE 是 Allen-Bradley PowerFlex 755T LV 变频器与 PowerFlex 6000T MV 变频器的通用控制技术。特别嘉宾包括探讨中压变频器的 Sayantani Ganguly 和探讨低压变频器的 Adam Davis。

PowerFlex 755T TotalFORCE Videos

Watching a video is often the easiest way to process new information. Allow us to help – check out these PowerFlex 755TS TotalFORCE videos. Take your learning experience to the next level with videos about torque accuracy, adaptive control, predictive maintenance and anti-sway technology.

Watch Now
准备好咨询 Rockwell Automation 的顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 智能变频器技术