FactoryTalk DesignSuite
利用 Connected Components Workbench™ 软件为多个行业简化独立机器开发。此软件有助于缩减初始设备开发的时间和成本。
凭借适用于 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk® Logix Echo 仿真软件更快速、更高效地进行设计和构建工作。为项目的每个阶段(初始原型开发与设计、测试与评估,以及生产与安装)节省时间和资金。迈出通往全面数字工程的下一步。
Studio 5000® Application Code Manager 工程工具会使用可重复使用程度很高的库,以实现更高效的项目开发。您可以使用 Library Designer 创建自己的库,或使用提供的库。
Studio 5000® 环境将工程和设计元素合并到一个标准框架中,由此可实现更优的生产率和更短的试运转时间。
Studio 5000® 许可门户是易于使用的安全 Web 门户,专为管理内容保护许可而设计。它用于在 Studio 5000 设计环境中配置来源与执行保护。
FactoryTalk OperationSuite
运用 FactoryTalk® Batch,您可以在整个流程中应用一个控制与信息系统,以提升产能和产品质量、节省能源与原材料,并减少流程偏差与人员介入。
FactoryTalk® Craft Brew 为精酿啤酒制造者提供旨在满足其需求的完备自动化系统。可轻松配置的酿酒厂自动化系统包括磨碎、捣浆、滤桶、酿造罐、酒精系统、过滤、成熟/调和、储存与发酵。
FactoryTalk® Historian Site Edition (SE) 可提供数据基础设施,用于捕捉您改进生产操作所需的信息。这是可扩展的软件套件,旨在满足您从单台机器到全厂数据基础设施的需求。
FactoryTalk® Linx Gateway 添加了经典的 OPC DA 和 OPC UA 服务器接口,可将 FactoryTalk Linx 从 Logix 5000™ 和其他 Allen-Bradley® 控制器收集的信息传递至外部 OPC 客户端,从而允许第三方软件与 FactoryTalk® 软件共存。
FactoryTalk® Metrics 为您提供的数据有助于找到提高生产率、降低成本和提高质量的新途径。可灵活配置从现有控制系统和人机界面进行的数据收集,这会确保数据准确无误并在短时间内实现价值。
FactoryTalk® Transaction Manager 会提供平台将控制系统的日常事务与企业系统连接起来。FactoryTalk Transaction Manager 支持在控制系统中直接进行的简单单向数据记录,也支持由规则、时间表和/或企业数据库中的数据对工厂车间加以控制的双向系统。
FactoryTalk® View Site Edition (SE) 是人机界面软件,用于监控和控制从单一计算机单用户工作站应用到服务器 - 客户端型分布式多用户应用的任何类型的应用。
FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 工作站用于构建单一计算机单用户监控和控制的机器级人机界面软件应用。
ThinManager® 是集中式设备管理与内容交付平台。使用 ThinManager,您可为现代工厂和办公室集中管理诸如瘦客户端、移动设备和个人计算机等设备,并为这些受管设备定义和交付大量的灵活内容来源。
FactoryTalk MaintenanceSuite
FactoryTalk® AssetCentre 可为客户的自动化资产与文档提供安全的版本控制和存档。集成审计与事件记录会提供与您自动化系统内的更改有关的极为详细的信息。
Rockwell Automation 宣布自 2023 年 1 月 31 日起,FactoryTalk® Network Manager™ 软件将停产,不再出售。
为了支持许可运营,免费版本的 FactoryTalk Network Manager 软件可供使用到 2024 年 1 月 31 日为止。
更多
Rockwell Automation Learning+ 可提供 Web 托管式自定进度在线学习培训产品,以及无限制的预定虚拟教师指导培训课程访问权限。课程以两种方式销售:每个课程单独销售,或者按年份订阅罗克韦尔自动化数字学习库中所有可用的课程内容。
RASWin 风险评估软件订阅有助于管理在整个安全生命周期的进度。您由此可以实施标准化的安全策略,并正式记录流程。