Loading

集成架构

实时信息和控制
集成架构
工业自动化和控制

集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。我们的 Integrated Architecture® 系统支持您在设备级别或产品线级别单独部署工业控制系统,以满足特定的需求。然后您可以跨多个产品线或工厂扩展该系统,以实现企业范围的业务目标。我们已经将 Integrated Architecture 系统发展为一个高性能架构。它有助于融合控制和信息,以交付采用更智能的技术、生产效率更高且环境更安全的互联企业。


多种自动化控制方式

将多种控制方式集成在一个平台架构中

通过将工业控制系统集成到一套工厂级基础设施中,您可以提高各种操作的效率和生产率。通过将多个分散的控制系统替换为一个通用框架,可以实现高效的安装、操作和维护。我们的 Logix 控制平台能提供可满足您需求的可扩展性和性能。

Integrated Architecture 工具
Main Image
宣传册
Integrated Architecture 工具

集成控制和信息有助于提高生产率并实现全厂最优化

立即下载

控制领域

  • 过程解决方案
  • 变频器
  • 工业安全
  • 运动控制

Integrated Architecture Builder
Main Image
软件
Integrated Architecture Builder

使用 Integrated Architecture Builder (IAB) 来布局和验证控制系统,并生成提供控制系统详细信息的方案和材料单。

现在开始
集成设计环境
Main Image
概览
集成设计环境

了解 Studio 5000 集成设计环境如何帮助您实现互联企业。

了解更多信息
Studio 5000 设计软件
Main Image
软件
Studio 5000 设计软件

借助 Studio 5000® 开发环境,您可以快速地对市场变化和业务需求作出响应,同时还会降低总体运营成本。新的设计功能可以增加项目生命周期内的自动化效率、降低成本。Studio 5000 可以从一台控制器延伸到整个系统的开发和设计工具。

现在开始

集成工业和企业系统

EtherNet/IP™ 是一个可靠的通信平台,支持机器制造商和最终用户有效地联合其网络基础设施。借助 EtherNet/IP,可以通过一套通用网络基础设施提供所有网络功能,如运动控制、时间同步、HMI、智能马达控制、过程仪表以及安全功能等。

数字化转型
Main Image
能力
数字化转型

我们的可视化、报告和分析解决方案监控包括效率、质量和能源管理数据在内的关键绩效指标。这些数据在企业范围内可用,并通过一个易读的仪表板提供。这些基于角色的环境相关信息可作为改进系统和过程的依据。

了解我们的能力
工业网络
Main Image
能力
工业网络

为了实现工厂信息化,需要凭借单一工业网络架构来奠定坚实基础。在适当的时间和适当的环境下将数据发送到适当的地点非常关键。在标准以太网和 IP 的基础上构建的网络基础设施可实现数据在您的全球企业中传输。

了解我们的能力

控制产品和技术

可扩展、多领域的控制

我们的 Integrated Architecture 系统产品组合包括控制、可视化、运动和网络系列。此外,Studio 5000 设计环境是集成控制和信息的核心基础设施。

从设计和安装到操作和维护,在每一个制造阶段改进您的过程。

控制产品组合

  • 可编程自动化控制器
  • 运动控制
  • 工业网络产品
  • 人机界面
  • 输入/输出模块
  • 状态监测
  • 变频器
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left Integrated Architecture