让过去成为过去。与意外的停机时间和不知道的停机原因说再见。FactoryTalk® AssetCentre 为您提供了一种集中工具,旨在实现对全厂范围内自动化相关资产信息的安全防护、管理、版本控制、跟踪和报告。而且此软件可自动完成这些工作,额外所需的管理层监督和员工工作都非常有限。FactoryTalk AssetCentre 有助于提高正常运行时间、生产率、质量、员工安全或监管法规合格性水平。
Honorable Mention of the Software – Asset Management, Reporting category
管理和保护资产的功能
您有没有想过自己是一个超级英雄? 好吧,您可以而且应该是超级英雄。管理和保护自动化资产绝非易事,而 FactoryTalk AssetCentre 可以帮助您节省日常开支。了解 FactoryTalk AssetCentre 软件如何成为您的终极超级能力。
您对哪些学习感兴趣?
无论大小,亦或是两者之间,通过丰富的资源帮助您最大程度实现成功。
供应商为自来水公司带来好处
了解这家大型西班牙自来水公司如何通过 Rockwell Automation 的现代技术和服务获得许多收益。
简化购买体验
节省您的时间和成本,避免混淆软件订阅
嗡嗡声到底是什么? 基于订阅的软件!简单。易用。灵活性。敏捷。成功。商业和工业市场对基于订阅的软件需求加速增长;并且,这种变化的速度预计不会放慢。我们正在接受这种变化,并在此帮助引导您采用这种新的运营方式。
FactoryTalk 软件版本记录
FactoryTalk AssetCentre 的新功能
需要了解有关先前和当前版本 FactoryTalk AssetCentre 关键功能的详细信息? 不用再找了!我们的 FactoryTalk 软件版本记录包括对软件版本或最近添加的主要功能的增量更改。
准备好下单您的软件了吗?
内容推荐