Rockwell Automation 宣布自 2023 年 1 月 31 日起,FactoryTalk® Network Manager™ 软件将停产,不再出售。为了支持许可运营,免费版本的 FactoryTalk Network Manager 软件可供使用到 2024 年 1 月 31 日为止。
产品兼容性和移植解决方案
苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围内,在整个生命周期内,您必须不断想方设法利用现有的自动化投资。
请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并为您展示相应益处,其中包括更高的性能、更明智地制定业务决策,更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。
更好地了解工厂中正在发生的事情
FactoryTalk Network Manager 软件有助于实现更高的网络可见性、更轻松的故障排除以及简化配置和维护。通过仔细查看制造环境中连接的设备深入了解网络操作。
提高网络可见性
以太网已经成为自动化控制系统中的关键部分,在自动化控制系统中,工厂车间工作人员通常要负责网络的操作和维护。FactoryTalk Network Manager 提供了这些控制工程师所需的信息,以实现更高的网络可靠性和高性能。
更轻松排除故障
在自动化网络中,拥有能够从设备收集诊断数据并生成易于理解和分析的报告的正确工具正变得越来越重要。FactoryTalk Network Manager 在单个位置整合网络状态,从而增加洞察力并大大简化故障情况下的故障排除。
简单的配置和维护
FactoryTalk Network Manager 可以帮助您简化网络维护和支持,提高生产率并减少停机时间。该软件提供了易于使用的工具以存档、比较和还原交换机配置,并从集中位置执行固件升级,从而可以高效地管理网络设备。
您是否想要了解关于 FactoryTalk Network Manager 的更多信息?
根据您的需求,您可能希望获得购买设备许可证所提供的增强功能。下表显示了许可证提供的增强功能,以便您可以为您的组织做出最佳决策。要订购设备许可证,请访问 Rockwell Automation 软件门户。注意:在购买许可证之前,您必须下载 FactoryTalk Network Manager 的基本免费版本。
许可功能*
| Devices Requiring License** | Capability |
|---|---|
| Stratix® 管理型交换机 |
|
| 设备级环网管理者和备份管理者 | 设备级环网拓扑贴膜和统计 |
| Allen-Bradley® 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) | 背板网桥 |
| CIP Sync™ 设备 | 精密时间协议 (CIP Sync) 贴膜和统计 |
* 视软件版本而定
** 每台设备仅需要一个证书
了解有关我们产品的更多信息: