Loading

易于管理软件和固件

通过 FactoryTalk Updater 和 ControlFLASH Plus 提供业务价值
员工正在通过笔记本电脑导航使用我们的软件工具
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS

控制您的软件和固件可能是一项艰巨的任务。借助 FactoryTalk® Updater 和 ControlFLASH Plus™ 应用程序,可以消除软件资产管理的烦恼。这些免费工具一起可以帮助您组织和管理软件部署,提高生产率并了解最新的软件新闻。


通过 ControlFLASH Plus 管理固件

查看、管理和部署多个设备固件

利用软件中的新功能通常可能需要对控制硬件的固件进行更新。根据自动化系统的大小,由于固件更新的单一特性,这可能要花费数分钟或数小时。现在,一次更新一个设备固件的时代已经成为过去。引入免费的 ControlFLASH Plus 软件工具,可通过简化固件管理工作流程帮助您收回宝贵的时间。通过一站式车间,您可:

  • 快速查看您设备上安装的版本
  • 查看可用固件
  • 管理、导出和保存指定的固件组合
  • 一次选择性地刷新多个设备
  • 查看设备的生命周期阶段
  • 查看关键通知和发行说明
下载 ControlFLASH Plus
一名男性员工坐在窗边的桌子上,通过其有 3 个黄色粘滞便笺的监视器查看软件

Studio 5000 设计软件
员工在其办公桌前查看显示软件的监视器,并将信息键入软件程序
软件
Studio 5000 设计软件

用于所有控制条件的自动化系统设计软件。

现在开始

通过 FactoryTalk Updater 管理您的软件

易于获取软件和版本信息

跟踪控制系统软件并不是一件很漂亮的事情,但这是一项必不可少的任务,它可能会占用您可能没有的带宽。忘记过去曾经帮助您完成的心理笔记和手写提醒;并且释放您的灰质,专注于更多关键任务活动。如何实现? 使用 FactoryTalk Updater!

当您安装 Studio 5000® 和其他 FactoryTalk 软件产品时,此免费工具目前可用。它可以代表您完成这项工作,快速确定您计算机上的 FactoryTalk 软件,并结束对可用新版本和修补程序汇总的持续搜索。发布新软件版本时,您将第一时间收到桌面通知。


了解如何管理您的软件资产

获得可见性并简化您对软件的支持方式

制造业的现实是,它需要融合软件等各种技术,才能从入库原材料到出库成品。保持一切井井有条可能是一项艰巨的任务。如果您在努力管理软件资产,请参加此网络研讨会,以了解如何获得可见性并简化支持软件的能力。

3 种轻松的软件和固件管理方式
一名男性员工坐在其办公桌前,将信息键入其笔记本电脑,其他两台监视器屏幕显示软件
网络研讨会
3 种轻松的软件和固件管理方式

您是否曾经忘记曾经使用何种控制软件,以及在何处使用哪个版本的记录?

立即观看

FactoryTalk AssetCentre
一名 Rockwell Automation 员工正在与同事通过大型监视器查看 FactoryTalk AssetCentre 软件
软件
FactoryTalk AssetCentre

使用 FactoryTalk® AssetCentre 软件,通过一种工具保护、管理、版本控制、跟踪和报告整个工厂的自动化资产信息。

现在开始

通过 FactoryTalk AssetCentre 保护您的资产

与意外的停机时间和不知道的停机原因说再见。FactoryTalk AssetCentre 软件为您提供了一种集中工具,旨在实现对全厂范围内自动化相关资产信息的安全防护、管理、版本控制、跟踪和报告。而且此软件可自动完成这些工作,额外所需的管理层监督和员工工作都非常有限。FactoryTalk AssetCentre 有助于提高正常运行时间、生产率、质量、员工安全或监管法规合格性水平。


Product LifecycleProduct Lifecycle
产品生命周期状态

使用上面的搜索工具来确定最现代的 Rockwell Automation 产品和软件。

 

搜索产品生命周期状态

PCDCProduct Compatibility and Download Center
产品兼容性和下载中心

查找产品相关下载,包括固件、发行说明、相关软件、驱动程序、工具和实用程序。

 

转至 PCDC

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

软件演进
三名工程师正在通过监视器查看软件
能力
软件演进

使用数字建模和模拟来改进工作方式的几乎每个方面,并获得更好的洞察力。

了解我们的能力
FactoryTalk DesignSuite
员工在其笔记本电脑上使用 Studio 5000 软件
软件
FactoryTalk DesignSuite

工厂自动化系统设计,实际上有助于缩短开发周期,降低风险和优化系统设计。了解更多信息;节省时间来估量您的卓越贡献。

现在开始
FactoryTalk OperationSuite
两名员工正在会话并在工厂内行走
软件
FactoryTalk OperationSuite

FactoryTalk OperationSuite 中独特的工具组合用于提供基于角色的上下文信息,这些信息可以用来改进系统或流程。

现在开始
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 易于管理软件和固件 Chevron RightChevron Right