Loading

针对制造与装配 OEM 的解决方案

提供更加智能的设计并打造出您的新一代机器
机器和设备制造商
  • 查找工具
  • 智能机器和设备
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 重工业设备
    • 重工业设备
    • 制造与装配
    • 制造与装配
    • 物料输送
    • 物料输送
    • 包装
    • 包装
    • 过程成套设备控制
    • 过程成套设备控制
    • 设计
    • 设计
    • 开发
    • 开发
    • 交付
    • 交付
    • 与人员和资源合作
    • 与人员和资源合作
  • 智能机器之旅
  • 智能机器成熟度模型

为广大客户打造快速、灵活的设备至关重要。您所面临的挑战是平衡客户的需求,在客户的预算和时间限制内尽可能地提高效率。而我们的硬件和软件解决方案可以提供这方面的帮助。 


利用仿真和模拟打破生产障碍

作为领先的制造和装配机器制造商,您不断满足新的客户期望,同时努力优化自己的运营。最终用户对于您交付的系统寄予厚望,希望该系统不仅可以延长循环周期,同时还可以减少废品并提高产量。除此之外,您自己的工程团队也一直在寻求新的方法来提高生产力,并加快项目的启动和推进。 

而这时就需要发挥数字设计的优势。我们的解决方案可以帮助您创建灵活的设备,以响应动态生产需求,同时提高您自己团队的设计和工程生产效率。 

数字仿真和模拟等功能能够在虚拟环境中进行测试和迭代,这也能够大大降低设计调整的成本。在实际实施之前,您就可以知晓优化整体设备效率OEE所需要的控制和配置更改。此外,您可以在实施之前证明整个解决方案是否符合最终用户的规范,从而降低风险并取得更多成功。

  • 通过在报价阶段与潜在客户合作,从而提高客户满意度
  • 在项目早期就能调整重要控制编程任务,缩短设计时间并降低成本
  • 通过更早地诊断和修复问题,并消除输入/输出检测等冗余检查,来提高调试效率
  • 在正式投用前,测试并验证在线系统的各种生产应用场景
  • 通过在虚拟环境中测试各种场景,从而更高效地培训团队
Emulate
Emulate
软件
软件
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
了解更多信息
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
软件
软件
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
了解更多信息

制造和装配 OEM 如何专注于未来?

数字化优先的优化

在虚拟环境中以更智能的方式地工作,并设计出能够利用数据力量的机器

灵活性和模块化

提供能够有效应对到动态生产需求的系统

智能、可持续的机器

使用数据优化过程并推进可持续性工作

提升您的竞争优势

了解我们的硬件和软件技术如何帮助您推动流程创新、适应新的客户需求、改进您的解决方案产品,并为您带来差异化价值。

部署更具创新性和数据就绪的人机界面

有什么方法可以部署更加动态、更易于使用且更符合客户运营情况的人机界面解决方案? 我们的 FactoryTalk® Optix™ 软件突出灵活性和开放性,通过直观的工作流程和生产关键信息的轻松访问,来提高团队整体能力。这个模块化、基于云且与平台独立的平台能够革新您的设计工作流程,让您的设计工作流程变得更高效,帮助您部署更多创新型机器。了解您如何利用 FactoryTalk Optix,来实现以下操作:

  • 通过云端直接从 Web 浏览器,或通过安装在桌面的设计软件,设计和测试人机界面项目。
  • 用内置的库和一套全面的图形对象(包括行业标准对象和 Rockwell Automation 标准库)来更快地构建项目。
  • 只需创建一次应用程序,即可通过全对象的图形设计部署到任何设备,该设计可根据屏幕大小和比率变化自动重新定位内容。
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
软件
软件
FactoryTalk Optix
通过协作、可扩展性和互操作性实现人机界面、工业物联网、边缘和数据平台愿景,从而改善可交付成果并提高效率。
了解更多信息
提供颠覆性的机器人性能

提供优化的、直观的制造和装配机器是保持竞争优势的核心。通过我们的集成机器人解决方案,您甚至可以简化复杂机器设计的开发,并创建更互联的系统,使同步和协调比以往任何时候都更容易。了解如何实现您的机器人系统的全部潜力,并:

  • 更好地集成机器人与其他运动控制设备,打造更快、更灵活的机器
  • 使用单一环境实现全系统范围的控制,从而加快系统启动速度
  • 通过更简单、更用户友好的设计提高客户价值
  • 通过为熟练掌握 Studio 5000 环境的人员添加机器人功能,提高客户价值,设计更简单、更用户友好的解决方案。
工业机器人自动化
工业机器人自动化
能力
能力
工业机器人自动化
我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将最前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
了解更多信息
实现更简单、更可持续的机器

无论是冲压金属薄板、组装汽车零件、制造半导体晶圆还是组装医疗器械,您的客户都需要能够适应快速变化需求的高性能设备。更模块化、更灵活的机器可以实现这一目标。 

通过我们的 On-Machine™ 解决方案,您可以创建可扩展系统,以提高生产率、提高盈利并降低客户的总体风险。通过现场安装自动化技术,您能够:

  • 简化机器设计,降低组件和布线成本。
  • 通过减小面板和整体机器尺寸来优化占地面积
  • 通过减小 BOM 尺寸并去除能耗密集的温度控制来推进可持续发展目标
  • 无需重新设计面板,即可扩展或调整系统,从而帮助客户在实现盈利的同时适应新需求
  • 设计更智能、更环保的机器,这些机器能够提供有关能源使用和生产力的可执行数据见解
通过智能物料移动提高全系统范围的性能

死板的流程和较长的运送时间会对您的客户产生深远的影响,因此客户需要获得经优化的机器,或投资于其他方面以图改进。利用我们的独立推车技术和 AMR 技术,您可以智能地移动零件,并在系统中将性能、可靠性和灵活性提升到新的高度。  

  • 通过更快的移动和自动运送提高产量
  • 在不增加额外生产线的前提下满足高混合度生产需求
  • 提高运营灵活性以提高短期运营的盈利能力,并扩大标准运营的利润
  • 通过机器之间更加智能的运输提高多个过程的生产率
在云端实现更优的设计

试想一下,如果您的团队能够无缝协作,使用始终保持最新状态的软件设计自动化系统,并能够根据需求变化轻松扩展系统,结果会怎样? FactoryTalk Design Hub 软件将您的设计工作流程带到云端,以简化软件管理,并为您的团队提供所需的工具,从而更快地进行设计、优化和创新。在日益复杂的工业环境中,FactoryTalk Design Hub 提供了一种更简单的方法来实现您所需的创新,从而推动业务发展。

  • 与团队成员无缝协作,不受地理位置限制
  • 通过持续更新和内置的版本控制,减少对多个版本的设计软件的需求
  • 根据您的需求扩展软件
FactoryTalk DesignHub
FactoryTalk DesignHub
软件
软件
FactoryTalk DesignHub
了解更多信息
提高生产效率和安全性

正常运行时间始终至关重要,且由于现在工作人员需要与自动化系统进行更密切的互动,因此机器制造商必须考虑如何将安全性融入到生产的所有产品中。通过选择我们的创新机器安全解决方案,您可以满足行业标准,同时帮助客户提高安全性、效率和生产率。了解我们的机器安全解决方案如何帮助您:

  • 通过智能设备帮助满足合规性并优化生产率,从而扩大您的竞争优势,
  • 通过集安全和标准控制于一身的集成安全解决方案简化设备架构
  • 使用我们全面的技术产品组合和安全服务满足您的全面机器安全需求 
  • 通过提高整体安全性,采取全方位的方式
机器安全
机器安全
解决方案
解决方案
机器安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
了解更多信息

了解我们的制造和装配解决方案的实际应用

领先的制造和装配 OEM 正在重新定义机器性能

专注创新的制造和组装机器制造商相信 Rockwell Automation 能够带来成果并帮助他们取得成功。了解我们的解决方案如何帮助您更智能地设计、优化流程、促进创新和提高盈利。 

查看更多客户案例研究
平田机工借助仿真软件提升效率
平田机工借助仿真软件提升效率
案例研究
案例研究
平田机工借助仿真软件提升效率
Hirata recently invested in an emulation software solution to improve debugging and commissioning by leveraging the latest digital engineering technology.
立即阅读

探索您所在行业的后续发展趋势

电动汽车锂电池组和电源连接特写
电动汽车电池

为快速、灵活和智能的大批量电池生产提供动力。

了解更多信息
在夕阳下行驶的汽车
汽车与轮胎行业

在充满颠覆且瞬息万变的快节奏行业中,引领下一个生产设备时代。

了解更多信息
黑色金属冶炼厂的钢铁生产
冶金

在金属加工的每个阶段提取价值,从而获得新的洞察。

了解更多信息
医疗设备
医疗设备

在需要安全和准确性的行业中提高质量、遵守法规,并加快上市时间。

了解更多信息
半导体
半导体

打造更安全、更节能的设备,推动半导体行业发展。

了解更多信息
准备好咨询 Rockwell Automation 的顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 针对制造和装配 OEM 的解决方案