ControlLogix 5580 控制器
我们的 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备不断提高的要求。这些控制器使用 Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产率,同时缩短调试时间。该框架负责管理基于 EtherNet/IP 的集成运动,适用于高速运动应用和 SIL2/PLd、SIL3/PLe 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 256 轴运动控制的应用项目的理想选择。