SLC I/O 模块
Bulletin 1746 SLC™ I/O 模块是我们 SLC 500 控制平台的一部分。Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 1746 I/O 模块将于 2018 年 8 月 31 日停产,不再销售。建议客户迁移到与 Logix 控制平台配合使用的 Compact 5000™ I/O 模块。
Bulletin 1746 SLC™ I/O 模块是我们 SLC 500 控制平台的一部分。Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 1746 I/O 模块将于 2018 年 8 月 31 日停产,不再销售。建议客户迁移到与 Logix 控制平台配合使用的 Compact 5000™ I/O 模块。
我们的 Bulletin 2085 Micro800™ 扩展 I/O 模块可方便、灵活地改变 I/O 数量与类型,从而扩展 Micro850® 和 Micro870® 控制器的功能。I/O 模块可牢固地卡接于 Micro850 和 Micro870 控制器右侧,支持 DIN 导轨安装和面板安装。
我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能。它们是 CompactLogix™ 5380、Compact GuardLogix® 5380 或 CompactLogix 5480 系统中的本地 I/O 模块,并提供安全选项。对于具有安全模块限制的 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、 CompactLogix 5480、 ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器 而言,这些模块是适合 EtherNet/IP 网络的理想分布式 I/O 解决方案。它们非常适合具有高处理要求的应用项目。
Bulletin 1769 Compact I/O™ 基于机架的模块可用作 1769 CompactLogix™ L3x、CompactLogix 5370 或 Compact GuardLogix® 5370 控制器的本地和分布式 I/O。无机架设计中的机架类型特性降低了成本,并可减少可更换部件库存。内置的可拆卸端子块提供了与 I/O 传感器和执行机构的连接。
我们的 Bulletin 1762 MicroLogix™ 扩展 I/O 模块可极为灵活地改变 I/O 数量与类型,从而扩展 MicroLogix 1100、1200 和 1400 控制器的功能。模块化的无机架设计降低了成本,并可减少可更换部件库存。模块可安装在 DIN 导轨上或面板上。
我们的 Bulletin 1756 ControlLogix® 基于机架的模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何基于机架的模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的基于机架的模块。