提高车间生产情况的可见性至关重要,这可以提高 OT 人员的工作效率。然而,在不依赖 IT 和昂贵数据仓库基础设施的情况下,大多数 OT 人员缺乏能够连接工业数据源、将运营数据转换为有意义的行动指南的工具。
FactoryTalk® Analytics™ DataView 可帮助您更快地了解生产线、车间、工厂和企业,帮助提高可见性、生产率和效率。通过使用 FactoryTalk® Analytics™ DataView,OT 专业人员几乎可以从运营中的任何环节(可编程或分布式控制系统、历史数据库、制造执行系统、企业应用程序)提取感兴趣的数据。DataView 可以添加上下文、合并数据集,并通过情节提要将它们快速转化为可执行信息。借助基于浏览器的用户友好界面,可快速直观地分析数据。
 
                    
                
            
        聚合工业数据,生成直观见解
通过选择易于建立且安全的连接,可以快速聚合数据源(例如报警数据库、实时数据、特定历史数据库历史数据或不同位置的数据集),以获得包括企业级视图在内的操作新见解。这使得 OT 专业人员能够融合不同数据,并生成原本隐藏的直观见解。
快速创建交互式情节提要以进行协同作业
商业用户可在易于操作的浏览器式界面(支持在台式机、智能手机或平板电脑上使用)中创建交互式可定制情节提要,以添加上下文、按需进行深入分析、执行根本原因分析,甚至将情节提要合并至可与他人共享的单一视图中。
 
                    
                
            
         
                    
                
            
        预测运营 KPI 加强生产
基于历史数据,使用预测拟合函数(预测、K 均值、决策树等)预测未来的 KPI 观察结果,以确定新的持续改进机会。预测可包括一个预测区间,也就是观察结果所在的范围。情节提要可用数据集的任何部分都可应用预测函数。
您对哪些学习感兴趣?
无论大小,亦或是两者之间,通过丰富的资源帮助您最大程度实现成功。
准备好下单您的软件了吗?
 
内容推荐