FactoryTalk® Metrics 系统用于制造厂设备效率监测、数据收集及分析。FactoryTalk Metrics 为您提供的重要设备数据可帮助找到提高生产率、降低成本和改进质量的新途径。此软件通过生成实际车间活动的准确报告,为您提供重要见解,以更有效地使用现有设备和劳动力。FactoryTalk Metrics 能够报告整体设备效率 (OEE),但它的功能远不止此。除了高级 KPI 之外,FactoryTalk Metrics 还能指明“为什么会这样”,揭示并量化停机和损失的实际原因,帮助您真正提升性能。
揭示增长和改善机会
尽管制造商在工厂资产上耗资甚大,但仍可能出现设备性能可见性不佳、计划外停机以及生产质量欠佳而遭受损失等问题。如果缺乏必要的可见性,就不可能朝着正确方向提升 OEE — 整体设备效率(根据与资产相关的可用性、性能和质量 KPI 计算得出)。
利用强大的自助式可扩展 OEE 报告
FactoryTalk Metrics 提供 OEE 及其他 14 项标准性能指标(例如 MTTR(平均修复时间)和 MTBF(平均失效时间))的即用型自助式报告。它从控制系统自动收集数据,几乎不需要任何变动。报告配置过程简单、灵活且可扩展。此外,您还可以利用强大的自定义功能来配置数据收集公式和计算方法。所有报告均可通过网络浏览器进行跨设备访问。
提高盈利能力和生产率
想要实现 10%-30% 的 OEE 改进吗? 不止您一个人这么想。即使是微小的效率改进也能产生累积效应,最终大幅提升企业利润。FactoryTalk Metrics 可帮助您优化、简化您的工艺改进举措并确定其优先级,确保取得最大成果。通过提高 OEE,您可以减少计划外停机时间、非生产时间、循环周期及报废,并确定效率低下的真正原因。同时,您可以在相同的时间内生产更多产品,并不断提高生产率,从而增加盈利。
您的学习意愿如何?
无论大小,亦或是两者之间,通过丰富的资源帮助您最大程度实现成功。
准备好下单您的软件了吗?
内容推荐